Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Diseñe, coordine y realice un seguimiento de todas sus actividades de gestión en un único entorno de garantía de calidad (QA) colaborativo.
Aproveche la flexibilidad de la plataforma de pruebas unificada de Polarion para cualquier tipo de metodología, herramienta y equipo de pruebas. Los grupos pequeños se pueden beneficiar de una rápida organización del equipo en un único entorno. Inicie rápidamente los proyectos con plantillas predefinidas que se pueden personalizar en función del proyecto.
Diseñe, coordine y realice un seguimiento de todas sus actividades de gestión en un único entorno de garantía de calidad (QA) colaborativo.
Aproveche la flexibilidad de la plataforma de pruebas unificada de Polarion para cualquier tipo de metodología, herramienta y equipo de pruebas. Los grupos pequeños se pueden beneficiar de una rápida organización del equipo en un único entorno. Inicie rápidamente los proyectos con plantillas predefinidas que se pueden personalizar en función del proyecto.
Polarion automates error and defect tracking & reporting throughout the test execution lifecycle in one central location by automatically creating and notifying developers of defect type Work Items on test failures.
Polarion accurately and consistently automates verification and verification tasks with electronic signatures. Polarion projects can be configured with workflow control for test runs. Test run transition actions can be configured to require U.S. 21 CFR Part 11 compliant electronic signatures to verify and ensure compliance.
Polarion offers full support for third generation test automation software that deploy xUnit or jUnit testing frameworks, allowing execution to occur manually or automatically. Polarion’s ability to create baseline testing templates allow test runs based derivative custom test cases.
Polarion Automation infrastructure comes with the following features to facilitate integration with xUnit.Test Automation results can easily be captured and synchronized with Polarion test cases.
Create and Link Work Items together to create deep granular relationships and to perform impact analysis. Work Item Link rules are the semantics for traceability and describe how two or more linked items relate to one another. With Polarion, it is possible to employ any variation of semantic linkages to reflect any business processes. With relation to the software development lifecycle Polarion has the ability to:
With the Polarion parameterized testing feature, test case authors can specify generic manual test cases where test parameters can be inserted into testing steps enabling the same test case to be executed multiple times with an infinite number of variables and variations in the test procedure. Test parameters can be saved to a central library and reused by test case authors and test planners.
While Polarion provides solutions that encompass all aspects of the application lifecycle, it may not always be possible or realistic for organizations to adopt Polarion solutions for the full spectrum. To that extent Polarion natively & seamlessly integrates with HP Quality Center & HP ALM for offline test management and execution.
Siemens PLM Software helps Cercacor create visibility and accountability across testing programs
See all Success Stories