Ir a contenido

Simulate and predict advanced material performance

Ingeniería de materiales

Las empresas utilizan cada vez más materiales de compuestos y avanzados para reducir el peso, aumentar la resistencia y mejorar el rendimiento. Sin embargo, la inversión en tiempo y costes para desarrollar y certificar un nuevo material puede ser demasiado alto, lo que resulta en la adopción de estos materiales. Asimismo, los materiales avanzados suelen comportarse de forma poco predecible, lo que provoca más tiempo y costes para comercializar productos. Simcenter ofrece un software multiescala de simulación de materiales que le ayuda a identificar dónde, cuándo y por qué puede fallar un material a nivel microestructural. A continuación, asocia ese fallo al rendimiento de la pieza y el sistema. Simcenter también posibilita la optimización de los materiales para evitar fallos y conseguir el rendimiento deseado. Con Simcenter, los ingenieros pueden llevar nuevos materiales al mercado de forma más rápida, con un menor coste y con la seguridad de que su diseño funcionará como se requiere. 

Materials Engineering

Las empresas utilizan cada vez más materiales de compuestos y avanzados para reducir el peso, aumentar la resistencia y mejorar el rendimiento. Sin embargo, la inversión en tiempo y costes para desarrollar y certificar un nuevo material puede ser demasiado alto, lo que resulta en la adopción de estos materiales. Asimismo, los materiales avanzados suelen comportarse de forma poco predecible, lo que provoca más tiempo y costes para comercializar productos. Simcenter ofrece un software multiescala de simulación de materiales que le ayuda a identificar dónde, cuándo y por qué puede fallar un material a nivel microestructural. A continuación, asocia ese fallo al rendimiento de la pieza y el sistema. Simcenter también posibilita la optimización de los materiales para evitar fallos y conseguir el rendimiento deseado. Con Simcenter, los ingenieros pueden llevar nuevos materiales al mercado de forma más rápida, con un menor coste y con la seguridad de que su diseño funcionará como se requiere. 

Presentación del éxito de nuestros clientes

Lohr

Global pioneer in the manufacture of car-carrier trucks uses Simcenter to reduce CAE model preparation time by 60 percent

Global pioneer in the manufacture of car-carrier trucks uses Simcenter to reduce CAE model preparation time by 60 percent

Use of Siemens Digital Industries Software technology helps company significantly boost efficiency in its design and analysis process

Más información See all Success Stories

¿Le interesa [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Suscríbase a las actualizaciones de [[global-preference-center-interest-placeholder]]

¡Vaya!

Lo sentimos, pero no hemos podido registrar su envío. Por favor, inténtelo de nuevo.

¡Gracias por registrarse! ¿Es la primera vez que se inscribe? Asegúrese de comprobar su correo electrónico para confirmar su suscripción.

Es necesario completar el campo Es necesaria una dirección de correo electrónica válida
Es necesario completar el campo El valor no es válido o es demasiado largo
Es necesario completar el campo Es necesaria una dirección de correo electrónica válida