Simcenter

Simcenter Prescan software

Se trata de una plataforma de simulación basada en procesos físicos para el desarrollo y validación de ADAS y vehículos automatizados

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Ventajas de Simcenter Prescan

Simcenter Prescan permite el desarrollo de la verificación virtual para sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS) y vehículos autónomos. Con nuestras herramientas, los ingenieros siguen un enfoque de desarrollo sistemático con bucles de retroalimentación más cortos y ciclos de adaptación, mientras analizan los distintos posibles escenarios.

Consigue acelerar el desarrollo de sistemas autónomos y de ADAS
La validación de la seguridad y la fiabilidad de los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS) y los sistemas automatizados de vehículos puede requerir hasta miles de millones de kilómetros de prueba, incluidos todos los escenarios posibles en todas las circunstancias posibles. Esto solo será factible si la mayor parte del trabajo de validación se realiza virtualmente, a un ritmo más rápido que en tiempo real, mediante simulación. Por este motivo, los ingenieros necesitan una plataforma integral basada en procesos físicos que les permita seguir un enfoque sistemático.

Aprovecha fácilmente la potencia de la simulación
Con Simcenter Prescan, los ingenieros pueden validar virtualmente ADAS y los sistemas de vehículos autónomos en cinco pasos:

  1. En primer lugar, pueden reproducir escenarios de tráfico del mundo real en cuestión de minutos utilizando elementos de la base de datos de Simcenter Prescan (con carreteras, componentes de infraestructura, actores, condiciones meteorológicas y fuentes luminosas) a través de la GUI o mediante una API.
  2. A continuación, se pueden agregar modelos de sensores. El software se puede conectar a un vehículo de pruebas para comprobar la interacción entre el vehículo y su entorno.
  3. Después, Simcenter Prescan cuenta con una interfaz para que los sistemas de control diseñen y verifiquen algoritmos para el procesamiento de datos, la fusión de sensores, la toma de decisiones y el control.
  4. Con todos estos datos, los ingenieros pueden ejecutar experimentos, que se pueden llevar a cabo en múltiples sistemas operativos y plataformas.
  5. Por último, con el fin de cubrir el espacio de verificación necesario, pueden usar nuestra orquestación para automatizar la variación de parámetros inteligentes para carreteras, caminos, acciones, perfiles de velocidad, condiciones lumínicas, fenómenos meteorológicos, configuración de sensores, algoritmos, etc.

Validación y verificación de la simulación de sensores basada en procesos físicos

Descubre cómo Simcenter Prescan se posiciona como plataforma de simulación líder para probar de manera eficiente ADAS y los sistemas de vehículos autónomos.

Funcionalidades de Simcenter Prescan

Leverage the power of Simcenter Prescan with ease

Using Simcenter Prescan and its ADAS simulation, engineers can virtually validate ADAS and autonomous vehicle systems in five steps:

  1. First, they can replicate real-world traffic scenarios within minutes by using elements of the Simcenter Prescan database (with roads, infrastructure components, actors, weather and light sources) via the GUI, or using an API.
  2. Then, they can add sensor models. The software can connect to an ego-vehicle to test the interaction between the vehicle and its surroundings.
  3. Next, Simcenter Prescan has an interface for control systems to design and verify algorithms for data processing, sensor fusion, decision making and control.
  4. With all this data, engineers can then run experiments, which can be done on multiple operating systems and platforms.
  5. Finally, in order to cover the required verification space, they can use our orchestration to automate smart parameter variation for roads, paths, actions, speed profiles, lighting conditions, weather phenomena, sensor configuration, algorithms and more.

Automated and connected driving validation

Validación de conducción automatizada y conectada

La complejidad en los vehículos cooperativos y automatizados aumenta a ritmo exponencial en comparación con los vehículos tradicionales. Resulta esencial contar con un conjunto de herramientas integradas que respalden el ciclo V de desarrollo completo para facilitar la creación de procesos de desarrollo rentables y eficientes en tiempo.

Simcenter Prescan ofrece una plataforma de simulación de última generación para la seguridad activa y los sistemas conectados, que permite la fusión de datos entre sensores y sistemas de comunicación. Las pruebas varían en escala, desde redes de tráfico completas hasta herramientas de simulación a nivel de componente. Las pruebas de hardware-in-the-loop son necesarias para los sistemas de sensores y comunicaciones, al tiempo que se requiere un entorno de pruebas dedicado para realizar pruebas rápidas, seguras y reproducibles de vehículos cooperativos y automatizados con el fin de probar sistemas completos. Por último, para la validación y las pruebas de rendimiento, existe un sitio de pruebas para entornos urbanos, interurbanos y de carreteras.

Vehículos circulando por una autopista