Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
La definición basada en modelos permite la producción de una definición digital completa de un producto en un modelo 3D, lo cual reemplaza los dibujos tradicionales. Al presentar el modelo como la única fuente de datos reales, los equipos responsables del producto ahorran mucho tiempo, ya que pueden integrar la información del producto y del proceso y garantizar que la intención del proyecto se registra y se asocia al modelo. En comparación con los flujos de trabajo centrados en los dibujos, NX reduce el tiempo que se debe dedicar a la documentación de ingeniería, reduce el uso de herramientas de validación y fabricación y minimiza los cambios y descartes de última hora. Con una única fuente de información dimensional y de tolerancia, no hay que preocuparse por la posibilidad de que dibujos y modelos no coincidan. Además, los modelos 3D anotados son más fáciles de entender que los dibujos complejos, de manera que se reduce la necesidad de formación y la posibilidad de que surjan errores.
La definición basada en modelos permite la producción de una definición digital completa de un producto en un modelo 3D, lo cual reemplaza los dibujos tradicionales. Al presentar el modelo como la única fuente de datos reales, los equipos responsables del producto ahorran mucho tiempo, ya que pueden integrar la información del producto y del proceso y garantizar que la intención del proyecto se registra y se asocia al modelo. En comparación con los flujos de trabajo centrados en los dibujos, NX reduce el tiempo que se debe dedicar a la documentación de ingeniería, reduce el uso de herramientas de validación y fabricación y minimiza los cambios y descartes de última hora. Con una única fuente de información dimensional y de tolerancia, no hay que preocuparse por la posibilidad de que dibujos y modelos no coincidan. Además, los modelos 3D anotados son más fáciles de entender que los dibujos complejos, de manera que se reduce la necesidad de formación y la posibilidad de que surjan errores.
Prueba gratuita de 30 días. Empiece a diseñar en minutos.
Empiece a diseñar con su prueba gratuita de NX Cloud Connected Products y descubra cómo desarrollar productos de primera calidad gracias a las potentes funcionalidades de NX CAD. NX Cloud Connected Products ofrece un rendimiento excelente de las funcionalidades de NX, la solución líder para el diseño de productos. Nuestro período de prueba online gratuito le permite evaluar NX Cloud Connected Products antes de comprarlo. No se requiere ningún tipo de instalación, empiece a diseñar en minutos.
Not every project begins with a clean sheet. Convert to PMI automatically converts drawing views and objects to corresponding model views and PMI objects saving tremendous time when leveraging legacy data. With Convert to PMI, you can use legacy drawings to add intelligence to 3D models quickly and easily. Convert to PMI is highly customizable with options to convert entire drawings or individual sheets, views and annotation objects. A conversion report provides a detailed summary results. Convert to PMI enables support for processes based on 3D models with much lower cost and higher quality of data.
People are familiar with 2D drawings and use them as a means of defining a finished product. 2D drawings contain standard symbology that is universally understood and interpreted. However, in some cases, the existence of multiple, redundant data required to define a manufactured part can lead to deviations in the final 3D form. Interpretation errors, duplication errors or revision inconsistencies can contribute to costly mistakes that quickly translate into lower quality and productivity.
The use of 2D drawings for the purpose of communicating downstream production requirements adds an unnecessary burden to the product development cycle. A simple change in the product definition not only requires updated 3D digital data, but also necessitates numerous engineering changes to all 2D documentation associated with the product. Since it takes time to maintain this documentation, the lifecycle for implementing a product change grows with the extent of its associated 2D data.
Product teams can capture and share engineering requirements within the 3D model, thereby permitting full utilization of the design intent, eliminating the need for 2D drawings and ensuring that the final product complies with its engineering specifications.
Dividing the model into three segments enabled CPI-ENG engineers to work concurrently on one large assembly
See all Success StoriesRealize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Ensuring a quality release you can rely on