Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Los mercados del aprovisionamiento internacionales y las crecientes presiones de costes requieren una gestión de los costes profesional en el campo de los moldes, las herramientas y los troqueles. La reducción de los ciclos de vida, conjuntamente con una mayor variabilidad en los productos, tienen como resultado un crecimiento continuo del porcentaje de los costes de las herramientas, en relación con los costes totales de una línea de productos.
Los fabricantes de herramientas deben enfrentarse al reto de crear con rapidez presupuestos fiables y desgloses de costes transparentes para las herramientas. Debido al aumento de la complejidad de las herramientas y a los ciclos de producción más cortos, esta tarea de compensación representa un reto incluso para los especialistas en herramientas más experimentados y solo se puede realizar con éxito si se dispone de un sistema potente de determinación de costes de las herramientas que ofrezca resultados rápidos, precisos y completos sobre la base de los modelos paramétricos. Para los fabricantes de herramientas, el hecho de aumentar la variedad de productos y reducir los ciclos de vida de los productos implica un incremento del volumen de trabajo, debido al aumento del número de solicitudes de presupuesto. El proceso de determinación de costes de las herramientas debe ser fiable, con cálculos precisos y desgloses de costes transparentes en un período de tiempo reducido.
Los mercados del aprovisionamiento internacionales y las crecientes presiones de costes requieren una gestión de los costes profesional en el campo de los moldes, las herramientas y los troqueles. La reducción de los ciclos de vida, conjuntamente con una mayor variabilidad en los productos, tienen como resultado un crecimiento continuo del porcentaje de los costes de las herramientas, en relación con los costes totales de una línea de productos.
Los fabricantes de herramientas deben enfrentarse al reto de crear con rapidez presupuestos fiables y desgloses de costes transparentes para las herramientas. Debido al aumento de la complejidad de las herramientas y a los ciclos de producción más cortos, esta tarea de compensación representa un reto incluso para los especialistas en herramientas más experimentados y solo se puede realizar con éxito si se dispone de un sistema potente de determinación de costes de las herramientas que ofrezca resultados rápidos, precisos y completos sobre la base de los modelos paramétricos. Para los fabricantes de herramientas, el hecho de aumentar la variedad de productos y reducir los ciclos de vida de los productos implica un incremento del volumen de trabajo, debido al aumento del número de solicitudes de presupuesto. El proceso de determinación de costes de las herramientas debe ser fiable, con cálculos precisos y desgloses de costes transparentes en un período de tiempo reducido.
The parametric calculation methodology in tool quotation costing enables an optimum balance between accuracy and time-based calculation effort. Simulations of technical and economic scenarios help toolmakers to get effective answers to these questions:
With tool quotation costing, tool manufacturers can also easily document costing histories and changes, and quickly and flexibly provide the required cost breakdowns in customer templates. In case of recurring changes, a quick and secure creation of cost breakdowns with Teamcenter means a competitive advantage for tool manufacturers.
Using the tool quotation costing capability in Teamcenter tool costing, tool manufacturer can develop highly accurate quotations and cut the time periods for proposal preparations significantly. Sales team can successfully lead negotiations, enforce prices, keep accurate records, and act as a competent partner.
The quality and design of a tool affects not only the tool costs, but also the cost per piece of manufactured parts. The Teamcenter solution offers a unique opportunity to determine the interactions between component and tool costs at different volumes, and makes tool designs reliable and transparent. You can use the combination of Teamcenter tool costing and the Teamcenter product costing for a fully integrated calculation solution. In addition, the tool costs within the integrated solution are considered holistically through the product bill of materials and the product/project program.