Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Los mercados del aprovisionamiento internacionales y las crecientes presiones de costes requieren una gestión de los costes profesional en el campo de los moldes, las herramientas y los troqueles. La reducción de los ciclos de vida, conjuntamente con una mayor variabilidad en los productos tienen como resultado un crecimiento continuo del porcentaje de los costes de las herramientas, en relación con los costes totales de una línea de productos. Por consiguiente, los costes de las herramientas se convierten en un punto crítico de la gestión de costes en la compra de herramientas.
Los responsables de la compra de herramientas necesitan optimizar constantemente las inversiones en herramientas y garantizar el mejor rendimiento de las ofertas de los proveedores. Debido al aumento de la complejidad de las herramientas y a los ciclos de producción más cortos, esta tarea de compensación representa un reto incluso para los especialistas en herramientas más experimentados y solo se puede realizar con éxito si se dispone de un sistema potente de análisis de los precios de compras que ofrezca resultados rápidos, precisos y completos sobre la base de los modelos paramétricos.
Los mercados del aprovisionamiento internacionales y las crecientes presiones de costes requieren una gestión de los costes profesional en el campo de los moldes, las herramientas y los troqueles. La reducción de los ciclos de vida, conjuntamente con una mayor variabilidad en los productos tienen como resultado un crecimiento continuo del porcentaje de los costes de las herramientas, en relación con los costes totales de una línea de productos. Por consiguiente, los costes de las herramientas se convierten en un punto crítico de la gestión de costes en la compra de herramientas.
Los responsables de la compra de herramientas necesitan optimizar constantemente las inversiones en herramientas y garantizar el mejor rendimiento de las ofertas de los proveedores. Debido al aumento de la complejidad de las herramientas y a los ciclos de producción más cortos, esta tarea de compensación representa un reto incluso para los especialistas en herramientas más experimentados y solo se puede realizar con éxito si se dispone de un sistema potente de análisis de los precios de compras que ofrezca resultados rápidos, precisos y completos sobre la base de los modelos paramétricos.
For the tasks within the tool purchase price analysis, cost engineers can use Teamcenter tool costing to do shadow calculations as a plausibility check on the calculations of their suppliers. They can use Teamcenter tool costing information such as technology data, part descriptions or 3D data to create cost calculations using the parametric methodology. In general, buyers can expect much more than just a tool price. The result is that suppliers must submit their quotes as cost breakdowns. With tool purchase price analysis, this cost breakdown template can be imported easily by the buyer and immediately compared with his own shadow calculation. Differences in the calculations are immediately transparent and support fact-based discussion between purchasing and supplier.
With the capability tool purchase price analysis in Teamcenter tool costing, tool buyers have transparency on cost details and the relevant cost drivers, and can assess quotations in detail based on cost and technology aspects.
The quality and design of a tool affects not only the tool costs, but also the cost per piece of manufactured parts. The Teamcenter solution offers a unique opportunity to determine the interactions between component and tool costs at different volumes, and makes tool designs reliable and transparent. You can use the combination of Tool Costing and the Teamcenter software for Product Costing for a fully integrated calculation solution. In addition, the tool costs within the integrated solution are considered holistically through the product bill of materials and the product/project program.