Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Las funciones de verificación y validación de los requisitos de Teamcenter ayudan a cerrar los ciclos de requisitos registrando y asociando los resultados de la verificación y validación con los requisitos a la vez que permiten la realización de pruebas. En la gestión de los requisitos de Teamcenter, los requisitos se incluyen en un proceso de ciclo cerrado, donde los requisitos están vinculados a la forma en que se verifican y validan (V&V). Dado que Teamcenter también incluye una gestión de pruebas y de validación, es posible vincular los requisitos con casos de pruebas que los validen.
Como resultado, obtiene una visibilidad total de los procesos de verificación y validación de los requisitos, del estado de los esfuerzos actuales de verificación y validación y de cualquier problema que se haya podido generar durante las pruebas. Los resultados de las pruebas, a su vez, se transfieren al flujo de trabajo estándar, a los procesos de cambio y a otros procesos para gestionar los problemas de cumplimiento (y para actualizar la evidencia de cumplimiento con fines de auditoría). De este modo se logra una organización que aporta mejoras significativas en la productividad de los procesos de verificación y validación.
Las funciones de verificación y validación de los requisitos de Teamcenter ayudan a cerrar los ciclos de requisitos registrando y asociando los resultados de la verificación y validación con los requisitos a la vez que permiten la realización de pruebas. En la gestión de los requisitos de Teamcenter, los requisitos se incluyen en un proceso de ciclo cerrado, donde los requisitos están vinculados a la forma en que se verifican y validan (V&V). Dado que Teamcenter también incluye una gestión de pruebas y de validación, es posible vincular los requisitos con casos de pruebas que los validen.
Como resultado, obtiene una visibilidad total de los procesos de verificación y validación de los requisitos, del estado de los esfuerzos actuales de verificación y validación y de cualquier problema que se haya podido generar durante las pruebas. Los resultados de las pruebas, a su vez, se transfieren al flujo de trabajo estándar, a los procesos de cambio y a otros procesos para gestionar los problemas de cumplimiento (y para actualizar la evidencia de cumplimiento con fines de auditoría). De este modo se logra una organización que aporta mejoras significativas en la productividad de los procesos de verificación y validación.
As requirements are defined, they begin to drive program execution plans needed to fulfill them (resources, schedules, tasks, deliverables, etc.) Requirements managed in Teamcenter are tied directly to program milestones and project tasks, allowing for progress and exceptions monitoring. Once requirements are established, and the programs they are tied to begin to execute, you have complete visibility into the processes around requirements, test cases, resources, etc., allowing you to address program risk proactively.
Teamcenter manages test cases and test procedures, and requirements can be linked directly to tests that validate them. Test cases are tied to requirements as they are defined to assess requirement completeness, enabling test case reuse that sets up “change-focused testing”, rather than testing everything. Traceability between requirements and test cases solves this problem by only testing the requirements that have changed—saving time and money. You have complete coverage backed by actual test results.
Siemens Healthcare uses Teamcenter to increase design re-use
See all Success StoriesWebinar a la carta | 13 minutos
Obtenga más información sobre el papel fundamental de los requisitos conectados para impulsar la innovación con nuestro enfoque integrado de desarrollo de productos en distintos dominios.
Obtenga más información sobre el papel fundamental de los requisitos conectados para impulsar la innovación con nuestro enfoque integrado de desarr...
See how easy it is to capture, share, and maintain requirements. And more importantly, to connect them to your product development processes to ens...
Reach more people and processes for greater business performance.
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.