Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Integre sus conocimientos de ingeniería y las disciplinas de la planificación y la ingeniería con la automatización y los controles con el objetivo de alcanzar niveles totalmente nuevos de eficiencia y rendimiento en la producción a través de la automatización.
Conecte las disciplinas de la planificación y la ingeniería con la automatización y los controles para crear un modelo de fábrica inteligente con todos los detalles del proceso de producción, como el hardware y el software de la automatización, validado digitalmente en el contexto del diseño de la producción. Acumule y gestione los principales conocimientos sobre el proceso, la automatización y los controles, como el controlador lógico programable (PLC) y otros programas de hardware de automatización.
Integre sus conocimientos de ingeniería y las disciplinas de la planificación y la ingeniería con la automatización y los controles con el objetivo de alcanzar niveles totalmente nuevos de eficiencia y rendimiento en la producción a través de la automatización.
Conecte las disciplinas de la planificación y la ingeniería con la automatización y los controles para crear un modelo de fábrica inteligente con todos los detalles del proceso de producción, como el hardware y el software de la automatización, validado digitalmente en el contexto del diseño de la producción. Acumule y gestione los principales conocimientos sobre el proceso, la automatización y los controles, como el controlador lógico programable (PLC) y otros programas de hardware de automatización.
Using Automation Designer integrated with Teamcenter® software you can build and leverage mechatronic templates that link the mechanical and the electrical aspects of automated equipment to easily create the automation design. Easily map the mechanical components to the automation infrastructure of the production system during manufacturing planning – with controllers and inputs and outputs as needed - and manage the software code that controls the automation of the entire production system.
Using Automation Designer, you simply select automation objects in your 3D production system layout, place them into the correct location within the automation design structure, and the correct PLC code is automatically added. In addition to the necessary code, the electrical schematics required to describe the motors, controllers, etc., and their circuit diagrams are included.
The mechanical automation system hardware, with the correct connectivity, is managed in Teamcenter and fully prepared for transfer over to the automation engineering system along with the electrical automation system documentation for the wiring of the factory.
Compruebe lo fácil que es combinar el desarrollo de productos mecánicos, electrónicos y de software con el software de gestión de diseño.
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments