Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
La complejidad no es solo un factor que condiciona los requisitos de la maquinaria; también afecta a la viabilidad de fabricación de dichas máquinas y a cómo los fabricantes de maquinaria pueden solucionar la compleja automatización que resulta necesaria en la planta de producción para producir máquinas más fiables, que tengan menos fallos y con menores problemas de calidad. Nuestra solución de diseño y puesta en marcha de la robótica para el sector de la maquinaria industrial le ayuda a desarrollar programas de robots integrales que contienen lógica específica. El objetivo es generar escenarios hipotéticos y, de este modo, verificar el comportamiento del sistema y ofrecer una validación completa del comportamiento de la celda de manera virtual.
La complejidad no es solo un factor que condiciona los requisitos de la maquinaria; también afecta a la viabilidad de fabricación de dichas máquinas y a cómo los fabricantes de maquinaria pueden solucionar la compleja automatización que resulta necesaria en la planta de producción para producir máquinas más fiables, que tengan menos fallos y con menores problemas de calidad. Nuestra solución de diseño y puesta en marcha de la robótica para el sector de la maquinaria industrial le ayuda a desarrollar programas de robots integrales que contienen lógica específica. El objetivo es generar escenarios hipotéticos y, de este modo, verificar el comportamiento del sistema y ofrecer una validación completa del comportamiento de la celda de manera virtual.
Para que los fabricantes de robots puedan beneficiarse de las crecientes oportunidades y superar los retos derivados de la complejidad, globalización y nivel de calidad, tienen que usar un entorno de diseño, simulación y fabricación que sirva para planificar y validar el diseño de los robots y los aspectos de automatización a través de todo el flujo de trabajo, comenzando en la definición de procesos y acabando con la puesta en marcha virtual.
Al habilitar la colaboración entre los departamentos de mecánica, electricidad y control del robot, los programas de robot y el código de control (PLC y HMI) se validan en el entorno virtual, llegando a la planta de producción en una fase ya avanzada de perfeccionamiento y validación. Como resultado, la fase física de la implementación se ve reducida y resulta más eficiente, ya que requiere menos trabajo de eliminación de fallos y un menor número de piezas de prototipo. Ello permite al personal encargado de la puesta en marcha virtual centrarse en la calidad del montaje producido en vez de en la depuración del código.
Nuestra solución permite beneficiarse de herramientas de simulación en 3D, usar análisis avanzados como elaboración de informes de colisiones, comprobación de zonas de interferencia y validación de soldabilidad, puesto que proporciona herramientas de planificación automática que ayudan a reducir las tareas repetitivas. También facilita el ahorro de tiempo de trabajo de ingeniería y permite centrarse en la gestión de datos que servirá para realizar la planificación de múltiples proyectos por distintos usuarios, así como para incrementar la colaboración interdepartamental dentro de la empresa y con los proveedores. Esto es posible con el uso de bibliotecas de plantillas y procesos que ayudarán a garantizar que se aplican de forma global las mejores prácticas estandarizadas.
Descubra las principales áreas de esta solución.
Gestione cientos de cambios de ingeniería en el proceso de diseño de maquinaria compleja en una lista de materiales estructurada. Ejecute versiones de maquinaria personalizadas mediante procesos que garanticen el cumplimiento de los requisitos del cliente y una estructura de lista de materiales coherente.
Adopte un enfoque sin compromisos para el modelado físico gracias a la mejor herramienta de simulación..
Genere y comparta automáticamente datos de fabricación de materiales compuestos, incluido patrones planos y datos para guiar las máquinas de corte automatizadas, los sistemas de proyección láser o las máquinas de colocación de fibras y de cinta, entre todos los miembros de personal de la empresa.
Resuelva complejos desafíos de diseño para reducir el peso y aumentar las propiedades mecánicas mediante la creación de diseños que aprovechan la tecnología de fabricación aditiva.
Un proceso eficiente de codiseño ECAD-MCAD dentro de una plataforma unificada para realizar el diseño electromecánico le permite eliminar costosos errores electromecánicos durante el desarrollo del nuevo producto mediante una visualización integral.
Aproveche herramientas de simulación multidisciplinares desde el principio de la fase de diseño de la máquina para repetir rápidamente la solución óptima. Permita a los ingenieros menos experimentados evaluar conceptos a medida que el diseño vaya evolucionando y antes de que los casos de uso se vuelvan más complejos.
Aborde diseños de montaje complejos, incluso aquellos que contienen decenas de miles de componentes, a través de la utilización de técnicas de modelado de representación básica, de superficies y sólidos, paramétrico, directo y convergente.
Para los ingenieros de diseño, Syncrofit proporciona un enfoque intuitivo para la creación de datos de diseño de gestión de elementos de sujeción durante el proceso iterativo de la definición de ensambles, la verificación de las reglas de diseño, la visualización de elementos de sujeción o agujeros y la publicación de documentación. El software almacena los datos de diseño, que están vinculados a la geometría CAD 3D asociada, directamente en el modelo CAD 3D comercial y, de esta manera, completa la definición de productos 3D.
El diseño y estilo distintivos proporcionan a las empresas una ventaja competitiva. Nuestros productos ofrecen un diseño flexible y sólido asistido por ordenador, así como un software de estilo que acelera la ingeniería de productos al proporcionar diseños conceptuales que se pueden aplicar directamente en el modelado.
Gestione cientos de cambios de ingeniería en el proceso de diseño de maquinaria compleja en una lista de materiales estructurada. Ejecute versiones de maquinaria personalizadas mediante procesos que garanticen el cumplimiento de los requisitos del cliente y una estructura de lista de materiales coherente.
Genere y comparta automáticamente datos de fabricación de materiales compuestos, incluido patrones planos y datos para guiar las máquinas de corte automatizadas, los sistemas de proyección láser o las máquinas de colocación de fibras y de cinta, entre todos los miembros de personal de la empresa.
Aproveche herramientas de simulación multidisciplinares desde el principio de la fase de diseño de la máquina para repetir rápidamente la solución óptima. Permita a los ingenieros menos experimentados evaluar conceptos a medida que el diseño vaya evolucionando y antes de que los casos de uso se vuelvan más complejos.
Para los ingenieros de diseño, Syncrofit proporciona un enfoque intuitivo para la creación de datos de diseño de gestión de elementos de sujeción durante el proceso iterativo de la definición de ensambles, la verificación de las reglas de diseño, la visualización de elementos de sujeción o agujeros y la publicación de documentación. El software almacena los datos de diseño, que están vinculados a la geometría CAD 3D asociada, directamente en el modelo CAD 3D comercial y, de esta manera, completa la definición de productos 3D.
El diseño y estilo distintivos proporcionan a las empresas una ventaja competitiva. Nuestros productos ofrecen un diseño flexible y sólido asistido por ordenador, así como un software de estilo que acelera la ingeniería de productos al proporcionar diseños conceptuales que se pueden aplicar directamente en el modelado.
Descubre cómo los usuarios de Creo pueden utilizar la simulación
La evolución de la ingeniería robótica es fundamental para cumplir las promesas de la Industria 4.0. Desde la verificación cinemática de estructura...
Robotics engineering advancement is crucial to increase the adoption of robots by manufacturing companies.