Aerodinámica

Las estrictas regulaciones de ahorro de combustible y emisiones están otorgando mayor importancia a un diseño aerodinámico eficiente. Lograr el diseño correcto lo antes posible no solo afectará al embalaje en general, sino también a la imagen de la marca. Para aportar más eficiencia al proceso de desarrollo de piezas aerodinámicas externas, el uso de CFD como herramienta en la evaluación y comprensión del rendimiento aerodinámico es cada vez más importante.

Siemens PLM Software ofrece la mejor funcionalidad CFD 3D para ayudarle a comprender el impacto aerodinámico de los cambios de diseño a medida que persigue objetivos de rendimiento más exigentes.

Las estrictas regulaciones de ahorro de combustible y emisiones están otorgando mayor importancia a un diseño aerodinámico eficiente. Lograr el diseño correcto lo antes posible no solo afectará al embalaje en general, sino también a la imagen de la marca. Para aportar más eficiencia al proceso de desarrollo de piezas aerodinámicas externas, el uso de CFD como herramienta en la evaluación y comprensión del rendimiento aerodinámico es cada vez más importante.

Siemens PLM Software ofrece la mejor funcionalidad CFD 3D para ayudarle a comprender el impacto aerodinámico de los cambios de diseño a medida que persigue objetivos de rendimiento más exigentes.

Learn More

Al optimizar el rendimiento aerodinámico de su vehículo desde las primeras fases de diseño, puede minimizar la cantidad de combustible necesaria para superar la resistencia aerodinámica. De igual manera, podrá reducir el impacto de su firma acústica en pasajeros y peatones. El uso de las mejores herramientas CFD posibilitará una mayor iteración del diseño de forma anticipada. Así, el rendimiento aerodinámico se encontrará en una etapa avanzada de adaptación antes de pasar a la validación del túnel de viento.

Nuestras soluciones Siemens PLM Software tienen funcionalidades de optimización automáticas que le guían a través de la toma de decisiones de diseño inteligentes al decidir entre compensaciones como los requisitos de enfriamiento interno y el arrastre externo. La funcionalidad multifísica permite la gestión del agua y el análisis de tierra en el mismo software.

Webinar a la carta | 29 minutos

Optimizing mirror-induced wind noise using aerodynamics simulation

External aerodynamics wind noise simulation

How to capture the physics of wind-induced acoustics focusing on side mirror noise

Ver el webinar

Funcionalidades de la solución

Descubra las principales áreas de esta solución.

Aero-acoustic Modeling

Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver. 

Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.

Electrificación de los vehículos

La electrificación de los vehículos es una fuerza motriz para la revolución que se está produciendo en el sector de la automoción. Diseñar vehículos eléctricos de manera rápida y rentable, y hacerlos atractivos para los consumidores supone un gran reto. Ofrecemos un gemelo digital integrado y preciso para vehículos eléctricos que aborda los retos de todos los aspectos de los vehículos. Nuestras soluciones permiten a los fabricantes y a la cadena de abastecimiento de este sector reducir el tiempo de desarrollo y proporcionar soluciones de alta calidad, con la capacidad de adaptarse a los cambios fácilmente en cada etapa del proceso.

Fluid Dynamics Simulation

Cree simulaciones de prácticamente cualquier problema de ingeniería que implique el flujo de líquidos, gases (o una combinación de ambos), así como todos los elementos físicos asociados.

Multiphase Flow

Represente de forma precisa el comportamiento físico de las distintas fases, líquida y sólida, y registre el rendimiento real de su producto.

Particle Flows

Simule el movimiento de una gran cantidad de objetos distintos (partículas) que interactúan, como el flujo granular de agregados, partículas de alimentos, polvos metálicos, tabletas y cápsulas, y trigo o hierba.

Reacting Flow

Obtenga información sobre las interacciones entre el campo de flujo turbulento y la química subyacente de los flujos en reacción para mejorar la compensación entre el rendimiento y las emisiones para diferentes condiciones operativas.

¿Le interesa [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Suscríbase a las actualizaciones de [[global-preference-center-interest-placeholder]]

¡Vaya!

Lo sentimos, pero no hemos podido registrar su envío. Por favor, inténtelo de nuevo.

¡Gracias por registrarse! ¿Es la primera vez que se inscribe? Asegúrese de comprobar su correo electrónico para confirmar su suscripción.

Es necesario completar el campo Es necesaria una dirección de correo electrónica válida
Es necesario completar el campo El valor no es válido o es demasiado largo
Es necesario completar el campo Es necesaria una dirección de correo electrónica válida