Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryImprove the thermal management of an hybrid heavy equipment using Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation
Improve the thermal management of an hybrid heavy equipment using Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation
A five-part webinar series on addressing the challenges faced by the Heavy Equipment and Off-Highway industry.
In the same way that our human body is affected by a rise of temperature, the performances of a majority of the systems included within heavy equipments are impacted by the capacity of a thermal management system to control an optimized temperature.
To address such a thermal behavior in detail using a model-based approach, Computational Fluid Dynamics (CFD) becomes a key element of the CAE process, even at early design stage. Indeed, CFD simulation for thermal management will allow us to compute virtually the fluid flows and heat transfers between components, to identify earlier any possible overheat.
In this webinar, we address the thermal management of a hybrid excavator, focusing on how CFD simulation can be deployed at several stages of the development cycle to improve the thermal management of the electronics, battery, underhood, or yet the cabin.
Daniel Steen
Solutions Consultant , Siemens Digital Industries Software
Mr. Steen specializes in Simcenter STAR-CCM+ and Simcenter FLOEFD. He is educated as an aeronautical engineer and has since assisted major American automotive and heavy equipment manufacturers with the use of STAR-CCM+ for vehicle thermal management simulations since joining CD-adapco (now Siemens) in 2015.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.
Es ist ein Fehler bei der Seitenübermittlung aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Melden Sie sich zum ersten Mal für E-Mails von Siemens Digital Industries Software an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Sie können 90 Tage lang auf dieses Webinar zugreifen. Klicken Sie bitte unten, um die Anzeige zu starten.
A five-part webinar series on addressing the challenges faced by the Heavy Equipment and Off-Highway industry.
In the same way that our human body is affected by a rise of temperature, the performances of a majority of the systems included within heavy equipments are impacted by the capacity of a thermal management system to control an optimized temperature.
To address such a thermal behavior in detail using a model-based approach, Computational Fluid Dynamics (CFD) becomes a key element of the CAE process, even at early design stage. Indeed, CFD simulation for thermal management will allow us to compute virtually the fluid flows and heat transfers between components, to identify earlier any possible overheat.
In this webinar, we address the thermal management of a hybrid excavator, focusing on how CFD simulation can be deployed at several stages of the development cycle to improve the thermal management of the electronics, battery, underhood, or yet the cabin.
Daniel Steen
Solutions Consultant , Siemens Digital Industries Software
Mr. Steen specializes in Simcenter STAR-CCM+ and Simcenter FLOEFD. He is educated as an aeronautical engineer and has since assisted major American automotive and heavy equipment manufacturers with the use of STAR-CCM+ for vehicle thermal management simulations since joining CD-adapco (now Siemens) in 2015.
Chatten Sie mit einem Experten von Siemens und erhalten Sie Antworten
Chatten Sie mit einem MitarbeiterLive-Chat-Zeiten sind Montag bis Freitag, 8.00 - 19.00 Uhr Central Standard Time (USA). Senden Sie uns eine Nachricht und wir setzen uns bald mit Ihnen in Verbindung.
Senden Sie uns eine Nachricht1-800-493-5351
Montag bis Freitag, 8.00 - 19.00 Uhr CST (USA)