Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryCFD and FEA for Multiphase Flow-Induced Vibration Assessment
CFD and FEA for Multiphase Flow-Induced Vibration Assessment
Maximizing production reliability by preventing fatigue failure
Flow-induced vibration (FIV) of process piping due to multiphase internal flow poses a structural integrity concern in terms of stress cycling, especially at restricted access critical welds subsea. The ultimate concern is hydrocarbon leakage from failure due to fatigue damage. In this webinar, a three-tiered approach to FIV screening is presented, where each tier adds refinement and complexity to the assessment. The second and third-tier assessments are screening methodologies aided by Computational Fluid Dynamics (CFD) and Structural Finite Element Analysis (FEA).
The tier-1 screening is a high-level design check on the likelihood of FIV, with no direct estimation of vibration levels, stress, or fatigue damage. The tier-3 screening is based on a one-way fluid-structure interaction (FSI) analysis. CFD is used to predict the flow-induced forces used as input loading to a structural finite element model of the piping. In the tier-2 screening, the flow-induced loading is represented by power spectral density (PSD) curves, which are inputs to a structural finite element analysis of the piping in the frequency domain. Both tier-2 and tier-3 screenings predict vibration levels and stress, from which fatigue damage may be computed.
The webinar will include comparisons of the multiphase flow-induced forces predicted by CFD against high-quality physical laboratory measurements, with the good agreement between them serving to validate the CFD modeling approach. In addition, the vibration and stress predictions provided by the FIV screening will be compared against field measurements of vibrating pipework and shown to be in good agreement, which instills confidence in the FIV screening approach. Sample cases will also be presented, illustrating the benefits of adopting the three-tiered approach to piping FIV screening with links to business value, e.g., production reliability and uninterrupted availability.
What you will learn in this webinar:
Juan Pontaza, Ph.D.
Principal Engineer, Subject Matter Expert Fluid-Structure Interaction and CFD, Shell International Exploration and Production Inc.
Dr. Pontaza joined Shell in 2006 and is currently a Principal Engineer and the Shell subject matter expert for Fluid-Structure Interaction & Computational Fluid Dynamics. He holds BSc, MSc, and PhD degrees in Mechanical Engineering from Texas A&M University (College Station, Texas, USA) and MIT (Cambridge, Massachusetts, USA). Dr. Pontaza has authored over 40 journal and conference papers on numerical methods for fluid flow and fluid-structure interaction. He was the recipient of the 2004 Robert J. Melosh medal for best paper on Finite Element Analysis, and was recently named in the prestigious World’s Top 2% Scientist List--the list compiled by Stanford University that names the Top 2% of the most-cited scientists.
Ravi Aglave, Ph.D.
Director, Energy & Process Industries, Siemens Digital Industries Software
Dr. Ravindra Aglave has over 20 years of research and engineering experience in academia and industry in the area of reactor design, scale-up and troubleshooting. His expertise includes solving engineering problems using computational fluid dynamics (CFD), mixing & reaction engineering, combustion and reaction kinetics. Dr. Aglave leads the energy and process industry sector in the Simulation & Test Solutions business unit at Siemens. He is responsible for bringing new modeling and physics knowledge in to CFD simulation code that can be deployed in the industry. Dr. Aglave has a Bachelors and Masters in Chemical Engineering and a Doctorate in Natural Sciences from University of Heidelberg, Germany. He serves on the technology operating council of AICHE and is member of ASME, ACS and Society of Chemical Engineering Japan.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.
Es ist ein Fehler bei der Seitenübermittlung aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Melden Sie sich zum ersten Mal für E-Mails von Siemens Digital Industries Software an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Sie können 90 Tage lang auf dieses Webinar zugreifen. Klicken Sie bitte unten, um die Anzeige zu starten.
Maximizing production reliability by preventing fatigue failure
Flow-induced vibration (FIV) of process piping due to multiphase internal flow poses a structural integrity concern in terms of stress cycling, especially at restricted access critical welds subsea. The ultimate concern is hydrocarbon leakage from failure due to fatigue damage. In this webinar, a three-tiered approach to FIV screening is presented, where each tier adds refinement and complexity to the assessment. The second and third-tier assessments are screening methodologies aided by Computational Fluid Dynamics (CFD) and Structural Finite Element Analysis (FEA).
The tier-1 screening is a high-level design check on the likelihood of FIV, with no direct estimation of vibration levels, stress, or fatigue damage. The tier-3 screening is based on a one-way fluid-structure interaction (FSI) analysis. CFD is used to predict the flow-induced forces used as input loading to a structural finite element model of the piping. In the tier-2 screening, the flow-induced loading is represented by power spectral density (PSD) curves, which are inputs to a structural finite element analysis of the piping in the frequency domain. Both tier-2 and tier-3 screenings predict vibration levels and stress, from which fatigue damage may be computed.
The webinar will include comparisons of the multiphase flow-induced forces predicted by CFD against high-quality physical laboratory measurements, with the good agreement between them serving to validate the CFD modeling approach. In addition, the vibration and stress predictions provided by the FIV screening will be compared against field measurements of vibrating pipework and shown to be in good agreement, which instills confidence in the FIV screening approach. Sample cases will also be presented, illustrating the benefits of adopting the three-tiered approach to piping FIV screening with links to business value, e.g., production reliability and uninterrupted availability.
What you will learn in this webinar:
Juan Pontaza, Ph.D.
Principal Engineer, Subject Matter Expert Fluid-Structure Interaction and CFD, Shell International Exploration and Production Inc.
Dr. Pontaza joined Shell in 2006 and is currently a Principal Engineer and the Shell subject matter expert for Fluid-Structure Interaction & Computational Fluid Dynamics. He holds BSc, MSc, and PhD degrees in Mechanical Engineering from Texas A&M University (College Station, Texas, USA) and MIT (Cambridge, Massachusetts, USA). Dr. Pontaza has authored over 40 journal and conference papers on numerical methods for fluid flow and fluid-structure interaction. He was the recipient of the 2004 Robert J. Melosh medal for best paper on Finite Element Analysis, and was recently named in the prestigious World’s Top 2% Scientist List--the list compiled by Stanford University that names the Top 2% of the most-cited scientists.
Ravi Aglave, Ph.D.
Director, Energy & Process Industries, Siemens Digital Industries Software
Dr. Ravindra Aglave has over 20 years of research and engineering experience in academia and industry in the area of reactor design, scale-up and troubleshooting. His expertise includes solving engineering problems using computational fluid dynamics (CFD), mixing & reaction engineering, combustion and reaction kinetics. Dr. Aglave leads the energy and process industry sector in the Simulation & Test Solutions business unit at Siemens. He is responsible for bringing new modeling and physics knowledge in to CFD simulation code that can be deployed in the industry. Dr. Aglave has a Bachelors and Masters in Chemical Engineering and a Doctorate in Natural Sciences from University of Heidelberg, Germany. He serves on the technology operating council of AICHE and is member of ASME, ACS and Society of Chemical Engineering Japan.
User event | Registration now open!
Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte