Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryRotor dynamics analysis using leading CAE software
Rotor dynamics analysis using leading CAE software
Engineer rotating machines performance faster
Rotor dynamics analysis helps engineers to predict and prevent critical operating conditions of rotating machines.
Rotor dynamics analysis software provides a digital model to assess the survivability of the rotating system in a wide range of situations, evaluate complex vibrations and instabilities under real operating loads. Rotor dynamics analysis software from Siemens provides powerful geometry editing functionalities, meshing, and solver technologies combined with user-friendly postprocessing capabilities to perform analyses efficiently.
Join this webinar and discover how an integrated multi-physics simulation solution addresses the rotating machinery manufacturer’s engineering challenges accurately and effectively while accelerating product time-to-market.
In this webinar, we demonstrate different types of rotor dynamics analysis in an integrated CAE environment, including:
The critical speed is the speed at which the system can become unstable, engineers must be able to accurately predict those speeds as well as to detect possible resonance problems before real commissioning.
Campbell's diagram is used to identify critical speeds and shows how the frequencies of the complex modes change with the rotational speed of the rotor.
Perform synchronous and asynchronous rotor dynamic analysis to generate Campbell diagram data, predict whirl frequencies and critical speeds, and detect instability
Rotor instability is a dangerous phenomenon and reliable prediction of rotor stability is a challenging task especially due to the increased complexity of the system and component interdependence. Rotor dynamics analysis helps the engineer to get detailed insight into the origins of imbalance, its cause, and eliminate instability.
Suppressing unnecessary vibration of a finished prototype is often cumbersome and complex. Using a flexible rotor dynamics simulation software engineers can analyze rotor stability, vibration issues, and imbalance issues along the design cycle.
Rotating machines undergo torsional, axial, and lateral vibrations. Engineers need to perform sensitivity analyses i.e., analyze the vibration amplitudes during static and transient excitation of the system. The rotor dynamics simulation software permits users to evaluate the design modification impact on machine vibration before building an expensive physical prototype.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.
Es ist ein Fehler bei der Seitenübermittlung aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Melden Sie sich zum ersten Mal für E-Mails von Siemens Digital Industries Software an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Sie können 90 Tage lang auf dieses Webinar zugreifen. Klicken Sie bitte unten, um die Anzeige zu starten.
Engineer rotating machines performance faster
Rotor dynamics analysis helps engineers to predict and prevent critical operating conditions of rotating machines.
Rotor dynamics analysis software provides a digital model to assess the survivability of the rotating system in a wide range of situations, evaluate complex vibrations and instabilities under real operating loads. Rotor dynamics analysis software from Siemens provides powerful geometry editing functionalities, meshing, and solver technologies combined with user-friendly postprocessing capabilities to perform analyses efficiently.
Join this webinar and discover how an integrated multi-physics simulation solution addresses the rotating machinery manufacturer’s engineering challenges accurately and effectively while accelerating product time-to-market.
In this webinar, we demonstrate different types of rotor dynamics analysis in an integrated CAE environment, including:
The critical speed is the speed at which the system can become unstable, engineers must be able to accurately predict those speeds as well as to detect possible resonance problems before real commissioning.
Campbell's diagram is used to identify critical speeds and shows how the frequencies of the complex modes change with the rotational speed of the rotor.
Perform synchronous and asynchronous rotor dynamic analysis to generate Campbell diagram data, predict whirl frequencies and critical speeds, and detect instability
Rotor instability is a dangerous phenomenon and reliable prediction of rotor stability is a challenging task especially due to the increased complexity of the system and component interdependence. Rotor dynamics analysis helps the engineer to get detailed insight into the origins of imbalance, its cause, and eliminate instability.
Suppressing unnecessary vibration of a finished prototype is often cumbersome and complex. Using a flexible rotor dynamics simulation software engineers can analyze rotor stability, vibration issues, and imbalance issues along the design cycle.
Rotating machines undergo torsional, axial, and lateral vibrations. Engineers need to perform sensitivity analyses i.e., analyze the vibration amplitudes during static and transient excitation of the system. The rotor dynamics simulation software permits users to evaluate the design modification impact on machine vibration before building an expensive physical prototype.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte