Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryRoad load prediction for durability simulation
Road load prediction for durability simulation
Calculate the displacement of the wheels, based on component loads.
Virtual road load prediction is time-intensive and complicated. It requires engineers to model the correct parameters for the tires, driver, a digitized road, and flexible components in the vehicle model to represent the correct behavior of the vehicle.
This webinar demonstrates how to include test-track measurements in simulation. It explains how to conduct road load prediction in hours instead of days, calculating the wheels’ displacement on a virtual test rig based on internal loads. Once validated, learn how durability simulation helps optimize vehicle performance by predicting the impact of material, geometry, and welding changes.
Defining correct road loads and understanding how they affect individual vehicle components is crucial for successful durability simulation.
Register for the webinar and learn to:
Any small misalliance between the properties of the model and the real vehicle causes drifts in the simulation leading to unrealistic loads. Simcenter grants you earlier access to real-world vehicle loads using test data for road load prediction.
The Simcenter 3D Motion TWR solution integrates test data and high-fidelity 3D vehicle models. A unique iterative technique calculates equivalent drive signals in the wheel centers and avoids the need for modeling complex items, such as a driver, tires and a digitized test track.
Integrated into a single environment, durability simulation engineers can apply sensors on the digital model and use the displacement signals to calculate the effect of road loads on the individual components and interface points.
Once the full vehicle model is validated, durability simulation teams extract components of interest, optimize or evaluate different candidate parts with more advanced simulation and design the best performing component.
This solution goes broader than design optimization and virtual product validation since advanced materials and additive manufacturing can also be integrated. During the webinar, we’ll demonstrate an example of how a component was optimized using additive manufacturing and machine learning to predict local fatigue properties from the real road loads. This transformative approach qualifies for creating lighter and stronger parts.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.
Es ist ein Fehler bei der Seitenübermittlung aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Melden Sie sich zum ersten Mal für E-Mails von Siemens Digital Industries Software an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Sie können 90 Tage lang auf dieses Webinar zugreifen. Klicken Sie bitte unten, um die Anzeige zu starten.
Calculate the displacement of the wheels, based on component loads.
Virtual road load prediction is time-intensive and complicated. It requires engineers to model the correct parameters for the tires, driver, a digitized road, and flexible components in the vehicle model to represent the correct behavior of the vehicle.
This webinar demonstrates how to include test-track measurements in simulation. It explains how to conduct road load prediction in hours instead of days, calculating the wheels’ displacement on a virtual test rig based on internal loads. Once validated, learn how durability simulation helps optimize vehicle performance by predicting the impact of material, geometry, and welding changes.
Defining correct road loads and understanding how they affect individual vehicle components is crucial for successful durability simulation.
Register for the webinar and learn to:
Any small misalliance between the properties of the model and the real vehicle causes drifts in the simulation leading to unrealistic loads. Simcenter grants you earlier access to real-world vehicle loads using test data for road load prediction.
The Simcenter 3D Motion TWR solution integrates test data and high-fidelity 3D vehicle models. A unique iterative technique calculates equivalent drive signals in the wheel centers and avoids the need for modeling complex items, such as a driver, tires and a digitized test track.
Integrated into a single environment, durability simulation engineers can apply sensors on the digital model and use the displacement signals to calculate the effect of road loads on the individual components and interface points.
Once the full vehicle model is validated, durability simulation teams extract components of interest, optimize or evaluate different candidate parts with more advanced simulation and design the best performing component.
This solution goes broader than design optimization and virtual product validation since advanced materials and additive manufacturing can also be integrated. During the webinar, we’ll demonstrate an example of how a component was optimized using additive manufacturing and machine learning to predict local fatigue properties from the real road loads. This transformative approach qualifies for creating lighter and stronger parts.
User event | Registration now open!
Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte