Pumpen können sowohl in Bezug auf die Geometrie als auch in Bezug auf die zugrunde liegende transiente Physik des im Inneren auftretenden Fluids sehr komplex beschaffen sein. Wenn man sich in erster Linie auf physikalische Tests von Prototypen verlässt, um die Leistungsfähigkeit der Entwürfe zu prüfen, wird man sich im Wettbewerb nicht durchsetzen.
Physische Tests sind für den heutigen schnelllebigen Markt zu kostspielig und zeitaufwendig. Vielmehr muss man sicherstellen, dass die Produkte in jeder Phase des Entwicklungszyklus den Leistungsanforderungen entsprechen, bevor Sie auch nur einen Prototyp erstellen. Dies kann durch eine 3D-Simulation der Leistung des Pumpensystems mithilfe der Strömungsberechnung (CFD) erreicht werden.
In diesem Webinar erfahren Sie mehr darüber, wie Sie CFD zur Vorhersage der Pumpenleistung einsetzen können. Darüber hinaus erfahren Sie auch mehr über häufige Engpässe im Prozess der Pumpensimulation und die Technologie, das Lizenzschema und den technischen Support, mit denen Sie diese Engpässe bewältigen können.