Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryPedestrian Safety Systems TB024
Pedestrian Safety Systems TB024
An insight into the development of pedestrian safety systems
Pedestrian safety systems have drastically improved in recent years, with 36% fewer pedestrian fatalities in the EU between 2007 and 2016. Many believe it is the improved quality of Euro NCAP's guidelines that are crucial for these improved figures.
Assistant Professor Corina Klug of TU Graz has been instrumental in creating the Euro NCAP TB024 Technical Bulletin and has dedicated her work to improve Pedestrian Safety Systems. In this webinar, she talks about this bulletin and shares her thoughts on Pedestrian Safety systems.
Cindy Charlot, technical lead of the Safety and Comfort Modeling team of Simcenter, provides insights into how testing with the pedestrian model family fits into the Euro NCAP validation process. Additionally, she shows how to use the Simcenter Madymo TB024 package to comply with the certification requirements.
It is necessary to deliver virtual testing results if an Active bonnet / Hood design is to pass a Euro NCAP assessment. Executing these virtual tests requires pedestrian impact tests using pedestrian human models.
The introduction of Technical Bulletin TB024 ensures that both the safety system developer and Euro NCAP check the cars’ safety performance using the same pedestrian model parameters. This bulletin outlines the human models’ required setup to complete the pedestrian impact test with an active bonnet. If these guidelines are not met during the assessment, pedestrian impact tests will still be conducted. However, the active bonnet system will be turned off, significantly weakening the pedestrian safety proposition.
To optimize the pedestrian impact tests and help safety simulation engineers in the assessment process, Siemens has introduced the Simcenter Madymo TB024 pedestrian model family. This human model family additionally provides the engineer with all the required output necessary to complete the Euro NCAP active bonnet assessment.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.
Es ist ein Fehler bei der Seitenübermittlung aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Melden Sie sich zum ersten Mal für E-Mails von Siemens Digital Industries Software an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Sie können 90 Tage lang auf dieses Webinar zugreifen. Klicken Sie bitte unten, um die Anzeige zu starten.
An insight into the development of pedestrian safety systems
Pedestrian safety systems have drastically improved in recent years, with 36% fewer pedestrian fatalities in the EU between 2007 and 2016. Many believe it is the improved quality of Euro NCAP's guidelines that are crucial for these improved figures.
Assistant Professor Corina Klug of TU Graz has been instrumental in creating the Euro NCAP TB024 Technical Bulletin and has dedicated her work to improve Pedestrian Safety Systems. In this webinar, she talks about this bulletin and shares her thoughts on Pedestrian Safety systems.
Cindy Charlot, technical lead of the Safety and Comfort Modeling team of Simcenter, provides insights into how testing with the pedestrian model family fits into the Euro NCAP validation process. Additionally, she shows how to use the Simcenter Madymo TB024 package to comply with the certification requirements.
It is necessary to deliver virtual testing results if an Active bonnet / Hood design is to pass a Euro NCAP assessment. Executing these virtual tests requires pedestrian impact tests using pedestrian human models.
The introduction of Technical Bulletin TB024 ensures that both the safety system developer and Euro NCAP check the cars’ safety performance using the same pedestrian model parameters. This bulletin outlines the human models’ required setup to complete the pedestrian impact test with an active bonnet. If these guidelines are not met during the assessment, pedestrian impact tests will still be conducted. However, the active bonnet system will be turned off, significantly weakening the pedestrian safety proposition.
To optimize the pedestrian impact tests and help safety simulation engineers in the assessment process, Siemens has introduced the Simcenter Madymo TB024 pedestrian model family. This human model family additionally provides the engineer with all the required output necessary to complete the Euro NCAP active bonnet assessment.
User event | Registration now open!
Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte