On-Demand-Webinar

Beschleunigung der Produktentwicklung in der Automobilindustrie

Eine Entwicklungslösung der nächsten Generation zur Bewältigung der Komplexität

Geschätzte Wiedergabezeit 47 Minuten

Teilen

Beschleunigung der Produktentwicklung in der Automobilindustrie

Die Automobilindustrie verändert sich schneller denn je. Im neuen Zeitalter der Automatisierung und Elektrifizierung bilden Sensoren, Chips und Elektronik das Zentrum jedes Fahrzeugs. Die Komplexität der Fahrzeuge ist sprunghaft angestiegen, während gleichzeitig die Bedenken hinsichtlich des Klimawandels zugenommen haben. Geänderte Vorschriften machen deutlich, dass es wichtiger denn je ist, schnell und effizient auf Marktänderungen zu reagieren. Die Experten Greg Roth, Solution Director bei Siemens Digital Industries Software, und Tom Spangler, Marketing Manager bei Siemens Digital Industries Software, führen Sie in diesem On-Demand-Webinar durch die digitalen Werkzeuge, die erforderlich sind, um im Wettbewerb an der Spitze zu bleiben.

Nutzung eines umfassenden digitalen Zwillings für eine beschleunigte Produktentwicklung

Um schwierigen Markttrends schon im Vorfeld zu begegnen, benötigen Automobilhersteller eine vollintegrierte, durchgängige Konstruktions- und Engineering-Plattform und die Unterstützung eines digitalen roten Fadens, der die aktuellen Informationen mit allen am Ökosystem der Produkte Beteiligten nahtlos teilt und so eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Die Lösung von Siemens für die beschleunigte Produktentwicklung ermöglicht es Konstrukteuren und Ingenieuren mit einem System für die kontinuierliche virtuelle Validierung und Verifizierung, die Konstruktionen gleich auf Anhieb richtig zu erstellen. Um schwierigen Markttrends schon im Vorfeld zu begegnen, benötigen Automobilhersteller eine vollintegrierte, durchgängige Konstruktions- und Engineering-Plattform und die Unterstützung eines digitalen roten Fadens, der die aktuellen Informationen mit allen am Ökosystem der Produkte Beteiligten nahtlos teilt und so eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Das wiederum bedeutet, dass Konstrukteure und Ingenieure innovativere Ideen verfolgen können, um die Leistung und die Qualität der Produkte zu erhöhen.

Entwicklung von neuen innovativen Produktentwürfen durch die Implementierung der generativen Konstruktion

Neue Herausforderungen bei der Produktentwicklung erfordern neue Konstruktionslösungen der nächsten Generation. Die generative Konstruktion ist eine Revolution bei der Änderung von Konstruktionsprozessen, der Simulationsproduktivität und der additiven Fertigung. Sie impliziert technische Innovation mit automatisierter intelligenter Untersuchung. Sie ermöglicht es, herkömmliche Technologien wie Formelementmodellierung mit neuen Technologien wie Konstruktionsoptimierung und Convergent Modeling zu kombinieren. Die Lösung von Siemens für die beschleunigte Produktentwicklung ermöglicht es Unternehmen, die Leistungsfähigkeit neuer Fertigungsansätze zu nutzen, um schnell eine Vielzahl innovativer Konstruktionen zu identifizieren und zu bewerten und diejenigen Konzepte auszuwählen, die die Produktanforderungen wie Leistung, Masse, Kosten und Fertigung erfüllen.

Zeit, Kosten und Fehler im Produktentwicklungsprozess reduzieren

In dem Maße, wie die Automobilindustrie einen Gang hochschaltet und sich auf die Zukunft ausrichtet, nimmt auch die Geschwindigkeit der Umsetzung von Innovationen an Fahrt auf. Dies führt, zusammen mit einem stärkeren Wettbewerb durch Technologieriesen und hochgradig spezialisierte Start-up-Unternehmen, dazu, dass herkömmliche Konstruktions- und Entwicklungspraktiken nicht länger tonangebend sind. Isolierte Daten und unzusammenhängende Workflows beeinträchtigen die Entwicklung hochgradig komplexer Produkte und verlangsamen die Innovation. Da mehrere Datenquellen existieren, können sich die Teams nicht sicher sein, dass sie mit den aktuellen Anforderungen arbeiten, was zu kostspieligen Fehlern führt, die wiederum Verzögerungen und überbudgetierte Projekte nach sich ziehen. Mit der Lösung von Siemens für die beschleunigte Produktentwicklung können Sie die Nachverfolgbarkeit und die Überprüfbarkeit erhöhen. Zudem ermöglicht sie, die Konstruktionen im Bereich der Mechanik, der elektrischen Systeme und der Software eingehend zu bewerten, um Zeit, Kosten und Fehler bei der Produktentwicklung zu reduzieren.

Verfolgen Sie dieses On-Demand-Webinar, um zu erfahren, wie diese Lösung Sie dabei unterstützen kann, die erforderlichen digitalen Werkzeuge einzusetzen, damit Sie der Konkurrenz weiterhin einen Schritt voraus sind.

Vorstellung der Referenten

Siemens Digital Industries Software

Thomas Spangler

NX Senior Marketing Manager

Tom Spangler hat mehr als 25 Jahre Erfahrung auf den Gebieten CAD und PLM. Davon war er 15 Jahre lang in der Konstruktion, IT und im Datenmanagement in der Automobilbranche tätig, sowohl auf OEM- als auch auf Lieferantenseite. Er hat seinen Master in Betriebswirtschaft 2006 abgeschlossen und ist seit 2008 Marketingmanager bei Siemens. In dieser Funktion hat er zahlreiche Produkteinführungen, Marketingkampagnen und andere Initiativen initiiert und unterstützt.

Siemens Digital Industries Software

Greg Roth

Director of Automotive and Transportation Solutions in the Industries Group

Zuvor war Mr. Roth in verschiedenen Positionen bei der Ford Motor Company, Eaton Corporation und Amcor Packaging tätig. In jüngster Zeit war er Chief Engineer für die CAE- und NVH-Abteilungen bei ZF-TRW Automotive North America Braking Systems in Livonia, Michigan. In seiner derzeitigen Funktion setzt er sich für CAD-, CAE- und PLM-Technologien sowie Prozesse für Unternehmen auf globaler Unternehmensebene ein, wodurch die Kosten und die Zeit für die Produktentwicklung erheblich gesenkt und gleichzeitig die Gesamtqualität verbessert werden. Mr. Roth hat einen MS in Maschinenbau von der University of Michigan, einen MS in Elektronik und Computersteuerungstechnik von der Wayne State University und einen BS in Maschinenbau von der Michigan State University.

Verwandte Ressourcen