Zum Inhalt wechseln

Aspekte der Wärmeübertragung in der Prozessindustrie: Entwicklung, Analyse und Fehlerbehebung von Wärmetauschern

On-Demand Webinar

CFD-Simulation bei der Entwicklung, Analyse und Fehlerbehebung von Wärmetauschern

Wärmetauscher CFD

Die Wärmeübertragung ist ein wesentlicher Vorgang in der Chemie- und Prozessindustrie und umfasst eine Vielzahl von Geräten (Wärmetauscher, Destillationsgefäße) und Prozesse (Konvektion, Strahlung, Phasenübergang). CFD-Simulation (Computational Fluid Dynamics) wird bei der Entwicklung, Analyse und Fehlerbehebung dieser Geräte und Prozesse flächendeckend eingesetzt.

Dieses Webinar gibt einen Überblick über die wichtigsten Technologien von Simcenter, die den Konstruktionsentwurf, die Analyse und Konstruktionsuntersuchung von Wärmeübertragungsgeräten ermöglichen.

Das Webinar beinhaltet eine Präsentation von Porter-McGuffie Inc., in der die Anwendung von Simcenter STAR-CCM+ beim Modellieren der transienten wärmeinduzierten Spannungen, die auftreten, wenn sich ein Prozessgasofen während der Inbetriebnahme eines Rohrbündel-Wärmeübertragers aktiviert, veranschaulicht. Dies führt zu einer schnellen Änderung der Strömungstemperatur auf Prozessseite von 304° Celsius auf 93° Celsius, bevor der Ofen wieder aktiviert wird – ein Umstand, der bekannt dafür ist, bei ähnlichen Wärmetauschern Fehler hervorgerufen zu haben. Daher wird Simcenter STAR-CCM+ eingesetzt, um dies für eine neue Wärmetauscherkonstruktion zu evaluieren. Diese Präsentation befasst sich sowohl mit der Einrichtung als auch mit der Analyse des verbundenen thermomechanischen Modells und damit, wie die Ergebnisse eingesetzt wurden, um den Wärmetauscher nach dem ASME Code zu evaluieren.

Referenten:

  • Dr. Ravi Aglave, Director, Energie- und Prozessindustrie bei Siemens Digital Industries Software
  • Sean McGuffie, P.E., Senior Engineer, Porter McGuffie, Inc., präsentiert eine Arbeit in Gemeinschaft mit Dr. Anthony DeFilippo (Analyst) und Yanzhen He, P.E.(Engineer), Porter McGuffie, Inc.
  • Claudio Santarelli, Dr.-Ing., PreSales Solution Consultant II, Siemens Digital Industries Software

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, Registrieren Sie sich jetzt!

Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und nehmen Sie an der neuen zweitägigen virtuellen Konferenz Realize LIVE Europe teil. Sehen Sie spannende Präsentationen und bauen Sie neue Kontakte für Ihr berufliches Netzwerk auf.



Erweitern Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten. Gewinnen Sie durch innovative Kundenvorträge neue Impulse, die Ihrer Organisation bei der weiteren digitalen Transformation helfen.