Bei den Konstruktionsmethoden und -prozessen findet ein Paradigmenwechsel statt. Konstruktionsabteilungen können sich nicht mehr nur auf manuelle Prozesse und die Bereitschaft der Angestellten verlassen, um strikte CO2-Emissionsziele zu erreichen. Der Grund dafür ist offensichtlich: Die Zahl der Anforderungen und der Bedarf an individuellen Anpassungen auf dem Markt sind sehr hoch. Dies führt dazu, dass die Konstruktionsabteilungen an einer Vielzahl von Simulationsmodellen arbeiten, die sich ohne einen optimierten Prozess nicht verwalten lassen. Eine „Simulationsfabrik“ versetzt Unternehmen in die Lage, mit klar festgelegten Prozessen und Funktionen auf diese Nachfrage zu reagieren.
In diesem Webinar wird Folgendes gezeigt:
Erfahren Sie in diesem Webinar, wie eine „Simulationsfabrik“ im gesamten Unternehmen eingerichtet und genutzt werden kann.
Produktmanager Simcenter System Analyst