Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryCoal Mill Simulation
Coal Mill Simulation
Design optimization enables efficient use of local resources
Meeting energy needs requires a diversified solution, and coal continues to be part of the portfolio. The challenge, then, is to make the process as efficient as possible, to minimize pollutants while maximizing energy output and asset integrity. But with the deteriorating quality of coal resources globally, the existing technology used to extract energy from coal for industrial and utility use suffers from problems which result in a drop in efficiency and an increase in plant maintenance costs.
In this webinar, you'll learn about a simulation-based tool that was developed to establish a foundation for future design optimization to make economic and environmentally responsible use of poor quality coal. This holistic tool consists of an integrated thermal and CFD model representing a large coal combustion system that was built up from various sub-components in order to analyze the complex interaction between them. For example, the tool was used to examine the air and coal distribution, which are fundamental to efficient combustion and reducing emissions like dust, NOx and SOx.
The pilot project for this toolset involved a detailed investigation of the characteristics of a utility scale coal-fired boiler system utilizing different coal qualities and operating under various real-life conditions. The simulation models representing several coal mill subcomponents were integrated to investigate the complex interconnectivity between all parts of the combustion system. This approach mitigates the risks associated with unrealistic or oversimplified assumptions regarding boundary conditions.
Robust models created from similar projects may be the foundation for the development of “digital twins” of the existing installed equipment.
This webinar will give an overview of the toolset and how Simcenter was used to model the various subcomponents that included the following:
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.
Es ist ein Fehler bei der Seitenübermittlung aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Melden Sie sich zum ersten Mal für E-Mails von Siemens Digital Industries Software an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Sie können 90 Tage lang auf dieses Webinar zugreifen. Klicken Sie bitte unten, um die Anzeige zu starten.
Design optimization enables efficient use of local resources
Meeting energy needs requires a diversified solution, and coal continues to be part of the portfolio. The challenge, then, is to make the process as efficient as possible, to minimize pollutants while maximizing energy output and asset integrity. But with the deteriorating quality of coal resources globally, the existing technology used to extract energy from coal for industrial and utility use suffers from problems which result in a drop in efficiency and an increase in plant maintenance costs.
In this webinar, you'll learn about a simulation-based tool that was developed to establish a foundation for future design optimization to make economic and environmentally responsible use of poor quality coal. This holistic tool consists of an integrated thermal and CFD model representing a large coal combustion system that was built up from various sub-components in order to analyze the complex interaction between them. For example, the tool was used to examine the air and coal distribution, which are fundamental to efficient combustion and reducing emissions like dust, NOx and SOx.
The pilot project for this toolset involved a detailed investigation of the characteristics of a utility scale coal-fired boiler system utilizing different coal qualities and operating under various real-life conditions. The simulation models representing several coal mill subcomponents were integrated to investigate the complex interconnectivity between all parts of the combustion system. This approach mitigates the risks associated with unrealistic or oversimplified assumptions regarding boundary conditions.
Robust models created from similar projects may be the foundation for the development of “digital twins” of the existing installed equipment.
This webinar will give an overview of the toolset and how Simcenter was used to model the various subcomponents that included the following:
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte