Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryMaritime innovation “under the sea”
Maritime innovation “under the sea”
Creating the world's most advanced diver delivery unit – VICTA
“Under the sea” is the third session in a series of three webinars featuring BAR Technologies’ work at the leading edge of maritime innovation.
BAR Technologies have worked for and alongside their client SubSea Craft to design, build and test one of the most innovative craft in decades: SubSea Craft’s revolutionary VICTA Class Diver Delivery Unit (DDU) provides a truly unique combination of range, speed, and stealth – delivering outstanding operational capability.
VICTA combines the characteristics of a Long-Range Insertion Craft with those of a Diver Delivery Unit. It moves quickly and seamlessly from the surface to sub-surface, limiting exposure to a minimum and therefore reducing the risk of being detected. This transition, along with its performance in both domains, is enabled by an innovative fly-by-wire control system, making VICTA a generation ahead of other surface-submersible DDU’s.
VICTA’s impressive performance on the surface (c40kts and 250nm endurance) is matched by equally striking specification underwater where 4hrs endurance is sufficient to navigate 2 crew and 6 divers for 25nm.
Its compatibility with a standard ISO shipping container means that it can easily and discreetly be moved to an area of operation. Equally, it can be lifted within the cargo bay of a standard transport aircraft (i.e. Lockheed C-130 Hercules) or underslung from a heavy-lift helicopter (i.e. Boeing CH-47 Chinook).
With significant input from a Special Forces operator and SEAL Delivery Vehicle (SDV) pilot with over 28 years of surface and sub-surface operational experience, VICTA designs reflect the needs of the operator.
In this webinar, you will learn how an integrated design and engineering simulation environment facilitated:
Guest Speaker
Simon Schofield
Chief Technology Officer, BAR Technologies
Simon Schofield ist Chief Technology Officer bei BAR Technologies und Veteran mehrerer America’s Cups, dem Volvo Ocean Race und Grand-Prix-Regatten. Er war zuletzt Head of Design and Engineering bei BAR Land Rover, dem britischen Teilnehmer beim America’s Cup 2016.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.
Es ist ein Fehler bei der Seitenübermittlung aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Melden Sie sich zum ersten Mal für E-Mails von Siemens Digital Industries Software an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Sie können 90 Tage lang auf dieses Webinar zugreifen. Klicken Sie bitte unten, um die Anzeige zu starten.
Creating the world's most advanced diver delivery unit – VICTA
“Under the sea” is the third session in a series of three webinars featuring BAR Technologies’ work at the leading edge of maritime innovation.
BAR Technologies have worked for and alongside their client SubSea Craft to design, build and test one of the most innovative craft in decades: SubSea Craft’s revolutionary VICTA Class Diver Delivery Unit (DDU) provides a truly unique combination of range, speed, and stealth – delivering outstanding operational capability.
VICTA combines the characteristics of a Long-Range Insertion Craft with those of a Diver Delivery Unit. It moves quickly and seamlessly from the surface to sub-surface, limiting exposure to a minimum and therefore reducing the risk of being detected. This transition, along with its performance in both domains, is enabled by an innovative fly-by-wire control system, making VICTA a generation ahead of other surface-submersible DDU’s.
VICTA’s impressive performance on the surface (c40kts and 250nm endurance) is matched by equally striking specification underwater where 4hrs endurance is sufficient to navigate 2 crew and 6 divers for 25nm.
Its compatibility with a standard ISO shipping container means that it can easily and discreetly be moved to an area of operation. Equally, it can be lifted within the cargo bay of a standard transport aircraft (i.e. Lockheed C-130 Hercules) or underslung from a heavy-lift helicopter (i.e. Boeing CH-47 Chinook).
With significant input from a Special Forces operator and SEAL Delivery Vehicle (SDV) pilot with over 28 years of surface and sub-surface operational experience, VICTA designs reflect the needs of the operator.
In this webinar, you will learn how an integrated design and engineering simulation environment facilitated:
Guest Speaker
Simon Schofield
Chief Technology Officer, BAR Technologies
Simon Schofield ist Chief Technology Officer bei BAR Technologies und Veteran mehrerer America’s Cups, dem Volvo Ocean Race und Grand-Prix-Regatten. Er war zuletzt Head of Design and Engineering bei BAR Land Rover, dem britischen Teilnehmer beim America’s Cup 2016.
Chatten Sie mit einem Experten von Siemens und erhalten Sie Antworten
Chatten Sie mit einem MitarbeiterLive-Chat-Zeiten sind Montag bis Freitag, 8.00 - 19.00 Uhr Central Standard Time (USA). Senden Sie uns eine Nachricht und wir setzen uns bald mit Ihnen in Verbindung.
Senden Sie uns eine Nachricht1-800-493-5351
Montag bis Freitag, 8.00 - 19.00 Uhr CST (USA)