Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software JT Open Program
Siemens Digital Industries Software JT Open Program
The JT Open Program was formed by Siemens PLM software in 2003 at the request of a small group of forward-thinking corporations that saw value in the use of a common 3D format. That format is JT. The program now has over 100 members, including fortune 500 corporations located around the world and leading Academic institutions.
JT Open Program achievements include the publication of the JT file format specification and the creation of the industry leading no charge JT viewer, JT2Go. The publication of the JT specification was the impetus for ISO acceptance of JT as IS 14306. JT Open Program members continue to work collaboratively to expand the use of JT throughout the industry to achieve cost savings an efficiencies realized through the adoption of standard 3D JT data.
The JT Open Program was formed by Siemens PLM software in 2003 at the request of a small group of forward-thinking corporations that saw value in the use of a common 3D format. That format is JT. The program now has over 100 members, including fortune 500 corporations located around the world and leading Academic institutions.
JT Open Program achievements include the publication of the JT file format specification and the creation of the industry leading no charge JT viewer, JT2Go. The publication of the JT specification was the impetus for ISO acceptance of JT as IS 14306. JT Open Program members continue to work collaboratively to expand the use of JT throughout the industry to achieve cost savings an efficiencies realized through the adoption of standard 3D JT data.
The JT Open Program is open to any corporation, software vendor, or academic institution. Interested parties can join the program as an advocate for no charge or select a fee-based membership. Fee-based memberships include corporate, vendor, or academic. Fee-based memberships include access to the JT Open Toolkit. Vendor members can utilize the JT Open Toolkit to create resale applications. The program comprises two boards, an executive-level Management Review Board (MRB) and the Technical Review Board (TRB). All members are eligible to participate in Technical Review Board activities. MRB participation is managed through a ballot process. The JT Open program does not require the commitment of resources for participation.
JT Open Program members that have selected fee-based memberships have access to the JT Open Toolkit. The JT Open Toolkit is a C++ application programming interface (API) that provides read/write access to all JT file format content including; product structure, meta data, attributes, LODs, PMI and precise XT B-Rep geometry. The JT Open Toolkit reads and writes ISO compliant JT files and all production versions of JT currently supported by Siemens PLM products. Included with the toolkit is the PLM XMK SDK and a PLM XML JT Adapter that reads and writes PLM XML schema compliant XML. In addition, the toolkit includes a Unity game engine plug-in for reading JT content dynamically into a unity session and the JT Utilities. The JT Utilities provide a series of command line utilities that can be used to support application development and JT reuse scenarios.
Technology Fact Sheet
JT Open Toolkit Free Trial
JT File Format Reference (V10.5)
JT Data Format Reference Patent Clarification Notice
Subscribe to PLM Components updates
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte