Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die Verifizierungs- und Validierungsfunktionen von Teamcenter helfen dabei, Lücken in Bezug auf die Anforderungen zu schließen, indem sie entsprechende Ergebnisse erfassen und mit den Anforderungen verknüpfen und gleichzeitig gezieltes Testen ermöglichen. Mit der Teamcenter-Lösung für das Anforderungsmanagement werden Anforderungen in einen Closed-Loop-Prozess eingebunden, bei dem diese an die Verifizierung und Validierung (V&V) geknüpft sind. Da Teamcenter auch das Test- und Validierungsmanagement umfasst, können Anforderungen an Testfälle geknüpft werden, um diese zu validieren.
Als Resultat erhalten Sie vollständigen Einblick in die Prozesse der Verifizierung und Validierung von Anforderungen sowie in den Status der aktuellen Verifizierungs- und Validierungsaktivitäten und ggf. während des Testens aufgetretene Probleme. Die Testergebnisse gehen wiederum in den Standardworkflow, Änderungs- und andere Prozesse zum Verwalten von Compliance-Problemen (sowie Beibehalten des Compliance-Nachweises für Prüfungszwecke) ein. Dies wird von Unternehmen eingesetzt, um Verifizierung und Validierung bedeutend produktiver zu machen.
Die Verifizierungs- und Validierungsfunktionen von Teamcenter helfen dabei, Lücken in Bezug auf die Anforderungen zu schließen, indem sie entsprechende Ergebnisse erfassen und mit den Anforderungen verknüpfen und gleichzeitig gezieltes Testen ermöglichen. Mit der Teamcenter-Lösung für das Anforderungsmanagement werden Anforderungen in einen Closed-Loop-Prozess eingebunden, bei dem diese an die Verifizierung und Validierung (V&V) geknüpft sind. Da Teamcenter auch das Test- und Validierungsmanagement umfasst, können Anforderungen an Testfälle geknüpft werden, um diese zu validieren.
Als Resultat erhalten Sie vollständigen Einblick in die Prozesse der Verifizierung und Validierung von Anforderungen sowie in den Status der aktuellen Verifizierungs- und Validierungsaktivitäten und ggf. während des Testens aufgetretene Probleme. Die Testergebnisse gehen wiederum in den Standardworkflow, Änderungs- und andere Prozesse zum Verwalten von Compliance-Problemen (sowie Beibehalten des Compliance-Nachweises für Prüfungszwecke) ein. Dies wird von Unternehmen eingesetzt, um Verifizierung und Validierung bedeutend produktiver zu machen.
As requirements are defined, they begin to drive program execution plans needed to fulfill them (resources, schedules, tasks, deliverables, etc.) Requirements managed in Teamcenter are tied directly to program milestones and project tasks, allowing for progress and exceptions monitoring. Once requirements are established, and the programs they are tied to begin to execute, you have complete visibility into the processes around requirements, test cases, resources, etc., allowing you to address program risk proactively.
Teamcenter manages test cases and test procedures, and requirements can be linked directly to tests that validate them. Test cases are tied to requirements as they are defined to assess requirement completeness, enabling test case reuse that sets up “change-focused testing”, rather than testing everything. Traceability between requirements and test cases solves this problem by only testing the requirements that have changed—saving time and money. You have complete coverage backed by actual test results.
Siemens Healthcare uses Teamcenter to increase design re-use
See all Success StoriesOn-Demand Webinar | 13 Minuten
Erfahren Sie mehr über die zentrale Bedeutung der verbundenen Anforderungen, um mit unserem integrierten Ansatz für die domänenübergreifende Produktentwicklung Innovationen voranzutreiben.
Erfahren Sie mehr über die zentrale Bedeutung der verbundenen Anforderungen, um mit unserem integrierten Ansatz für die domänenübergreifende Produk...
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.
Reach more people and processes for greater business performance.
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.