Siemens Digital Industries Software ist Sponsor von
Team Sonnenwagen Aachen, einer deutschen Studenteninitiative, die sich mit der Entwicklung und Konstruktion neuer nachhaltiger Mobilitätskonzepte beschäftigt, hier dem solarbetriebenen Rennfahrzeug Sonnenwagen 3. Sonnenwagen nutzt die Software Teamcenter von Siemens für die anspruchsvolle Aufgabe, in einem engen Zeitrahmen die voneinander abhängigen Bereiche der Aerodynamik, Mechanik, Elektrik zusammen mit der Fahrzeugstruktur zu koordinieren und zu optimieren. Durch den vereinheitlichten Datenaustausch zwischen den Softwarepaketen NX und Simcenter einschließlich Simcenter STAR-CCM+ und Simcenter Amesim kann Sonnenwagen mit Teamcenter Konstruktionsmodelle über alle Anwendungen hinweg leichter und effizienter austauschen.
Sonnenwagen arbeitet mit Teamcenter, einem Tool aus dem
Xcelerator-Portfolio integrierter Software und Services von Siemens, um den Konstruktionsprozess zu beschleunigen und den zusätzlichen Aufwand für die Planung und Koordinierung gering zu halten. Wenn man ein Solarfahrzeug wie den Sonnenwagen 3 konstruieren will, braucht man dafür ein Team, das viele verschiedene Teile handhaben muß, die in die Hauptbaugruppe eingebunden werden. Mit dem Einsatz von Teamcenter als Datenmanagement-Tool konnte Sonnenwagen die Iterationsschleifen schneller durchlaufen und einen besseren Sonnenwagen 3 konstruieren.
„In früheren Produktentwicklungsphasen gerieten wir regelmäßig in Schwierigkeiten bei der Übertragung von Modellen und Daten zwischen den verschiedenen Software-Lösungen. Das verlangsamt unseren Konstruktionsprozess und erfordert zusätzlichen Planungs- und Koordinierungsaufwand“, sagt Simon Quinker, Vice Chairman und Marketingleiter beim Team Sonnenwagen. „Dreh- und Angelpunkt unserer Entwicklung wurde dann Teamcenter. Zusätzlich zur Software hat uns Siemens mit seiner Kompetenz und Expertise stark unterstützt und uns dabei geholfen, Hürden zu überwinden und das Beste aus der Software herauszuholen.“
Hauptsächlich profitiert hat Sonnenwagen von dem hoch integrierten Software-Portfolio in Kombination mit den leistungsstarken Simulationswerkzeugen. Mit der NX Software von Siemens konnte Sonnenwagen eine neue Außenhaut für das solarbetriebene Fahrzeug, den Sonnenwagen 3, entwerfen. Das Team konnte dann die Außenhaut in Simcenter STAR CCM+ übertragen und damit den aerodynamischen Wirkungsgrad beurteilen. Nachdem Teamcenter für den effizienten Austausch der Modelle über alle Anwendungen hinweg sorgt, kann das Team nun auch diese Ergebnisse in die NX Software von Siemens zurück spielen und so die Konstruktion optimieren und nochmals eine Iterationsschleife durchlaufen lassen. Mit Siemens Amesim kann das Team zudem die in NX entworfenen Komponenten schnell in ihrer Funktionalität simulieren und die Ergebnisse zur Optimierung des Bauteils in NX nutzen.
„Wir sind sehr zufrieden mit den Entwicklungen, die wir bei Sonnenwagen mit den Softwarelösungen von Siemens rundum erreichen konnten“, sagte Naz Aydemir, Academic Business Development Consultant bei Siemens Digital Industries Software. „Weil wir während des gesamten Entwicklungsprozesses sehr eng mit der Software-Produktfamilie von Siemens gearbeitet haben, freuen wir uns jetzt sehr, dass der Sonnenwagen die Herausforderungen gemeistert hat und wir als stolzer Sponsor dafür Lösungen anbieten, die das Team nutzen kann.“