Zum Inhalt wechseln

13 October 2009

Siemens PLM Software präsentiert NX 7.0 mit HD3D und Erweiterungen von Synchronous Technology

Köln, 16. Oktober 2009 – Siemens PLM Software, eine Business Unit der Siemens-Division Industry Automation und weltweit tätiger Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management (PLM), kündigt die neue Version seines Flagschiff-Produktes NX für die digitale Produktentwicklung an. Mit NX 7.0 führt Siemens PLM Software erstmals die Technologie „HD3D“ ein. Dabei handelt es sich um eine offene und intuitive visuelle Umgebung, mit der globale Produktentwicklungs-Teams alle Vorteile aus PLM-Informationen ziehen können. Zudem erleichtert HD3D erheblich den Entscheidungsprozess bei allen Konstruktionsfragen. NX 7.0 wurde auf der jährlich stattfindenden Anwenderkonferenz Siemens PLM Connection Europe in Paris vorgestellt.

Auch auf dem Gebiet der Synchronous Technology wartet NX 7.0 mit Verbesserungen auf. Diese Technologie für CAD-, CAM- und CAE-Anwendungen hatte Siemens im vergangenen Jahr eingeführt. Mit ihr lassen sich eine Reihe typischer Produktentwicklungsaufgaben nun erheblich schneller abarbeiten und auch die Möglichkeiten, Daten aus Fremdapplikationen einzulesen, wurden beträchtlich erweitert.

„Die Einführung von Synchronous Technology und die Implementierung in NX haben uns viel Lob eingebracht. Das positive Feedback kam nicht nur von CAD/CAM/CAE-Experten und Industrie-Analysten, sondern viel wichtiger auch von den Unternehmen, die die Software eingeführt und damit ihre Konstruktion erheblich produktiver gestalten konnten“, sagt Joan Hirsch, Vice President Product Design Solutions bei Siemens PLM Software. „Mit dem Launch von NX 7.0 bauen wir unsere führende Rolle in Bezug auf Produktivitätsunterstützung weiter aus und fügen leistungsstarke Synchronous Technology-Funktionalitäten hinzu. Die Features rund um HD3D bieten die Möglichkeit, Daten von verschiedenen Quellen in einer innovativen Umgebung zu nutzen. Damit wird in der Produkt-Entwicklung ein neuer Standard bei der visuellen Analyse in ,High-Definition’-Qualität gesetzt.”

Das Bedürfnis nach visuellen Daten

Der Produktentwicklungsprozess ist in den vergangenen Jahren komplexer geworden. Dies liegt vor allem an der Globalisierung, den steigenden gesetzlichen Anforderungen und fortschreitenden Perfektion fast aller Fertigungsprodukte. So müssen während der Produktentwicklung Hunderte von Entscheidungen in kurzer Zeit gefällt werden. Diese basieren zumeist auf Informationen, die in einer Fülle von Formaten und an verschiedenen Orten vorliegen. Zudem handelt es sich um Dateien, die mit Applikationen von unterschiedlichen Herstellern erstellt wurden. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit, mit der Entscheidungen auf einer solchen Basis getroffen werden können, hat einen entscheidenden Effekt auf den Geschäftserfolg.

„Ein natürlicher und effizienter Weg, um derartige Hindernisse zu bewältigen, ist es, mit visuellen Informationen zu arbeiten.  So lassen sich alle Barrieren zwischen den verschiedenen Akteuren überwinden“, sagt Joe Barkai, Practice Director of Product Lifecycle Strategies für IDC Manufacturing Insights. „Ein gemeinschaftlicher Entscheidungsprozess und visuell-unterstützende Tools, die dabei helfen, sind essenziell für zügige, informierte und verlässliche Entscheidungen. Der Einsatz solcher Tools erleichtert die Kommunikation und das gegenseitige Verständnis. Auch die Genauigkeit von Entscheidungen nimmt zu.“

Ein Paradigmenwechsel bei der visuellen Analyse

Die Einführung von HD3D in NX 7.0 ist Teil des Anspruchs von Siemens PLM Software, einen Paradigmenwechsel bei der visuellen Analyse einzuleiten. HD3D bietet eine Umgebung, mit der sich praktisch jede Art von PLM-Daten verarbeiten lassen. Sowohl NX als auch Teamcenter, das weltweit am häufigsten eingesetzten PLM-Portfolio von Siemens PLM Software, werden die Umgebung nutzen. Ihre offene Architektur ermöglicht dabei, eine Reihe von Dritt-Anwendungen zu integrieren.

HD3D erweitert die Möglichkeiten von NX und Teamcenter. Die Technologie liefert alle Informationen, die Unternehmen in global verteilten und heterogenen Produktentwicklungsumgebungen brauchen, um Prozesse zu verstehen, zusammenzuarbeiten und Entscheidungen zu treffen. HD3D bietet einfache und intuitive Möglichkeiten, um Produktinformationen zu sammeln, zusammenzufügen und zu präsentierten. Diese lassen sich dann direkt für kritische Entscheidungsprozesse nutzen. Die Implementierung von HD3D in NX 7.0 ermöglicht den Anwendern, ein Produktdesign visuell zu hinterfragen und zu evaluieren. Dies geschieht auf der Basis von Daten aus Teamcenter oder NX. Diese können beispielsweise den Release-Status, Gewichtsbeschränkungen, Materialtypen, den Lieferstatus oder andere Bereiche beschreiben.

So ist es beispielsweise möglich, mit NX 7.0 einen Report zu generieren, in dem alle Teile aufgelistet sind, die sich derzeit in der Entwicklung befinden und als „termingerecht“ oder „verspätet“ gekennzeichnet sind. Das NX 3D-Modell des Produkts hebt dann alle Komponenten visuell hervor, die mehr als eine Woche hinter dem Zeitplan sind und daher Probleme bereiten könnten. Auf dem Bildschirm werden dann interaktive Tags angezeigt, die zu detaillierten Informationen führen. Bei Produkten, die durchaus tausende Teile umfassen können, ist ein solch visuelles Feedback sehr wertvoll. Eine derartig interaktive Arbeitsumgebung macht es unnötig, durch Stücklisten-Strukturen zu blättern und Status-Reports abzufragen. Manuelle Interpretationen, wo es Probleme geben könnte oder welche Aktionen angebracht sein könnten, gehören damit der Vergangenheit an.

Zusätzlich zu diesen visuellen Analyse-Fähigkeiten auf der Basis von PLM-Daten wird HD3D auch in NX 7.0 Check-Mate implementiert. Dabei handelt es sich um eine Checker-Applikation auf Basis von etablierten Firmen- oder Industrie-Standards. Sie garantiert die Übereinstimmung mit Konstruktionskriterien, Konsistenz innerhalb der Dateistruktur des CAD-Modells sowie die Einhaltung von einer Reihe von Unternehmens- und Industriestandards. HD3D wird die Validierungs-Tools innerhalb von Check-Mate um ein neues visuelles User Interface ergänzen und ist damit ideal für Analyse- und Reporting-Zwecke geeignet. Wie beim oben beschriebenen Beispiel verbessert die neue Umgebung die Entscheidungsfindung während der Produktvalidierung. Dazu trägt die intuitive und visuelle Art bei, wie die Check-Mate-Ergebnisse dargestellt werden.

Ausbau der Führungsposition mit Synchronous Technology

Dr. Ken Versprille, PLM Research Director beim Industrie-Analysten CPDA, bezeichnet die Synchronous Technology als „eine der herausragenden technischen Weiterentwicklungen bei der-3D Modellierung, die es innerhalb der vergangenen 20 Jahre gab“. NX 7.0 setzt auf die Führungsposition bezüglich Modellierungsflexibilität und Produktivität mit weiteren Verbesserungen von Synchronous Technology auf. Sie zielen auf mehr Effizienz, eine bessere Wiederverwendbarkeit von vorhandenen Daten und auf eine breitere Interoperabilität mit verschiedenen CAD-Systemen von Fremdanbietern ab.

  • Schnellere Tools für geometrische Konstruktionen und Bearbeitungen beschleunigen eine Reihe von Aufgaben bei der Erstellung und Modifikation von Konstruktionen. Die Konstruktionsabsicht wird erkannt und geschützt, während etwas geändert wird, und verlässliches Editieren verhindert Update-Fehler und lange Aktualisierungs-Zeiten.
  • Leistungsfähige neue Synchronous Pattern-Fähigkeiten machen es unnötig, den ursprünglichen methodischen Konstruktionsansatz zu verstehen, wenn mit Fremd-Daten gearbeitet wird. Damit einhergehend bietet die Lösung erweiterte Möglichkeiten für Cut-, Copy-, Paste- und Mirror-Funktionen, die die Produktivität weiter erhöhen. Dadurch wird es einfacher, neue Konstruktionen aus alten Modellen zu erstellen. Dies spart erheblich Zeit und Kosten durch eine verbesserte Wiederverwendung vorhandener Daten.
  • Neue „Bereinigungs“-Funktionen ermöglichen das schnellere und leichtere Editieren von Modellen, die aus fremden CAD-Systemen importiert werden. Automatische und halbautomatische Routinen für die Erkennung von Verrundungen und Anfasungen bilden und erhalten Beziehungen zwischen den häufig vorkommenden Fertigungsfeatures. Gleichzeitig helfen automatische und manuelle Optionen für die Glättung von Geometrien sowie die Möglichkeit, segmentierte Geometrien zu verschmelzen, ungewollte Brüche zu entfernen und Inkongruenzen anzupassen.

Die Erweiterungen der Synchronous Technology NX 7.0 umfassen alle Aspekte von CAD/CAM und CAE. Besonders wirkt sich die Arbeit mit dem Programm auf die Produktivität von Entwicklungsabteilungen aus. Das betrifft vor allem Mitglieder des Konstruktionsteams, die mit CAD-Daten arbeiten, aber auch technische Berechner und NC-Programmierer. Diese nachgelagerten Abteilungen verwenden vorwiegend 3D-Modelle, die von anderen angelegt wurden oder von fremden CAD-Anwendungen kommen.

Die Synchronous Technology bietet eine Reihe neuer Möglichkeiten für CAE- und CAM-Anwender, die jetzt direkt CAD-Geometrien aus anderen Quellen nutzen können. Anwender können mit dem einfach zu nutzenden Interface von NX 7.0 3D-Modelle an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Dabei können sie sich voll und ganz auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren. Die Kombination von NX und Synchronous Technology schafft ein neues Modellierungsparadigma über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

„Wir haben unser bisheriges 3D CAD-System durch NX ersetzt, weil die Lösung unserem alten System weit überlegen war, was die leichte und flexible Änderung von nicht-parametrischen Geometrien betrifft“, sagt Markus Pichler, Product Development Manager der BWT AG. „Wir schätzen die erweiterten Fähigkeiten durch Synchronous Technlogy von NX 7.0 mit den neuen Healing- und Reparatur-Optionen. Diese erlauben uns, schnell eigene und fremde CAD-Daten zu editieren. Auf diese Weise sparen wir eine Menge Zeit und können unsere Supply Chain weiter straffen.“

Hier finden Sie aktuelle Bilder zu NX 7 (.zip)

Über Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, eine Business Unit der Siemens-Division Industry Automation, ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Product Lifecycle Management (PLM)-Software und zugehörigen Dienstleistungen mit nahezu 6 Millionen lizenzierten Anwendern und 56.000 Kunden in aller Welt. Siemens PLM Software mit Sitz in Plano, Texas, arbeitet eng mit Unternehmen zusammen, um offene Lösungen zu entwickeln, mit denen diese mehr Ideen in erfolgreiche Produkte umsetzen können. Weitere Informationen über die Produkte und Leistungen von Siemens PLM Software unter www.siemens.com/plm.

Über Siemens Industry Automation

Die Siemens Industry Automation Division (Nürnberg) ist einer der führenden Anbieter in den Bereichen Automatisierungssysteme, Niedrigspannungs-Schaltanlagen und Softwarelösungen für die Industrie. Das Portfolio reicht von Standardprodukten für die Fertigungs- und Prozessindustrie bis zu branchenspezifischen Lösungen und Systemen für die Automatisierung ganzer Produktionsanlagen in der Automobilbranche und der chemischen Industrie. Als einer der führenden Software Anbieter optimiert Industry Automation die gesamte Wertschöpfungskette der Fertigungsunternehmen – von Produktdesign und Entwicklung bis zu Produktion, Vertrieb und Service. Mit etwa 42.900 Mitarbeitern weltweit erzielte Siemens Industry Automation im Finanzjahr 2008 einen Gesamtumsatz von 8,7 Milliarden Euro.

Note: Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. Teamcenter is a trademark or registered trademark of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. All other trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.

Primärer Ansprechpartner

Marcus Lessnig
Telefon: +49 221 20802-625
marcus.lessnig@siemens.com