Zum Inhalt wechseln

09 October 2009

Siemens PLM Software bringt Parasolid Version 22 auf den Markt

Köln, 09. Oktober 2009 – Siemens PLM Software, eine Business Unit der Siemens-Division Industry Automation und weltweit tätiger Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management (PLM), kündigt die Version 22.0 (V22) von Parasolid an, die neueste Version der branchenführenden Software-Komponente für 3D-Geometriemodellierung.

Parasolid V22 bietet zahlreiche Verbesserungen seiner Modellierwerkzeuge, die auf einer robusten und umfassenden Funktionalität aufbauen und auf die viele der weltweit führenden PLM-Anbieter vertrauen. Die neuen Funktionalitäten wurden gezielt dafür entwickelt, um die Produktivität von Software-Entwicklern zu fördern, die an den modernsten PLM-Lösungen auf dem Markt arbeiten. Die Erweiterungen erstrecken sich auf mehrere Teilbereiche:

  • Ein Programm, das Parasolid aufruft, kann jetzt einige Deckflächen eines Bauteilkörpers durch eine Fläche ersetzen. Gleichzeitig können andere komplexe Arbeiten am Modell vorgenommen werden, wie etwa Oberflächenveränderungen oder Ausrundungen. Beispielsweise kann ein Bearbeitungsbefehl den Umriss eines Ausschnitts verändern, während parallel dazu eine angrenzende Oberfläche bewegt wird.
  • Für Oberflächenbearbeitung und Aushöhlungsfunktionalitäten gibt es jetzt eine Callback-Funktion für mehr Kontrolle bei komplexen Modelliervorgängen, bei denen man Parasolid durch eine Applikation aufgerufen hat und mehrere mögliche Lösungen zur Wahl stehen. Der Callback informiert die Applikation über Bereiche des Modells, in denen verschiedene Lösungen möglich sind. Die Anwendung kann dann diejenige wählen, die den Erwartungen des Anwenders am ehesten entspricht.
  • Das Re-Blending wurde optimiert und deckt jetzt weitere Klassen importierter Daten ab. Dadurch kann eine Kette von Verrundungen besser in eine einheitliche und verwendbare Form gebracht werden, wenn aus importierten Daten Modelle erstellt werden. Außerdem erlaubt diese Verbesserung zusätzliche Änderungen an der zu Grunde liegenden Topologie bei bestimmten Angleichungskonfigurationen. Das Ergebnis wird dadurch besser, ohne dass der Endanwender eingreifen muss.
  • Die Steuerung und Abdeckung der 3-Deckflächen-Verrundung wurden erweitert und entsprechen nun denen bei direkter Fläche-zu-Fläche-Verrundung. Dazu kommen erweiterte Fähigkeiten beim Beschneiden und Capping. Das erhöht die Erfolgsrate bei hochkomplizierten Operationen enorm und verbessert die Produktivität der Anwender. Etwa dann, wenn Nutzer Verundungen an großen Modellen durchführen wollen, ohne die komplexen Verrundungs-Umgebungen zu berücksichtigen, die es bereits gibt oder die eventuell erstellt werden.
  • Operationen für die Modellierung sogenannter non-manifold-Geometrien wurden hinzugefügt. Diese Methode ist in Anwendungen aus den Bereichen Architektur, Gusstechnik sowie Computer-aided Engineering (CAE) weit verbreitet. Boole’sche Operationen können nun an Drahtgittermodellen durchgeführt werden. Die Programmierschnittstelle (Application Programming Interface – API) bietet Werkzeuge, um sowohl redundante Topologien zu erkennen und zusammenzuführen als auch die Präzision nicht-eindeutiger Kanten zu steuern. Zudem verbesserte Siemens PLM Software Abfrage- und Optimierungstools und bietet grundlegende Erweiterungen beim neutralen Beschneiden von Flächen für die CAE-Analyse.

„Die Entwicklung des PLM-Marktes hin zu äußerst intuitiven Modellierparadigmen ist eine erstaunliche Herausforderung für Anwendungs-Entwickler. Sie besteht darin, immens komplizierte Arbeitsabläufe schnell und einfach erscheinen zu lassen“, kommentiert Joan Hirsch, Vice President Product Design Solutions bei Siemens PLM Software. „Parasolid V22 ist für unsere anspruchsvollsten Kunden ein weiterer Schritt nach vorn bezüglich komplexester Modellierungen und der Produktivität von Software-Entwicklern. Außerdem sichern wir die stabile Höchstleistung zu, die sie inzwischen vom weltweit führenden Modellierkern erwarten.“

Zusätzlich zu Parasolid V22 veröffentlicht Siemens PLM Software gleichzeitig die neueste Version von Parasolid Bodyshop. Die Zusatzkomponente prüft und optimiert importierte Daten im Hinblick auf ihre Vollständigkeit und Zuverlässigkeit. Dabei kommen Technologien zur Wiederherstellung und Reparatur zum Einsatz. Parasolid Bodyshop V13 bringt weitreichende Verbesserungen bei der Optimierung von Modellen. Diese können nun mit Plug-ins für die Parasolid Workshop-Entwicklungsumgebung ausgewertet werden.

Über Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, eine Business Unit der Siemens-Division Industry Automation, ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Product Lifecycle Management (PLM)-Software und zugehörigen Dienstleistungen mit nahezu 6 Millionen lizenzierten Anwendern und 56.000 Kunden in aller Welt. Siemens PLM Software mit Sitz in Plano, Texas, arbeitet eng mit Unternehmen zusammen, um offene Lösungen zu entwickeln, mit denen diese mehr Ideen in erfolgreiche Produkte umsetzen können. Weitere Informationen über die Produkte und Leistungen von Siemens PLM Software unter www.siemens.com/plm.

Über Siemens Industry Automation

Die Siemens Industry Automation Division (Nürnberg) ist einer der führenden Anbieter in den Bereichen Automatisierungssysteme, Niedrigspannungs-Schaltanlagen und Softwarelösungen für die Industrie. Das Portfolio reicht von Standardprodukten für die Fertigungs- und Prozessindustrie bis zu branchenspezifischen Lösungen und Systemen für die Automatisierung ganzer Produktionsanlagen in der Automobilbranche und der chemischen Industrie. Als einer der führenden Software Anbieter optimiert Industry Automation die gesamte Wertschöpfungskette der Fertigungsunternehmen – von Produktdesign und Entwicklung bis zu Produktion, Vertrieb und Service. Mit etwa 42.900 Mitarbeitern weltweit erzielte Siemens Industry Automation im Finanzjahr 2008 einen Gesamtumsatz von 8,7 Milliarden Euro.

Note: Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. Parasolid is a trademark or registered trademark of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. All other trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.

Primärer Ansprechpartner

Marcus Lessnig
Telefon: +49 221 20802-625
marcus.lessnig@siemens.com