Zum Inhalt wechseln

14 September 2005

"Continuous Innovation": UGS stellt NX 4 vor

Köln, 14. September 2005 - UGS, ein weltweit führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management (PLM), kündigt mit NX 4 die neueste Version der umfassenden Software-Lösung zur digitalen Produktentwicklung an. NX 4 enthält hunderte Erweiterungen, die auf Anwenderwünsche eingehen und die branchenführenden Fähigkeiten des Programms in vielen Bereichen wie zum Beispiel Wissensverarbeitung und Simulation weiter ausbauen. Das eröffnet Industriebetrieben neue Möglichkeiten, ihre Innovationsprozesse zu optimieren und sich mit ihren Produkten vom Wettbewerb zu differenzieren.

Skalierbare Validierungsfunktionen verbessern zum Beispiel Innovationsprozesse und sind daher wichtig für PLM-Konzepte. NX 4 enthält mehrere neue, leistungsfähige CAE-Funktionalitäten. Dazu gehören einfachere Simulationsmöglichkeiten für Konstrukteure ebenso wie Hochleistungsfunktionen für ausgewiesene Berechnungsingenieure. Neu integrierte Funktionen zur Strömungs- und thermischen Analyse haben sich bereits in der Konstruktion von Satelliten, Haushaltsgeräten oder auch in Zusammenbaustudien der Automobilindustrie bewährt. Im Rahmen der Initiative "Open by Design" von UGS erweitert NX daneben den Zugriff auf die breiten Analysefunktionalitäten von NX Nastran und Solvern wie ABAQUS oder ANSYS.

NX 4 ergänzt die Technologie DesignLogic zum Wissensmanagement unter anderem um eine Bibliothek mit den wichtigsten Engineering-Funktionen und Formeln. Mit DesignLogic bauen Ingenieure ihr Produktwissen in Konstruktionen ein, um es über die Änderungsprozesse hinweg zu nutzen. Dies ergibt bessere Innovationen und eine höhere Produktivität.

Nicht nur Entwicklungswissen, auch Fertigungs-Know how lässt sich festhalten: Ein neuer Manufacturing Wizard Builder, der den bereits in NX 3 enthaltenen Kernprozess zum Aufbau eigener, prozesssicherer Wizards erweitert, zeichnet die wichtigsten Fertigungsabläufe eines Unternehmens in einer einfachen Umgebung auf. Das System erstellt dann automatisch einen "Wizard", ein automatisch ablaufendes Programm, das jedem Anwender zugänglich gemacht werden kann. Dieser Ansatz führt zur Straffung und Wiederverwendung von Prozessen - und verkürzt damit den Zeitraum bis zum Markteintritt.

NX 4 erfüllt erneut den Anspruch von UGS, jedem Kunden die Freiheit der Wahl seiner Sprache für kundenspezifische Programmierungen zu lassen. NX 4 unterstützt Java und bietet ein Framework für den einfachen Zugriff auf seine Kernfunktionen. Damit stellt UGS sicher, dass jeder Kunde die Werkzeuge verwenden kann, die seine Anforderungen am besten erfüllen. Das Konzept offener Software ermöglicht Unternehmen darüber hinaus, NX-Anwendungen mit externen Systemen zu verbinden, zum Beispiel mit proprietärer Software zum Kostenmanagement.

Eine Reihe von Vorlagen - ähnlich der aus Windows bekannten Templates - für die Benutzeroberfläche, die nach Branchen, Erfahrungsgrad und Funktion des Anwenders gegliedert ist, verbessert die Benutzerfreundlichkeit von NX 4 bereits mit der Installation. Anwender bestimmen ihren Erfahrungsgrad und ihre Branche - und NX präsentiert sich sofort mit der dazu passenden Funktionsauswahl. Unternehmen können ihre eigenen Bildschirmlayouts und Icon-Listen definieren, um die Effektivität im Umgang mit NX zu steigern.

Wegweisend ist NX 4 beim 2D-Layout, einer neuen Möglichkeit zur Konzeptentwicklung. Damit schaffen Anwender schnell Konstruktionsskizzen, die im Laufe der Produktentwicklung mit Informationen angereichert werden. Dies fördert Innovationen und integriert die Konzeptphase in den Konstruktionsprozess.
Zu den weiteren neuen Features von NX 4, die Innovationen in der Produktentwicklung fördern, gehören:

  • Standards: NX 4 bringt eine neue Anwendung für Product and Manufacturing Information (PMI) zur Kommentierung von 3D-Modellen oder das Hinzufügen von Fertigungsinformationen und anderen nicht-grafischen Daten. Damit geben Konstrukteure ohne Zeichnungen Produktinformationen an Fertigungsmitarbeiter weiter - was die Produktivität erhöht und Fehler verhindert. Die Anwendung entspricht den Standards ASME Y14.41 und ISO 10.
  • Datenmanagement: NX ist noch enger mit Teamcenter integriert, was den Umgang mit Produktstrukturen erleichtert: Konstrukteure können zum Beispiel verschiedene Produktstrukturen in eine virtuelle Baugruppe einfügen, um im richtigen Kontext zu arbeiten.
  • NC-Programmierung und Werkzeugbau: NX 4 bietet allgemeine und spezielle Erweiterungen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsfräsen, kombinierte Dreh-/Fräsbearbeitungen, Fünfachsen-Bearbeitung ebenso wie Programmierungserleichterungen - alle vervollständigt durch genauere Simulation der Bearbeitungsabläufe auf der Maschine. Mit NX können Kunden den Nutzen der fortschrittlichsten und effizientesten Werkzeugmaschinen vollständig ausschöpfen. NX 4 enthält zusätzlich neue Funktionen zur Elektrodenkonstruktion für Werkzeug- und Formenbauer.
  • Offene Zusammenarbeit: NX 4 verarbeitet Modelle aus anderen CAD-Systemen im weit verbreiteten JT-Datenformat - und hält dabei die Assoziativität der Daten aufrecht. NX 4 kann zum Beispiel Baugruppen aus importierten JT-Modellen erstellen. Wenn ein JT-Modell geändert wird, werden Baugruppe und Einbausituation aktualisiert - echte MultiCAD-Baugruppenkonstruktion. Diese Assoziativität erstreckt sich auch auf die NC-Bearbeitung. Wenn ein in NX 4 erzeugter Werkzeugweg mit einem JT-Modell verlinkt ist, kann jede Veränderung der ursprünglichen Konstruktion durch die NX- und JT-Modelle geleitet werden und den Werkzeugweg automatisch aktualisieren.

UGS hat bei der Entwicklung von NX 4 den Kundenwünschen einen hohen Stellenwert eingeräumt und die Software durchgehend um vielfältige neue Funktionalitäten ergänzt. Die Möglichkeiten zur Datenmigration wurden ebenfalls erweitert, um den Anwendern der I-deas NX Series einen noch schnelleren und effizienteren Umstieg zu ermöglichen.

Über UGS

UGS ist ein führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management mit weltweit fast 4 Millionen installierten Lizenzen und 46.000 Kunden. Der Hauptsitz liegt in Plano, Texas. Die Vision von UGS zielt auf eine nahtlose Zusammenarbeit von Unternehmen und ihren Partnern in weltweiten Innovationsnetzwerken: Die offene Unternehmenssoftware von UGS bildet die Grundlage für die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen und erfüllt zugleich den Zweck, die Kunden bei der weiteren Verbesserung ihrer Innovationsprozesse zu unterstützen. Weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen von UGS finden sich unter www.ugs.com.

Hinweis: UGS, Tecnomatix, Teamcenter, Solid Edge, NX und Parasolid sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der UGS Corporation oder ihrer Niederlassungen in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen oder Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

Kontakt:

Unigraphics Solutions GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
63225 Langen
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
Fax: 06103 / 20 65 - 502

Primärer Ansprechpartner

Niels Göttsch
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
niels.goettsch@siemens.com