Zum Inhalt wechseln

München, 29 September 2015

Teamcenter 11 von Siemens sorgt mit neuen Funktionen für höhere Produktivität

Optimierungen in Active Workspace steigern den Wert von PLM-Systemen zusätzlich

Neue Administrations- und Integrations-Tools reduzieren Betriebskosten

Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Projektmanagements

Die aktuelle Version der Teamcenter®-Software von Siemens bietet neue Features für das gesamte Portfolio, um Produktivität zu steigern, Leistung zu verbessern und Kosten zu senken. Teamcenter 11 verfügt über eine erweiterte Funktionalität der Benutzeroberfläche Active Workspace, neue Administrations- und Integrations-Tools sowie die Möglichkeit, Prozesse in der Softwareentwicklung als integralen Bestandteil des gesamten Produktlebenszyklus zu verwalten. Zusätzliche Erweiterungen betreffen die Zusammenarbeit mit Lieferanten, den Bereich Compliance sowie die ECAD-Integrationen mit der Teamcenter Rapid Start Konfiguration. Teamcenter ist das weltweit meistgenutzte digitale Lifecycle-Management-System und wird von der Siemens Business Unit Siemens PLM Software entwickelt.

Die Lebenszyklen von Softwareanwendungen werden anhand von Application Lifecycle Management (ALM)-Tools verwaltet. Mit einem domänenübergreifenden Ansatz bindet Teamcenter 11 diese ALM-Tools sowie Daten und Prozesse nahtlos in die PLM-Umgebung ein. Als Ergebnis profitieren Anwender bei der Softwareentwicklung von einer ganzheitlichen Produktansicht, die auch Mechanik- und Elektro-/Elektronikdaten (MCAD- und ECAD) umfasst.

„Um ein Produkt umfassend zu validieren, muss die Software betrachtet werden, die das Produkt funktionsfähig macht“, so Eric Sterling, Senior Vice President of Teamcenter, Siemens PLM Software. „Die Verknüpfung des Softwareentwicklungsprozesses mit dem Produktlebenszyklus in Teamcenter stellt bei unseren Kunden sicher, dass alle Produktdomänen wie geplant funktionieren."

Teamcenter 11 umfasst zudem Funktionserweiterungen für Active Workspace und steigert den Wert von PLM-Systemen so zusätzlich. Die intuitive, visuelle und personalisierte Umgebung ermöglicht einen sofortigen Zugriff auf Informationen. Um die Leistung eines Produkts mittels einer Systemsicht planen und simulieren zu können, bietet Teamcenter 11 in Active Workspace jetzt Funktionen für Systems Engineering und Anforderungsmanagement. Mit neuen Optionen zur Modellierung von Systemarchitekturen und Werkzeugen für den Validierungs- und Verifizierungsprozess können Kunden die Zielvorgaben eines Produkts klar bestimmen.

Die Teamcenter Rapid Start Konfiguration für Produktdatenmanagement (PDM) enthält jetzt optionalen Support für ECAD-Integrationen. So können verschiedenste Domänen Entwürfe teilen und in einer einzigen PDM-Umgebung zusammenarbeiten. Die Teamcenter Rapid Start Konfiguration stellt die PDM-Funktionen von Teamcenter schnell und kostengünstig bereit und ermöglicht es Anwendern, jederzeit von PDM hin zu einer umfassenden Teamcenter-PLM-Lösung zu wechseln.

„Teamcenter Rapid Start ist die optimale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, um mit PDM zu starten“, so Sterling. „Mit vorkonfigurierten Funktionen und Abläufen für Multi-CAD-Datenmanagement, die auf der Teamcenter 11 Plattform aufbauen, bekommen Kunden genau das, was sie brauchen, um heute mit PDM zu beginnen – in dem sicheren Wissen, dass sie schon morgen auf ein umfassendes PLM erweitern können.“

Verbesserungen in der Performance sowie neue Teamcenter-Management-Tools bilden überzeugende Argumente für Kunden, die ein Upgrade von Teamcenter 10 zu der Version 11 erwägen. Spezifische Erweiterungen sorgen dafür, dass bestimmte Anwendungen flexibler und besser skalierbar sind. So können Kunden, die den Schedule Manager nutzen, nun wesentlich größere Projekte verwalten, als es bisher möglich war. Auch die Wartung mehrerer Teamcenter-Umgebungen wird einfacher mit Werkzeugen, die diese Umgebungen leichter vergleichbar machen.

Als weitere Neuheiten bietet Teamcenter 11 Self-Service-Funktionen, die Lieferanten bei der Zusammenarbeit mit Kunden unabhängiger machen sowie Funktionen, die den Kunden ermöglichen, ihre Produkte auf die Einhaltung von Gefahrstoff- und Umweltschutzrichtlinien zu prüfen.

Zudem reduziert Teamcenter 11 die Betriebs- und Wartungskosten: Applikationen von Drittanbietern oder bestehende Unternehmensanwendungen lassen sich mit den einheitlichen Funktionen für Messaging, Datenkommunikation und Datentransformation leichter integrieren. Mittels Web-basiertem föderierten Datenzugriff können Kunden auf Informationen aus externen Systemen zugreifen, ohne sie zu duplizieren oder neu einzugeben.

Teamcenter 11 ist ab sofort erhältlich. Weitere detaillierte Informationen zu allen neuen Funktionen von Teamcenter 11 sowie anderen Teamcenter-Produktneuheiten sind in der Teamcenter community zu finden.

Siemens PLM Software, eine Business Unit der Siemens Digital Factory Division, ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Software, Systemen und Dienstleistungen für das Product Lifecycle Management (PLM) und das Management von Produktionsvorgängen (MOM) mit über 9 Millionen lizenzierten Anwendern und mehr als 77.000 Kunden in aller Welt. Siemens PLM Software mit Hauptsitz in Plano, Texas, stellt in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden Industriesoftware-Lösungen bereit. Sie unterstützen Firmen weltweit dabei, entscheidende Innovationen in die Realität umzusetzen und so einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Weitere Informationen über die Produkte und Leistungen von Siemens PLM Software unter www.siemens.com/plm.

Folgen Sie uns in Social Media:
Twitter: www.twitter.com/siemens_press und www.twitter.com/SiemensIndustry
Blog: www.siemens.de/industrie-blog

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30 September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 343.000 Beschäftigte.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.

Note: Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. Teamcenter is a trademark or registered trademark of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. All other trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.

Primärer Ansprechpartner

Claudia Lanzinger
+49 160 90 450 431
claudia.lanzinger@siemens.com