Zum Inhalt wechseln

28 November 2012

Ronal wählt NX von Siemens als tragende Software zur Verkürzung der Werkzeugentwicklungs- und Fertigungszeiten

KÖLN, 28. November 2012 – Ronal, ein führender Schweizer Hersteller von Leichtmetallrädern, hat NX von Siemens als tragendes CAD/CAM-System für seine Werkzeugentwicklung und -fertigung gewählt. Damit will Ronal seine Laufzeiten in der Fertigung weiter verkürzen. Der komplette Rollout ist bis 2016 geplant. Langfristig erwartet sich Ronal von NX die Steigerung der gesamten Produktivität, Reduzierung der Kosten sowie Minimierung der Risiken in der Konstruktion, Herstellung, Simulation und Fertigung der Werkzeuge. Die Entscheidung für NX fiel nach einem intensiven Benchmarking und Auswahlprozess sowie Besuchen bei bekannten Siemens-Referenzkunden in ähnlichen Industriesegmenten.

Als Lieferant von Leichtmetallrädern und Felgen für Personen- sowie Lastwagen beliefert Ronal viele namhafte Kunden aus der Automobilbranche. Um die Durchlaufzeiten in der Werkzeugfertigung zu verkürzen, machte sich Ronal auf die Suche nach einem neuen CAD-System. Die komplette Wertschöpfungskette liegt beim Unternehmen - von der Planung und Herstellung bis zur Produktion der Räder aus Aluminium.

Nach der Bewertung von Ronal fiel die Entscheidung für die Lösung von Siemens PLM Software als bevorzugter Lieferant. Dabei überzeugte NX besonders in der Fertigung beim Drehen und Fräsen der Werkzeuge. Durch die problemlose Integration neuer Systeme optimiert die Software langfristig die Prozesseffizienz und erhöht die Produktivität. Weitere Argumente waren positive Erfahrungen, die neue Mitarbeiter in der Vergangenheit mit NX gemacht hatten. Mit NX kommt bei Ronal nur noch ein System im CAD- wie auch CAM-Bereich zur Anwendung, was die Zusammenarbeit in der Werkzeugentwicklung und -produktion erleichtert. NX sorgt ebenfalls für die Anpassung an neueste Entwicklungen und ermöglicht Echtzeit-Simulation in der Fertigung.

NX soll innerhalb eines Jahres in der gesamten Werkzeugfertigung zum Zuge kommen. Ronal deckt damit die komplette Prozesskette nicht mehr mit verschiedenen Punktlösungen, sondern mit einem System ab. Durch die Vereinheitlichung des Systems lässt sich besser auf Daten zugreifen. Schlankere und effizientere Prozesse sind die Folge. Für die vollständige Umstellung der Werkzeugkonstruktion und -fertigung zu NX ist ein Zeitraum von vier Jahren geplant.

"NX ermöglicht es Firmen, die Konstruktion und Herstellung auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren - besonders essentiell bei Design und Entwicklung von Teilen im Fahrzeugbau, wo nicht nur Aussehen, sondern auch Faktoren wie Sicherheit im Vordergrund stehen", sagt Michael Obst, CEO bei Siemens Industry Software in der Schweiz. "Bei einem Hersteller wie Ronal, der zahlreiche bekannte Autobauer zu seinen Kunden zählt, ist das besonders wichtig. Die Entscheidung von Ronal, in der Werkzeugentwicklung und auch -fertigung NX einzusetzen, wird die Qualität und Effizienz der Produkte weiter steigern."

Über RONAL

Ronal produziert Leichtmetallräder und Duschabtrennungen. RONAL steht für Spitzentechnologie, kreatives Design und kompromisslose Qualität. Qualität ist unsere Philosophie. Ronal wurde 1969 gegründet und gehörte damals zu den Pionieren auf dem weltweiten Markt der Leichtmetallräder. Hinter unserem kontinuierlichen Wachstum stehen Kundennähe, Innovationskraft und Qualitätsarbeit.
Weitere Informationen unter www.ronal.ch/.

Über Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, eine Business Unit der Siemens-Division Industry Automation, ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Product Lifecycle Management (PLM)-Software und zugehörigen Dienstleistungen mit 7 Millionen lizenzierten Anwendern und mehr als 71.000 Kunden in aller Welt. Siemens PLM Software mit Hauptsitz in Plano, Texas, entwickelt unter Berücksichtigung der Kundenwünsche offene Lösungen, die zu fundierteren Entscheidungen und besseren Produkten führen.
Weitere Informationen über die Produkte und Leistungen von Siemens PLM Software unter www.siemens.com/plm.

Über Siemens Industry Automation

Die Siemens Industry Automation Division, Nürnberg, unterstützt ihre Industriekunden entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette - vom Produktdesign bis zur Produktion und dem Service - mit einer konkurrenzlosen Kombination von Automatisierungstechnologie, industrieller Steuerungstechnik und Industriesoftware. Mit ihren Softwarelösungen reduziert die Division die Einführungszeit für neue Produkte um bis zu 50 Prozent. Industry Automation umfasst fünf Geschäftsbereiche: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software sowie Water Technologies.
Weitere Informationen gibt es unter www.siemens.com/industryautomation


Note: Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. NX is a trademark or registered trademark of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. All other trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.

Primärer Ansprechpartner

Claudia Lanzinger
+49 160 90 450 431
claudia.lanzinger@siemens.com