Zum Inhalt wechseln

06 June 2011

FiberSIM®-Software von VISTAGY erzielt Topbewertungen in DLR-Studie zu Verbundstoffen

WALTHAM, Massachusetts (USA), 6. Juni 2011VISTAGY, Inc. , ein weltweit führender Anbieter von spezialisierter Konstruktionssoftware und Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass das DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), eine Studie durchgeführt hat, in der FiberSIM® , die Konstruktionssoftware für Verbundstoffe von Vistagy, jeder anderen getesteten Software zur Drapier-Simulation überlegen war, wenn Fasersimulation, Konstruktionsfunktionen und Schnittstellen gleichzeitig berücksichtigt werden. DLR führte die Auswertung anhand des Entwurfs und der Fertigung von vier Verbundwerkstoffteilen durch – einem doppelt gekrümmten Flugzeugträger, einer komplexen B-Autosäule und zwei generischen Schikane-Teilen.

Registrieren Sie sich, um die Studie in englischer Sprache herunterzuladen.

Die Studie wurde als Teil des TOP-Design (Tolerance Optimized-Design)-Programms durchgeführt, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie als Teil desLuFo IV-Programms finanziert wird. Ein Ziel von TOP-Design ist es, die Leistungsfähigkeit verschiedener Softwareprodukte bei der Simulation des Fertigungsprozesses für carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) zu untersuchen und einen besseren Einblick darin zu erlangen, wie diese Werkzeuge eingesetzt werden können, um möglichst präzise zweidimensionale Muster und damit die hochwertigsten und leichtesten Teile zu erhalten.

„FiberSIM ist eine ausgesprochen robuste Software“, sagte Tobias Ströhlein, Leiter des Schwerpunkts für Rumpftechnologie von DLR. „Wir waren in der Lage, alle gewünschten Arbeiten durchzuführen, ohne dass das CAD-System dabei abstürzte. Mit FiberSIM gelang es uns, auf unterschiedliche Weise verschiedene Strategien zu verfolgen; die Software bot Tausende von Optionen, um unterschiedliche Simulationstypen und Geometrien zu erproben. Dabei schien uns der mehrstufige Layup-Ansatz besonders vielversprechend.”

Zusätzlich zu der höchsten Gesamtpunktzahl aller Produkte in den drei Kategorien war FiberSIM eindeutig das beste Produkt in Bezug auf die Simulationsalgorithmen und die Konstruktionsfunktionen. Außerdem galt es als das robusteste Tool, und die Software erzielte zusammen mit einem weiteren Produkt die höchste Bewertung bei der Genauigkeit.

„Die Ergebnisse sind erfreulich, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie von DLR stammen, einer angesehenen und unparteiischen Organisation“, so John O’Connor, Director of Product and Market Strategy bei VISTAGY. „Ich denke, dass unsere Branchenerfahrung von nahezu 20 Jahren sich in der Leistungskapazität von FiberSIM widerspiegelt, die uns zum Branchenführer bei der Konstruktion und Fertigung von Verbundstoffen für eine Vielzahl von Industriezweigen, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Windenergie macht.“

Über DLR
DLR ist das deutsche Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Transportwesen sowie im Energiesektor sind in nationale und internationale Gemeinschaftsunternehmen eingebunden. Als Deutschlands Agentur für Luft- und Raumfahrt ist das DLR im Auftrag der Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten sowie die internationale Vertretung deutscher Interessen zuständig.

Über VISTAGY, Inc.
VISTAGY, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von spezialisierter Konstruktionssoftware und Dienstleistungen für umfangreiche Produktbeschreibungen, sodass bereits im frühen Entwicklungsstadium fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Das Unternehmen entwickelt kommerziell erhältliche 3D-CAD-Plattformen, die auf speziellen Verfahrenskenntnissen und Domänenkompetenz beruhen. Die so entstehenden Lösungen werden den kompliziertesten technischen Aufgaben gerecht. Daher können unsere Kunden die Wiederverwertung ihrer technischen Daten steigern und letztendlich Kosten reduzieren, die Qualität verbessern und die Produkteinführungszeit verkürzen. VISTAGY ist ein strategischer Partner von Hunderten von führenden Herstellern in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und der Windenergieindustrie, darunter Bombardier Aerospace, General Motors und Sinomatech Wind Power Blade Co. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waltham, Massachusetts, USA, www.vistagy.com.

VISTAGY. Engineer success.

VISTAGY, das VISTAGY-Logo, FiberSIM und „Engineer Success“ sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von VISTAGY, Inc. Alle anderen hier genannten Firmen und Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

###

Diese Pressemeldung ist von Vistagy Inc. veröffentlicht worden, die im Dezember 2011 von Siemens übernommen wurde.

Primärer Ansprechpartner

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com