Zum Inhalt wechseln

13 December 2010

Cobham Antenna Systems erwartet von VISTAGYs FiberSIM® bei der Entwicklung neuer Verbundstoffkomponenten eine Verringerung der Vorlaufzeit um 20 %

WALTHAM, Massachusetts, (USA), 13. Dezember 2010VISTAGY, Inc., ein
weltweit führender Anbieter von spezialisierter Konstruktionssoftware und Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass Cobham Antenna Systems, eines der wichtigsten Luft- und Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen weltweit und eine strategische Geschäftseinheit von Cobham PLC (FTSE 100: COB), die Software FiberSIM® erworben hat. Damit soll die Entwicklung von Verbundstoffteilen optimiert werden, die eine exakte Steuerung der Materialausrichtung erfordern und die unter Verwendung modernster Herstellungsverfahren – einschließlich Automated Fiber Placement (AFP) und lasergesteuertem Hand-Layup – gefertigt werden.

„Nach der Auswertung anderer Optionen sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dass FiberSIM eindeutig die ausgereifteste Software ist“, so Mike Royle, leitender Maschinenbauingenieur für Verbundstofftechnologien bei Cobham Antenna Systems. „Wir stehen unter enormem Druck, das Gewicht zu reduzieren und optimierte Strukturteile zu entwickeln, und das bei Einhaltung extrem knapp kalkulierter Terminvorgaben. FiberSIM erweist sich als äußerst wichtiges Hilfsmittel bei der Bewältigung dieser Aufgaben und der Einhaltung unserer Vorgaben während des gesamten Entwicklungsprozesses, von der frühesten Entwurfsphase bis hin zur Fertigung. Uns gefällt dabei besonders, dass die Software voll in CATIA integriert und extrem benutzerfreundlich ist und nur eine kurze Einlernphase erfordert. Auf diese Weise sind wir schneller für die Arbeit an neuen Programmen bereit.“

Cobham Antenna setzt FiberSIM bei der Konstruktion und Fertigung einer breiten Palette von Hochleistungs-Radoms und Verbundstoffteilen für den Luft- und Raumfahrtsektor sowie die Rüstungsindustrie ein, unter anderem auch für Sandwich- und Rippenstrukturen.

„Wir freuen uns über unsere Verbindung mit einem der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrtindustrie und im Rüstungssektor“, so Steve Peck, Direktor der Produkt- und Marktstrategie für Flugzeugstrukturteile bei VISTAGY. „Das Hauptziel von Cobham ist die Herstellung von Verbundstoffteilen optimaler Qualität im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Durchsetzung dieser Ziele zu unterstützen.“

Über Cobham Antenna Systems
Mit über 60 Jahren Erfahrung ist Cobham Antenna Systems einer der weltweiten Branchenführer in der Entwicklung und Fertigung von Kommunikationssystemen und Navigationsantennen für den Einsatz auf dem Land, in der Luft und auf See. Das Unternehmen hat Tausende von innovativen, einstellbaren Multiband-Frequenzsprung-Funkantennen, Filterkonstruktionen und Lösungen für den militärischen und zivilen Einsatz in Flugzeugen, auf Schiffen, in Fahrzeugen sowie in festen Installationen entwickelt. Cobham Antenna Systems stellt außerdem hochleistungsfähige Verbundstoffprodukte für die Luft- und Raumfahrtindustrie her, einschließlich Radoms und Komponenten für US-amerikanische und britische Militärflugzeuge, - schiffe und -fahrzeuge.

Über Cobham
Die Produkte und Dienstleistungen von Cobham bilden seit über 70 Jahren die Basis anspruchsvoller Rüstungs- und Zivilsysteme, die in terrestrischen Anlagen, zu Wasser, in der Luft sowie in Raumfahrtstationen zur Sicherheit beitragen, die Kommunikation verbessern und die technischen Möglichkeiten erweitern. Das Unternehmen besteht aus vier Abteilungen mit insgesamt über 11.000 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten sowie Kunden und Partnern in über 100 Ländern und einem Jahresumsatz von 1,9 Milliarden GBP bzw. 3 Milliarden USD.

Über VISTAGY, Inc.
VISTAGY, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von spezialisierter Konstruktionssoftware und Dienstleistungen für umfangreiche Produktbeschreibungen, sodass bereits im frühen Entwicklungsstadium fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Das Unternehmen entwickelt kommerziell erhältliche 3D-CAD-Plattformen, die auf speziellen Verfahrenskenntnissen und Domänenkompetenz beruhen. Die so entstehenden Lösungen werden den kompliziertesten technischen Aufgaben gerecht. Daher können unsere Kunden die Wiederverwertung ihrer technischen Daten steigern und letztendlich Kosten reduzieren, die Qualität verbessern und die Produkteinführungszeit verkürzen. VISTAGY ist ein strategischer Partner von Hunderten von führenden Herstellern in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilund der Windenergieindustrie, darunter Bombardier Aerospace, General Motors und Sinomatech Wind Power Blade Co. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waltham, Massachusetts, USA, www.vistagy.com.

VISTAGY…Engineer success.™

VISTAGY, das VISTAGY-Logo, SyncroFIT, FiberSIM, Quality Planning Environment, AeroSuite und Engineer Success sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von VISTAGY, Inc. Alle anderen hier genannten Firmen und Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

###

Diese Pressemeldung ist von Vistagy Inc. veröffentlicht worden, die im Dezember 2011 von Siemens übernommen wurde.

Primärer Ansprechpartner

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com