Zum Inhalt wechseln

01 August 2010

Bombardier Aerospace transformiert die Verwaltung von Befestigerelementen mithilfe der VISTAGY-Software SyncroFIT®

WALTHAM, MA, (USA), 31. August 2010 – VISTAGY, Inc., ein weltweit führender Anbieter von spezialisierter Konstruktionssoftware und Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass Bombardier Aerospace (Börse Toronto: BBD) SyncroFIT® erworben hat. Mithilfe der Software, die erstmals bei der Entwicklung der Flügel für die Jetliner der CSeries* genutzt werden soll, will das Unternehmen die Entwicklungszeiten verkürzen und gleichzeitig mehr Genauigkeit bei der Teileentwicklung in der kommerziellen Flugzeugfertigung erreichen. Bombardier plant, SyncroFIT zur kompletten Definition und Verwaltung von Verbindungen und Schnittstellen zwischen den einzelnen Teilen innerhalb komplexer Baugruppen zu verwenden und zur Automatisierung aufwendiger Berechnungen (z. B. zur Ermittlung der Länge von Befestigern), zum Prüfen von Konstruktionsregeln sowie zum Erstellen von Materialstücklisten (BOMs) einzusetzen.

Die Verwaltung der Konstruktionsdefinitionen komplexer Flugzeugbaugruppen kann voneinander abhängige Daten von Hunderttausenden bis hin zu Millionen von Befestigern umfassen. Traditionell handelte es sich dabei um ein manuelles und damit schwieriges Verfahren, das insbesondere dann kostspielig war, wenn Änderungen am Design erforderlich waren. Die Automatisierung dieses arbeitsintensiven Vorgangs mit SyncroFIT führt zu deutlichen Einsparungen verglichen mit dem Zeitaufwand und den Kosten für das manuelle Verfahren.

In einem ersten Test gelang es den Ingenieuren von Bombardier, die Zeit für die Löcher- und Befestigerdefinitionen einer komplexen Flügel-Unterbaugruppe aus Verbundstoff gegenüber dem bisher verwendeten manuellen Verfahren um etwa 75 % zu reduzieren. Die Baugruppe bestand aus 26 Teilen, 1300 Befestigern und 4 Arten von Befestigungselementen mit 336 unterschiedlichen Durchmesser- und Längenkombinationen sowie diversen Unterlegscheiben und Ringen. Derzeit wird SyncroFIT in der Konstruktionsphase für die Flügeldetails der CSeries eingesetzt, wobei Bombardier ähnliche Ergebnisse erwartet.

Der Erwerb von SyncroFIT folgt auf die Entscheidung von Bombardier, FiberSIM®, VISTAGYs Konstruktionssoftware für Verbundstoffe als Standard in allen Luft- und Raumfahrtprogrammen einzusetzen. Die Löcher- und Befestigerdefinitionen sind besonders wichtig für Organisationen, die Flugzeuge aus Verbundstoffen entwickeln. Aus den unterschiedlichen Beschichtungsstärken ergibt sich der Bedarf an einer Vielzahl von Befestigern, die zur Komplexität des Konstruktionsverfahrens beitragen.

SyncroFIT bietet den Herstellern von Flugzeugstrukturbauteilen Zeiteinsparungen bei der Entwicklung herausragender Produkte. Maßgebend hierbei ist der systembasierte Konstruktionsansatz, der es den Ingenieuren ermöglicht, sämtliche Auswirkungen von Designentscheidungen und Änderungen über den gesamten Prozess der Flugzeugstrukturbauteilentwicklung hinweg zu verfolgen. Die Hersteller können sich so auf die Optimierung der Teilekonstruktion konzentrieren und sich gleichzeitig darauf verlassen, dass die Bauteildefinitionen zügig aktualisiert werden und dass umgehend darauf hingewiesen wird, wenn im Zuge der kontinuierlichen Änderungen einzelne Konstruktionsregeln nicht eingehalten werden.

„Die Erfahrung von VISTAGY im Luft- und Raumfahrtgewerbe spiegelt sich in der Leistungsstärke von SyncroFIT wieder“, so Nick Perkins, Direktor für Advanced Product Development bei Bombardier Aerospace. „SyncroFIT erlaubt uns eine umfassendere Erfassung und Nutzung der Konstruktionsdaten, und die Software trägt während des gesamten Flugzeugentwicklungsprozesses zu mehr Effizienz bei.“

„Wir freuen uns über die Gelegenheit, unsere Beziehung zu einem der führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen weiter ausbauen zu können“, so Steve Peck, Direktor für Produkt- und Marktstrategie für Flugzeugstrukturteile bei VISTAGY. „Die Einführung von SyncroFIT bei Bombardier für das Flügelpaket der CSeries-Programme ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, einen Industriestandard für die Verwaltung der Schnittstellen, Verbindungen, Befestiger und Befestigungslöcher von Flugzeugstrukturbauteilen zu etablieren.“

Über VISTAGY, Inc.
VISTAGY, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von spezieller Konstruktionssoftware und Beraterdiensten, die zu deutlichen Leistungsverbesserungen kommerzieller 3D-CAD-Systeme beitragen und den Produktentwicklungsprozess optimieren. Seit nahezu 20 Jahren bietet VISTAGY branchenspezifische Lösungen, mit denen komplette virtuelle Produktdefinitionen erfasst werden können, die eine automatische Wiederverwendung von Entwicklungsdaten erleichtern und die effiziente Kommunikation innerhalb des Unternehmens sowie entlang der gesamten Lieferkette erlauben. Die Lösungen von VISTAGY unterstützen die Kunden bei der termingerechten Auslieferung stabiler Produkte ohne Kostenüberschreitungen. Die Angebote ermöglichen Produktivitätssteigerungen und einen verbesserten Austausch von Produktinformationen für den gesamten Produktzyklus, so dass bereits im frühen Entwicklungsstadium fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Zu den Kunden des Unternehmens zählen über 200 weltweit führende Hersteller in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Automobilindustrie, im Innenausstattungssektor der Transportbranche und im Windenergiesektor. Der Hauptsitz von VISTAGY befindet sich in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Rufnummer lautet +1.781.250.6800 und die Webadresse ist www.vistagy.com.

“VISTAGY. Engineer success.”™

VISTAGY, das VISTAGY-Logo, SyncroFIT, FiberSIM und „Engineer Success“ sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von VISTAGY, Inc. Alle anderen hier genannten Firmen und Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

* CSeries ist eine Marke von Bombardier Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

###

Diese Pressemeldung ist von Vistagy Inc. veröffentlicht worden, die im Dezember 2011 von Siemens übernommen wurde.

Primärer Ansprechpartner

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com