Zum Inhalt wechseln

17 November 2009

Bombardier Aerospace setzt die FiberSIM® Software von VISTAGY zur Standardisierung aller Konstruktions- und Herstellungsverfahren für Verbundwerkstoffe ein

WALTHAM, Massachusetts (USA), 17. November 2009 – VISTAGY, Inc., ein führender Anbieter von spezialisierter Konstruktionssoftware und Dienstleistungen, wurde von Bombardier Aerospace (Toronto Stock Exchange: BBD.B) damit beauftragt, die FiberSIM® Software Suite als Standardlösung für die Entwicklung von Verbundwerkstoffen für alle Flugzeugprogramme bei Bombardier bereitzustellen. FiberSIM wird dazu beitragen, dass die Liefertermine für die neuenCSeries*-Düsenflugzeuge mit 110 und 130 Sitzplätzen und für den vollständig aus Verbundwerkstoff gefertigten LearJet 85* Business Jet eingehalten werden. Diese beiden Modelle zählen zu den technologisch fortschrittlichsten Flugzeugen weltweit. Bombardier arbeitet derzeit an der Rationalisierung der globalen Lieferkette und an der Integrierung verteilter Prozesse. Erreicht wird dies durch die Standardisierung des gesamten Verbundwerkstoff-Entwicklungsprozesses für beide Programme unter Einsatz von FiberSIM. Auf diese Weise wird es möglich, die Liefertermine und Budgetanforderungen für das beste Flugzeug seiner Klasse zu erfüllen.

Bombardier entschied sich bei den CSeries- und Learjet 85-Flugzeugprogrammen für den vielseitigen Einsatz von Verbundwerkstoffen, um die Zielsetzungen in Bezug auf verbesserte Leistung, Kosteneffektivität, geringere Wartung, leichte Reparatur, längere Betriebsdauer und Komfort der Passagiere zu erreichen. Das Unternehmen erkannte, dass es für die Realisierung dieser Ziele einen Software-Experten im Bereich Verbundwerkstofftechnologie benötigte. Es entschied sich für VISTAGY, da Bombardier und VISTAGY bereits bei den CRJ700*- und CRJ1000-Flugzeugprogrammen erfolgreich zusammengearbeitet hatten.

„Nach einer umfassenden Auswertung stellte sich schnell heraus, dass VISTAGY die besten Voraussetzungen für eine Partnerschaft bietet, da ihre bewährte Software, ein gründliches Verständnis unserer Geschäfts- und Entwicklungs-Herausforderungen und Beratungs- und Supportdienste der Spitzenklasse gewährleistet sind“, so Tim Ambridge, einer der Direktoren für Konstruktion und Entwicklung bei Bombardier Aerospace. „Mit FiberSIM sind wir in der Lage, komplizierte Entwicklungsprobleme bereits in der Entwicklungsphase zu lösen, und in einigen Fällen wäre es unmöglich gewesen, bestimmte wichtige Teile ohne diese Software herzustellen. Die erstklassigen Kenntnisse und die Fachkompetenz von VISTAGY bei der Entwicklung von Verbundwerkstoffprodukten werden entscheidend dazu beitragen, dass wir bei Bombardier eine erfolgreiche Verbundwerkstoff-Methodik entwickeln können.“

Der Support durch Vistagy beim Entwicklungsprozess für Flugzeugstrukturteile aus Verbundwerkstoffen über die verteilte Lieferkette – von der Analyse, Konstruktion und Herstellung bis hin zur Zertifizierung – war ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung von Bombardier. FiberSIM bietet die größte Flexibilität und Produktivität für die Rationalisierung der globalen Lieferkette, da alle erforderlichen Design- und Herstellungsdaten zur Verfügung gestellt werden.

Die Standardisierung mithilfe von FiberSIM bot Bombardier einen Rahmen für die Integrierung dezentralisierter Prozesse, wodurch Änderungen problemlos im gesamten Entwicklungszyklus weitergegeben werden können und die Anzahl der Designschritte erhöht wird. Im Endergebnis führt dies zu einer verbesserten Flugzeugleistung. Da FiberSIM bewährtermaßen mit branchenführenden Lösungen, wie z. B. der Software von für die Finite-Element-Analyse, und mehreren Herstellungstechnologien integriert werden kann, darunter automated fiber placement, automated tape laying, laser projection, Nesting und automatisierte Schneidesysteme, erhält Bombardier die erforderliche Flexibilität, die besten Technologien für den jeweiligen Anwendungszweck zu nutzen.

„Wir freuen uns, die von Bombardier geleistete Spitzenarbeit in der Anwendung neuer Technologien bei der Entwicklung und Herstellung von Verbundwerkstoffbauteilen und komponenten unterstützen zu können, damit das Unternehmen seine kritischen Ziele für die CSeries- und Learjet 85-Flugzeugprogramme erreichen kann“, so Scott Carlyle, Vice President für weltweiten Vertrieb bei VISTAGY. „Bombardier Aerospace und VISTAGY verfolgen ein gemeinsames Hauptziel: Beide Unternehmen sind darum bemüht, Verbundwerkstoffteile von optimaler Qualität so schnell wie möglich bereitzustellen, und wir sind stolz darauf, mit diesem innovativen Flugzeughersteller zusammenzuarbeiten.“


Über VISTAGY, Inc.

VISTAGY, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von spezieller Konstruktionssoftware und Beraterdiensten, die zu deutlichen Leistungsverbesserungen kommerzieller 3D-CAD-Systeme beitragen und den Produktentwicklungsprozess optimieren. Seit nahezu 20 Jahren bietet VISTAGY branchenspezifische Lösungen, mit denen komplette virtuelle Produktdefinitionen erfasst werden können, die eine automatische Wiederverwendung von Entwicklungsdaten erleichtern und die effiziente Kommunikation innerhalb des Unternehmens sowie entlang der gesamten Lieferkette erlauben. Die Lösungen von VISTAGY unterstützen die Kunden bei der termingerechten Auslieferung stabiler Produkte ohne Kostenüberschreitungen. Die Angebote ermöglichen Produktivitätssteigerungen und einen verbesserten Austausch von Produktinformationen für den gesamten Produktzyklus, so dass bereits im frühen Entwicklungsstadium fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Zu den Kunden des Unternehmens zählen über 200 weltweit führende Hersteller in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Automobilindustrie, im Innenausstattungssektor der Transportbranche und im Windenergiesektor. Der Hauptsitz von VISTAGY befindet sich in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Rufnummer lautet +1.781.250.6800 und die Webadresse ist www.vistagy.com/de.

Diese Pressemeldung ist von Vistagy Inc. veröffentlicht worden, die im Dezember 2011 von Siemens übernommen wurde.

Primärer Ansprechpartner

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com