Primärer Ansprechpartner
David
Smith
503.685.1135
david_smith@mentor.com
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Mentor Graphics Announces Qualification of Hewlett Packard Enterprise Hardware: Cuts Compile Time for Veloce Emulation Platform by up to 50 Percent
Siemens Digital Industries Software Mentor Graphics Announces Qualification of Hewlett Packard Enterprise Hardware: Cuts Compile Time for Veloce Emulation Platform by up to 50 Percent
WILSONVILLE, Ore., March 22, 2016 - Mentor Graphics Corp. (NASDAQ: MENT), today announced that the HPE ProLiant DL380 Gen9 and HPE ProLiant DL580 Gen9 servers from Hewlett Packard Enterprise (HPE) have been qualified for use with the Veloce® emulation platform. Use of these servers, combined with recent updates to the Veloce OS3 operating system, has reduced the compile time for the Veloce platform by up to 50 percent.
The rigorous qualification process defined by Mentor confirms the low-latency, high-bandwidth communication between the HPE ProLiant DL380 Gen9 and the Veloce emulator, where the HPE ProLiant DL380 Gen9 servers function as the co-model and run-time hosts in a Veloce configuration. The HPE ProLiant DL580 Gen9 server functions as the compile server and is qualified and tuned to significantly reduce end-to-end Veloce compile time.
“The hardware qualification process is part of our commitment to customers to make the installation and use of the Veloce platform as rapid and issue-free as possible,” said Eric Selosse, vice president and general manager of the Mentor Emulation Division.
The HPE ProLiant Gen9 rack server portfolio offers flexibility and enhanced system performance to run compute intensive workloads in any environment. Built for general purpose compute, the HPE ProLiant DL380 Gen9 Server delivers exceptional performance and expandability in the HPE 2P rack portfolio to provide customers with sustained reliability, serviceability and availability. The four-socket HPE ProLiant DL580 Gen9 server, designed for data intensive workloads, offers dependable performance for mission-critical enterprises, business intelligence and database applications.
“The qualification of the HPE ProLiant DL380 Gen9 and HPE ProLiant DL580 Gen9 servers used in a Veloce platform configuration means mutual customers can get up and running quickly,” said Susan Blocher, global vice president, Servers Marketing, HPE. “The rigorous qualification process also means that HPE hardware design teams are aware of any new requirements at the early stages of hardware development.”
About the Veloce Emulation Platform
The Veloce emulation platform uses innovative software, running on powerful, qualified hardware and an extensible operating system, to target design risks faster than hardware-centric strategies. Now considered among the most versatile and powerful of verification tools, emulation is used by project teams for hardware debugging, hardware/software co-verification or integration, system-level prototyping, low-power verification and power estimation and performance characterization.
The Veloce emulation platform is a core technology in the Mentor® Enterprise Verification Platform™ (EVP) – a platform that boosts productivity in ASIC and SoC functional verification by combining advanced verification technologies in a comprehensive platform. The Mentor EVP combines Questa® advanced verification solutions, the Veloce emulation platform, and the Visualizer™ debug environment into a globally accessible, high-performance, datacenter resource. The Mentor EVP features global resource management that supports project teams around the world, maximizing both user productivity and total verification return on investment.
Mentor Graphics, Mentor, Veloce and Questa are registered trademarks, and Enterprise Verification Platform and Visualizer are trademarks of Mentor Graphics Corporation. All other company or product names are the registered trademarks or trademarks of their respective owners.
David
Smith
503.685.1135
david_smith@mentor.com
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte