Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die Innovation des Prozesses von der Planung bis zur Produktion ist nicht einfach. Mit Advanced Machine Engineering, der Maschinenkonstruktionslösung von Siemens Digital Industries Software, kann Ihr Unternehmen sofort mit der digitalen Transformation beginnen und seine Produktivität steigern. Unsere Lösung für den modernen Maschinenbau ermöglicht größere Gewissheit bei der Entwicklung ausgereifter Maschinen, senkt Anlaufzeiten in der Produktion durch „Virtual Design and Commissioning“ und ermöglicht somit bessere Vorab-Validierung, schnelle Inbetriebnahmen und unmittelbarere Produktivität.
Die Innovation des Prozesses von der Planung bis zur Produktion ist nicht einfach. Mit Advanced Machine Engineering, der Maschinenkonstruktionslösung von Siemens Digital Industries Software, kann Ihr Unternehmen sofort mit der digitalen Transformation beginnen und seine Produktivität steigern. Unsere Lösung für den modernen Maschinenbau ermöglicht größere Gewissheit bei der Entwicklung ausgereifter Maschinen, senkt Anlaufzeiten in der Produktion durch „Virtual Design and Commissioning“ und ermöglicht somit bessere Vorab-Validierung, schnelle Inbetriebnahmen und unmittelbarere Produktivität.
In der Welt der Industriemaschinenherstellung gibt es ein Wort, das die aktuellen Herausforderungen an die Unternehmen am besten beschreibt: Komplexität.
Diese Komplexität entsteht durch den schnell wachsenden Anteil an Softwarekomponenten, die innerhalb von Maschinen benötigt werden, die Globalisierung des Wettbewerbs, sinkende Margen, Kundenanforderungen für maßgeschneiderte Maschinen, Umweltauflagen und andere rechtliche Bestimmungen sowie Industrie 4.0 und andere Initiativen für intelligente Fabriken.
Diese Aspekte verdeutlichen, dass die Maschinen heutzutage über intelligente Funktionen verfügen müssen. Für Unternehmen, die nicht in der Lage sind, das Mehr an Software und die damit steigende Komplexität der Maschinen zu meistern, eine hochmoderne Maschine auf der Grundlage von Kundenanforderungen zu entwickeln oder auf globaler Ebene einen aggressiven Wettbewerb zu führen, sind die Tage profitablen Wachstums gezählt. Die zentrale Anforderung besteht also darin, bei Maschinenkonstruktion und -betrieb sowie im Entwicklungsprozess innovativer zu werden.
Hersteller von Industriemaschinen müssen in der Lage sein, Maschinen virtuell zu entwickeln, zu konstruieren und in Betrieb zu nehmen, um die Performance zu optimieren, die Qualität zu steigern und die Margen zu maximieren. Auf diese Weise können Sie das Tempo und die Effizienz der Entwicklungsprozesskette steigern, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessern, die Reproduzierbarkeit und Effizienz der Fertigungsprozesse gewährleisten und die regulatorischen Anforderungen mit moderner mechatronischer Konstruktion erfüllen.
Erreichen Sie eine bessere Steuerung der Projekte durch wichtige Projektmanagementfunktionen – Anforderungen, Konfiguration, Änderung und Zeitplan – um die Gesamtqualität, Geschwindigkeit und Produktivität zu steigern und gleichzeitig Kosten- und Lieferrisiken zu reduzieren.
Der Maschinenbau wird immer komplexer, da die Software und die elektrischen Systeme der Maschinen immer stärker in die Fertigungsumgebung integriert werden. Unsere Intelligent Performance-Engineering-Lösung kann dazu beitragen, den Informationsaustausch zwischen Konstruktionsteams, Analysten, Produktionstestteams und Servicetechnikern zu automatisieren. So lassen sich die Möglichkeiten und Einschränkungen von Produktvarianten für Maschinenhersteller äußerst effizient überprüfen.
Liefern Sie qualitativ hochwertige Produkte termingerecht und im Rahmen des Budgets, indem Sie Echtzeit-Informationsaustausch zwischen den Konstrukteuren von elektrischen, mechanischen und Steuerungssystemen ermöglichen, um sicherzustellen, dass alle elektromechanischen Geräte und Sensoren präzise zugeordnet werden.
Mechatronics Concept Designer verbindet Teams, indem er die Maschinenkinematik in Echtzeit visualisiert, um die Auswirkungen und die Maschinenabläufe zu simulieren, die durch elektrische und mechanische Geräte definiert sind.
Nutzen Sie Ihre technische Datenbank, indem Sie modulare Strukturen sowohl für Produkt- als auch für Fertigungsprozesse definieren, um eine größere Flexibilität bei Angeboten bieten und Risiken und Kosten durch die Wiederverwendung bewährter Teile und Prozesse steuern zu können.
Realisieren Sie eine durchgängige Lösung für die mechanische Produktkonstruktion mit einem umfangreichen Satz unterstützender Werkzeuge für eine leistungsstarke Modellierung, die Zeichnungserstellung und eine umfassende Baugruppenkonstruktion, die auf Synchronous Technology basieren.
Today’s industrial machinery market faces increased product complexity, global cost pressures and low-margin projects. Part of these challenges stem from machine builders and their supporting departments working in isolation, using different processes, tools and terminology.
Durch die Verknüpfung von Portfoliomanagement, Projektmanagement und dem Produktlebenszyklus können Sie Ihre Ressourcen aufeinander abstimmen und Ihre Produkte nach Prioritäten ordnen, um Ihre strategischen Geschäftsziele zu erreichen.
Organisieren Sie Softwareentwicklung und -Tests domänenübergreifend, um spezifische Build-Releases für eingebettete Softwareanwendungen, die auf kundenspezifische Maschinenprojekte abgestimmt sind, zu nutzen und zu verfolgen.
Erreichen Sie eine bessere Steuerung der Projekte durch wichtige Projektmanagementfunktionen – Anforderungen, Konfiguration, Änderung und Zeitplan – um die Gesamtqualität, Geschwindigkeit und Produktivität zu steigern und gleichzeitig Kosten- und Lieferrisiken zu reduzieren.
Der Maschinenbau wird immer komplexer, da die Software und die elektrischen Systeme der Maschinen immer stärker in die Fertigungsumgebung integriert werden. Unsere Intelligent Performance-Engineering-Lösung kann dazu beitragen, den Informationsaustausch zwischen Konstruktionsteams, Analysten, Produktionstestteams und Servicetechnikern zu automatisieren. So lassen sich die Möglichkeiten und Einschränkungen von Produktvarianten für Maschinenhersteller äußerst effizient überprüfen.
Liefern Sie qualitativ hochwertige Produkte termingerecht und im Rahmen des Budgets, indem Sie Echtzeit-Informationsaustausch zwischen den Konstrukteuren von elektrischen, mechanischen und Steuerungssystemen ermöglichen, um sicherzustellen, dass alle elektromechanischen Geräte und Sensoren präzise zugeordnet werden.
Nutzen Sie Ihre technische Datenbank, indem Sie modulare Strukturen sowohl für Produkt- als auch für Fertigungsprozesse definieren, um eine größere Flexibilität bei Angeboten bieten und Risiken und Kosten durch die Wiederverwendung bewährter Teile und Prozesse steuern zu können.
Realisieren Sie eine durchgängige Lösung für die mechanische Produktkonstruktion mit einem umfangreichen Satz unterstützender Werkzeuge für eine leistungsstarke Modellierung, die Zeichnungserstellung und eine umfassende Baugruppenkonstruktion, die auf Synchronous Technology basieren.
Today’s industrial machinery market faces increased product complexity, global cost pressures and low-margin projects. Part of these challenges stem from machine builders and their supporting departments working in isolation, using different processes, tools and terminology.
Siemens Advanced Machine Engineering solution is a digital thread approach to engineering that enables companies to develop increasingly complex ma...
Eine vollständige Konfiguration der Industriemaschine ist äußerst komplex. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen, wie zum Beispiel das fachgebiet...
Die Industriemaschinenbranche durchläuft eine bedeutsame Transformation. Die heutigen Maschinen sind nicht mehr in erster Linie mechanische Geräte,...
Informieren Sie sich in dieser Infografik zu Advanced Machine Engineering über die wichtigsten Trends, Auswirkungen, Möglichkeiten und Lösungen zur...