Betriebsdatenmanagement

Mit zunehmender Komplexität der Maschinen steigt auch die Bedeutung eines effizienten und präzisen Systems für das Konfigurationsmanagement physischer Produkte oder Anlagen durch Maschinenbauer im Hinblick auf deren Endkunden. Unsere Lösung für das Betriebsdatenmanagement für die Industriemaschinenbranche erfüllt den Bedarf zur Bereitstellung von Funktionen zur Verwaltung physischer Produkte und zugehöriger Informationen und Prozesse, insbesondere zur Verwaltung der Test-, As-Built- und As-Maintained-Daten, sowie zur Ausführung von Funktionen im Zusammenhang mit der Wartung dieser physischen Produkte.

Mit zunehmender Komplexität der Maschinen steigt auch die Bedeutung eines effizienten und präzisen Systems für das Konfigurationsmanagement physischer Produkte oder Anlagen durch Maschinenbauer im Hinblick auf deren Endkunden. Unsere Lösung für das Betriebsdatenmanagement für die Industriemaschinenbranche erfüllt den Bedarf zur Bereitstellung von Funktionen zur Verwaltung physischer Produkte und zugehöriger Informationen und Prozesse, insbesondere zur Verwaltung der Test-, As-Built- und As-Maintained-Daten, sowie zur Ausführung von Funktionen im Zusammenhang mit der Wartung dieser physischen Produkte.

Betriebsdatenmanagement

Learn More

Das Produkt als Serviceplattform ist ein Geschäftsmodell, dessen strategische Bedeutung für Maschinenbauer und OEMs, die komplexe, langlebige Maschinen auf den Markt bringen, steigt. Es bietet die Möglichkeit zur Steigerung und Stabilisierung von Umsatz- und Ertragsströmen bei gleichzeitiger Kundenbindung. Dieses Servicemodell erfordert ein besseres Verständnis der Produktperformance und der Serviceplanung während der Produktentwicklung, des Managements der Anlagen und des Servicewissens sowie der Nutzung, um einen effizienten Servicebetrieb zu unterstützen. Die Integration von Servicefunktionen in die für die Maschinenentwicklung verwendete PLM-Umgebung ermöglicht eine engere Zusammenarbeit, die zu besseren Produkten und besserem Service führt.

Unsere Lösung für die Industriemaschinenbranche erfüllt den Bedarf zur Bereitstellung von Funktionen zur Verwaltung physischer Produkte und zugehöriger Informationen und Prozesse, insbesondere zur Verwaltung der Test-, As-Built- und As-Maintained-Daten, sowie zur Ausführung von Funktionen im Zusammenhang mit der Wartung dieser physischen Maschinen.  Die PLM-Kernfunktionen zur Verwaltung von Sicherheit, Workflows, Änderungen und Dokumenten sind auf die Produktstücklisten und das Wissen über die physischen Produktstrukturen abgestimmt. Dadurch kann der Service verbessert werden, indem die physische Konfiguration von Produkten zur Unterstützung von Tests, Garantieansprüchen, Rückrufen und Wartungsaktivitäten über Merkmale des Teile- und Produktstatus sowie die Historie des Aus- und Einbaus von Teilen und deren Prüfung verwaltet wird.

Betriebsdatenmanagement

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Bill of Materials Management

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand und die Kosten für die Nachverfolgung aller PLM-Prozesse, indem Sie die Weiterleitung der richtigen Informationen an die richtigen Rollen und Personen automatisieren und so die Bearbeitungszeit für den Service verkürzen.

Business Intelligence & Reporting

Analysieren Sie Service- und Produktdaten, um Leistungstrends basierend auf Dashboards und Berichten zu ermitteln und wichtige Leistungskennzahlen zur Steuerung von Prozessen während des gesamten Produktlebenszyklus zu messen und zu analysieren.

Change Management

Eliminieren Sie inkonsistente und manuelle Prozesse, um Produktänderungen durch Anfragen, Analysen und Einarbeitungen sowie alle damit verbundenen Informationen effektiv zu verwalten und dadurch zur kontinuierlichen und systematischen Verbesserung Ihrer Produkte beizutragen.

Digital Mockup

Nutzen Sie 3D-Darstellungen von Teilen und Baugruppen, um das Serviceverständnis für Maschinen bei der Erfassung von Problemen sowie Definition und Verwaltung korrigierender und vorbeugender Maßnahmen zu verbessern und dadurch zu einer höheren Qualität und besseren Serviceleistungen beizutragen.

Document Management & Publishing

Verwalten Sie die Erstellung, Genehmigung und den Zugriff auf Dokumente zu Maschinen und damit verbundenen Serviceleistungen, um Ihre Produktkonstruktion und Dokumentation an Produktänderungen anzupassen und die Qualität und Bereitstellung zu verbessern.

Issue Management & CAPA

Erfassen Sie Reklamationen, Mängel und Nicht-Konformitäten im gesamten Unternehmen mit Simulations- und Validierungs-Toolsets für Produktentwicklung und Produktionsplanung, um proaktiver bei der Vermeidung von Nicht-Konformitäten und der Erstellung hochwertiger Maschinen zu sein.

Materials Data & Lifecycle Management

Nutzen Sie die materialgesteuerte Produktkonstruktion durch Verwaltung des Lebenszyklus aller erforderlichen Materialien, um innovative, nachhaltige Produkte zu schaffen und die materialgesteuerte Produktkonstruktion zu ermöglichen.

Product Requirements Engineering

Unterstützen Sie die bidirektionale Zusammenarbeit zwischen der Produktentwicklung und den Servicebetrieben, um genaue Service- und Leistungsziele festzulegen, die bei der Konstruktion, Tests und der Wartung von Maschinen als Richtschnur dienen.

Workflow Management

Erfassen Sie Informationen zu Maschinen im Kontext der Konfiguration, organisieren Sie sie und greifen Sie darauf zu, um die Serviceplanung und -ausführung zusammen mit den laufenden Anforderungen und Konformitätsbeschränkungen schnell und zuverlässig zu verbessern.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang