Design von Fahrzeugsitzen

Konstruktionslösung für Innen- und Außenausstattung in der Automobilindustrie

Ausstattungskomponenten für Fahrzeuge mit perfekter Passform, Ausführung und Ästhetik sind wichtig, um dem Kunden die Hochwertigkeit des Designs und der Marke zu vermitteln. Die Qualitätsanmutung und der Komfort im Innenraum sind die von den Besitzern am häufigsten genannten Gründe für die Fahrzeugauswahl Daher wird das Innenraumdesign inzwischen alle 2 Jahre statt alle 5 Jahre überarbeitet. Aufgrund des Zeitdrucks zur Markteinführung suchen OEMs und ihre Lieferketten nach den richtigen Lösungenfür die Entwicklung innovativer und attraktiver Innenraumgestaltungen, die alle Spezifikationen termin- und budgetgerecht erfüllen.Siemens bietet einen vollständigen Satz von Innenraumdesignwerkzeugen, die Sie brauchen, um im Wettbewerb an der Spitze zu bleiben und ein hoch wettbewerbsfähiges Produkt auf den Markt zu bringen, das von den Kunden gerne gekauft wird. 

Ausstattungskomponenten für Fahrzeuge mit perfekter Passform, Ausführung und Ästhetik sind wichtig, um dem Kunden die Hochwertigkeit des Designs und der Marke zu vermitteln. Die Qualitätsanmutung und der Komfort im Innenraum sind die von den Besitzern am häufigsten genannten Gründe für die Fahrzeugauswahl Daher wird das Innenraumdesign inzwischen alle 2 Jahre statt alle 5 Jahre überarbeitet. Aufgrund des Zeitdrucks zur Markteinführung suchen OEMs und ihre Lieferketten nach den richtigen Lösungenfür die Entwicklung innovativer und attraktiver Innenraumgestaltungen, die alle Spezifikationen termin- und budgetgerecht erfüllen.Siemens bietet einen vollständigen Satz von Innenraumdesignwerkzeugen, die Sie brauchen, um im Wettbewerb an der Spitze zu bleiben und ein hoch wettbewerbsfähiges Produkt auf den Markt zu bringen, das von den Kunden gerne gekauft wird. 

White Paper

The Future Car: Driving a Lifestyle Revolution

Die Automobilindustrie durchläuft derzeit eine so tiefgreifende Transformation, wie wir sie noch nie erlebt haben, seit Pferde durch Autos ersetzt wurden. Diese Transformation wird das Auto der Zukunft hervorbringen, welches die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, verändern wird. Laden Sie dieses White Paper herunter, um mehr darüber zu erfahren.

Konstruktionslösung für Innen- und Außenausstattung in der Automobilindustrie

Learn More

Das Auto der Zukunft muss umweltfreundlich sein. Darum spielt eine leichtgewichtige Konstruktion eine Schlüsselrolle auf der Suche nach Kraftstoffeffizienz und Nachhaltigkeit. Das zweite, woran man denken sollte, sind die heutigen stahlgeschweißten Karosserien, die durch einen Mix aus Werkstoffen und Montagemethoden ersetzt werden. Karosseriestrukturen werden mit zunehmender Energieeffizienzanforderung leichter und effizienter. Neue Materialien wie Kunststoffe und Metalle wie Magnesium und Aluminium werden in Verbindung mit Hochleistungsstahl verwendet, der selektiv mit Kohlefaser verstärkt werden kann. 

Fahrzeuginnenräume werden komplexer, da bei den Konstruktionen verschiedene Sicherheitsbestimmungen, Materialkompatibilität, Gewichtsanforderungen und höhere Geräusch-, Schwingungs- und Rauigkeitsdämpfung berücksichtigt werden müssen. Konstrukteure entwerfen auch Innenräume, deren Form organischer ist. 

Die nächste Generation von Fahrzeugen erfordert auch Lösungen der nächsten Generation. Automobilhersteller müssen beim Entwurf von Teilen für die Innen- und Außenausstattung Oberflächengüte, Materialeigenschaften und Fertigungstauglichkeitsmerkmale berücksichtigen. Mit unserer umfassenden End-to-End-Lösung können Sie Ihren Entwurf während des gesamten Konstruktionsprozesses bezüglich der Konstruktions- und Fertigungsmachbarkeit validieren. In einer schnellen CAD-Umgebung mit ausgereiften Visualisierungswerkzeugen können Sie nahtlos mit Partnern und Lieferanten zusammenarbeiten, um die von den Kunden gewünschten qualitativ hochwertigen Ausstattungskomponenten zu erstellen.

Konstruktionslösung für Innen- und Außenausstattung in der Automobilindustrie
Kundenerfolg

SCS Interiors

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent

SCS Interiors improves the timeliness and accuracy of the customer quoting process

Mehr erfahren

On-Demand Webinar | 35 Minuten

Delivering a "Living Room on Wheels" to the Automotive Market

Learn how to address mounting pressures on trim interiors.

Webinar ansehen

Lösungsfunktionen

Adaptable Integrated BOM

Arbeiten Sie mit Automobil-Zulieferern und Partnern aus der ganzen Welt an einer zentralen Datenquelle – unabhängig von der jeweils verwendeten CAD-Software.

Automotive Design

Konstruieren Sie mit einer zukunftsweisenden, voll integrierten Konstruktions- und Fertigungslösung das Auto der Zukunft. Erleichtern Sie die Zusammenarbeit mit Partnern, nutzen Sie vorhandenes Wissen und überprüfen Sie die Konstruktion bei der Erstellung.

CAE Simulation

Ermitteln Sie Probleme bei der Konstruktion mithilfe multidisziplinärer Simulationen in einer zentralen Umgebung frühzeitig im Entwicklungszyklus. Konstruktionsverbesserungen vor einer Detailberechnung führen zu besseren, stabileren Konstruktionen.

Composite Design & Manufacturing

Übertreffen Sie die Kundenerwartungen durch Lieferung sicherer, leichtgewichtiger Fahrzeuge, die die Kraftstoffeinsparungsstandards durch Verwendung von modernen Faserverbundwerkstoffmaterialien erfüllen oder sogar übertreffen.

Design Interoperability

Unsere Lösungen ermöglichen Zusammenarbeit während des gesamten Entwicklungsprozesses, um Konflikte zu vermeiden und vor der Fertigstellung der Konstruktion eine genaue Abstimmung zwischen den einzelnen Systemen zu gewährleisten.

Digital Mockup

Sparen Sie Zeit und verringern Sie Fehler durch Erstellung von Ausstattungskomponenten im Kontext der umfangreicheren Innen- oder Außenkonstruktion in einer schnellen Multi-CAD-Umgebung.

Industrial Design & Styling

Geben Sie Ihren Konstrukteuren für Innen- und Außenausstattungen die Möglichkeit, mit einer nahtlos integrierten Entwicklungsumgebung für Oberflächen der Class A mit direkter Punktdatenbearbeitung, featurebasierter Modellierung und kontinuierlicher Echtzeitvalidierung qualitativ hochwertige Oberflächen zu erstellen.

Knowledge Reuse

Maximieren Sie den Wert Ihres geistigen Eigentums, indem Sie die Wiederverwendung von Plattformen, Wissen und Fähigkeiten fördern. Erhöhen Sie durch Wissenswiederverwendung Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Konstruktion der nächsten Generation

Die nächste Generation von Fahrzeugen erfordert auch eine Konstruktionslösung der nächsten Generation, die mit einem integrierten Satz an Konstruktions- und Validierungswerkzeugen Hindernisse für Innovationen beseitigt. Unsere Lösungen liefern den kompletten Satz an Werkzeugen für die Entwicklung der nächsten Fahrzeuggeneration.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang
Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich