Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Aufgrund der strikten Vorschriften zu Kraftstoffverbrauch und Emissionen wird effizientes aerodynamisches Design immer wichtiger. Die Fehlerfreiheit der Konstruktion möglichst von Beginn an ist nicht nur für das Gesamtpaket wichtig, sondern wirkt sich auch positiv auf das Markenimage aus. Um mehr Effizienz in den Entwicklungsprozess von äußeren Aerodynamikteilen zu bringen, gewinnt die Verwendung von CFD als Werkzeug zur Evaluierung und zum Verständnis der Aerodynamikperformance zunehmend an Bedeutung.
Bei der Verfolgung immer anspruchsvollerer Performanceziele helfen Ihnen die erstklassigen 3D CFD-Funktionen der Siemens Digital Industries Software, die aerodynamischen Auswirkungen von Designänderungen zu verstehen.
Aufgrund der strikten Vorschriften zu Kraftstoffverbrauch und Emissionen wird effizientes aerodynamisches Design immer wichtiger. Die Fehlerfreiheit der Konstruktion möglichst von Beginn an ist nicht nur für das Gesamtpaket wichtig, sondern wirkt sich auch positiv auf das Markenimage aus. Um mehr Effizienz in den Entwicklungsprozess von äußeren Aerodynamikteilen zu bringen, gewinnt die Verwendung von CFD als Werkzeug zur Evaluierung und zum Verständnis der Aerodynamikperformance zunehmend an Bedeutung.
Bei der Verfolgung immer anspruchsvollerer Performanceziele helfen Ihnen die erstklassigen 3D CFD-Funktionen der Siemens Digital Industries Software, die aerodynamischen Auswirkungen von Designänderungen zu verstehen.
Durch Optimierung der Aerodynamikperformance des Fahrzeugs zu einem frühen Zeitpunkt im Konstruktionsprozess können Sie die zur Überwindung des Luftwiderstands erforderliche Kraftstoffmenge reduzieren und die akustische Signatur für Fahrzeuginsassen und Fußgänger senken. Dank unserer CFD-Werkzeuge der Spitzenklasse können Sie im Voraus viel mehr Designiterationen durchführen, sodass die Aerodynamikperformance bereits weitgehend perfektioniert ist, bevor die Überprüfung im Windkanal ansteht.
Siemens Digital Industries Software-Lösungen verfügen über automatische Formoptimierungsfunktionen, die Ihnen zu intelligenten Designentscheidungen verhelfen, z. B. bei Zielkonflikten zwischen Kühlungserfordernissen im Inneren und Luftwiderstand der äußeren Form. Dank der Multiphysikfunktion können Wassermanagement und Verschmutzungsanalyse innerhalb derselben Software durchgeführt werden.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver.
Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.
Die Elektrifizierung von Fahrzeugen ist eine treibende Kraft der fortlaufenden Revolution in der Automobilbranche. Die schnelle, profitable Konstruktion elektrischer Fahrzeuge, die dabei auch für Kunden attraktiv sind, ist eine gewaltige Herausforderung. Wir bieten einen integrierten und präzisen digitalen Zwilling für elektrische Fahrzeuge an, der sich den Herausforderungen aller Fahrzeugdomänen stellt. Unsere Lösungen befähigen Automobilhersteller und die Lieferkette der Elektrifizierung von Fahrzeugen, die Entwicklungszeiten zu reduzieren und Lösungen von hoher Qualität bereitzustellen, mit der Fähigkeit, in jeder Phase des Prozesses mühelos Änderungen zu implementieren.
Simulieren Sie nahezu jedes technische Problem, das die Strömung von Flüssigkeiten oder Gasen (oder einer Kombination aus beidem) betrifft, wobei alle zugehörigen physikalischen Aspekte einbezogen werden.
Stellen Sie das physikalische Verhalten der verschiedenen flüssigen und festen Phasen genau dar und erfassen Sie die tatsächliche Leistung Ihres Produkts.
Simulieren Sie die Bewegungen vielfältiger interagierender Einzelobjekte (Partikel), z. B. den granularen Fluss von Stoffgemischen, Nahrungspartikeln, Metallstäuben, Tabletten und Kapseln, Weizenkörnern oder Grassamen.
Gewinnen Sie Einblick in die Wechselwirkungen zwischen dem turbulenten Strömungsfeld und der zugrunde liegenden Chemie der reaktiven Strömungen, um den besten Kompromiss zwischen Performance und Emissionen bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen zu ermitteln.
Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver.
Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.
Die Elektrifizierung von Fahrzeugen ist eine treibende Kraft der fortlaufenden Revolution in der Automobilbranche. Die schnelle, profitable Konstruktion elektrischer Fahrzeuge, die dabei auch für Kunden attraktiv sind, ist eine gewaltige Herausforderung. Wir bieten einen integrierten und präzisen digitalen Zwilling für elektrische Fahrzeuge an, der sich den Herausforderungen aller Fahrzeugdomänen stellt. Unsere Lösungen befähigen Automobilhersteller und die Lieferkette der Elektrifizierung von Fahrzeugen, die Entwicklungszeiten zu reduzieren und Lösungen von hoher Qualität bereitzustellen, mit der Fähigkeit, in jeder Phase des Prozesses mühelos Änderungen zu implementieren.
Discover how NASCAR’s Hendrick Motorsports leverages CFD simulation on Microsoft Azure
How to capture the physics of wind-induced acoustics focusing on side mirror noise
Die Überlegenheit schlanker FE-Modelle beim Auflösen von strömungsinduzierten Wind-, Lüfter- und HLK-Geräuschen
Explore hundreds of design variants in a week and accelerate design innovations to meet regulation-driven performance levels