Zusammenarbeit und Management von Lieferanten in der Luft- und Raumfahrtindustrie

Nahaufnahme von Tragfläche und Triebwerk

Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie arbeiten bei der Produktentwicklung mit mehreren Partnern und Lieferanten zusammen und teilen sich sowohl die Risiken als auch die Vorteile. Da jedoch die Produktkomplexität und die Integrationsanforderungen immer weiter zunehmen, könnte die Abhängigkeit von Dritten mehr Probleme verursachen als lösen. Mit Echtzeit-Transparenz und -Kommunikation in einer sicheren, kollaborativen, digitalisierten Umgebung, die durch einen digitalen roten Faden für die Zusammenarbeit und das Management von Lieferanten ermöglicht wird, können die Partnerschaften zwischen OEMs und Zulieferern jedoch erfolgreich sein.

Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie arbeiten bei der Produktentwicklung mit mehreren Partnern und Lieferanten zusammen und teilen sich sowohl die Risiken als auch die Vorteile. Da jedoch die Produktkomplexität und die Integrationsanforderungen immer weiter zunehmen, könnte die Abhängigkeit von Dritten mehr Probleme verursachen als lösen. Mit Echtzeit-Transparenz und -Kommunikation in einer sicheren, kollaborativen, digitalisierten Umgebung, die durch einen digitalen roten Faden für die Zusammenarbeit und das Management von Lieferanten ermöglicht wird, können die Partnerschaften zwischen OEMs und Zulieferern jedoch erfolgreich sein.

Zusammenarbeit in der Lieferkette der Luft- und Raumfahrtindustrie

Learn More

Sichere Zusammenarbeit in der Lieferkette

Austausch von Informationen, ohne den Schutz des geistigen Eigentums zu vernachlässigen. Die Zusammenarbeit innerhalb einer zunehmend globalen Lieferkette bei gleichzeitiger Einhaltung der Exportkontrollgesetze und der Aufrechterhaltung eines umfassenden Schutzes des geistigen Eigentums kann für Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie eine große Herausforderung darstellen. Die typische OEM-Lieferantenbeziehung wird derzeit durch Dokumente, E-Mail-Austausch und den Zugriff auf gemeinsam genutzte Laufwerke gesteuert und organisiert. Obwohl diese Praktiken ineffizient sind, haben sie sich aufgrund der falschen Vorstellung von hohen Kosten und der unzureichenden Handhabung von Datenrechten durch automatisierte Systeme fortgesetzt.

Ein digitaler roter Faden für die Zusammenarbeit und das Management von Zulieferern stellt sicher, dass die Lieferungen der Zulieferer den Anforderungen entsprechen und planmäßig verlaufen, ohne dass eine strikte Datenkontrolle beeinträchtigt wird. Mit der Programmaufsicht über sensible Informationen können Unternehmen sicher sein, dass freigegebene Informationen nur von autorisierten Nutzern verwendet werden, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen.

Lieferantenbeziehungsmanagement

Ein Modell für den Wandel. Mit dem digitalen Leitfaden für die Zusammenarbeit und das Management von Lieferanten sind Unternehmen gut gerüstet, um fundierte Entscheidungen über den Kauf oder die Herstellung von Produkten zu treffen und die Prozesse für die Angebotsanfrage, die Auswahl der Bezugsquelle und die Vertragsausführung effizient zu gestalten. Dieser sachkundige Ansatz für das Onboarding und Management von Lieferanten versetzt Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie in die Lage, ihre Produkte pünktlich und innerhalb des Budgets zu liefern.

Auch Zulieferer und Partner können von den Vorteilen der Tools für die Zusammenarbeit und das Management von Lieferanten profitieren. Mit dem Siemens-Ansatz arbeiten OEMs, Lieferanten, Partner und Kunden während der Entwicklungs-, Fertigungs- und Produktunterstützungsphasen anhand von Modellen zusammen, anstatt Dokumente auszutauschen. Da alle Beteiligten in der gesamten Lieferkette über ein Lieferantenportal mit den aktuellsten Informationen verbunden sind, werden Änderungen an Anforderungen und anderen Modellen sofort, automatisch und bidirektional kommuniziert. Potenzielle Auswirkungen von Verzögerungen bei Zulieferern können nun besser vorhergesagt und proaktiv eingeplant werden.

Zusammenarbeit in der Lieferkette der Luft- und Raumfahrtindustrie

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Automate Supplier Declaration processing

Automatisieren Sie die Datenprozesse der Lieferantenerklärung über ein sicheres Webportal für Lieferanten. Aggregieren Sie die Deklarationsdaten von Lieferanten in der Produktstruktur.

Bill of Materials Management

Verwalten Sie die Definitionen von Konstruktionsstücklisten – von einfachen CAD-Strukturen bis hin zu komplexen Produktdefinitionen – mit global verteilten Entwicklungsteams. Erstellen Sie mehrere Produktkonfigurationen mit Hilfe von Multi-CAD-Konstruktionsdaten, die irgendwo gespeichert sind.

Design Data Exchange

Initiieren Sie einen Austauschprozess mit Lieferanten über ein sicheres Internetportal, sodass Informationen wie CAD-Konstruktionen, Spezifikationen und JT-Dateien gemeinsam genutzt werden können.

Direct Materials Sourcing

Erkennen Sie frühzeitig die Kostenfaktoren und die Auswirkungen auf die Lieferkette. Ermöglichen Sie effiziente Ausschreibungen, Lieferantenkategorien, kontrollierte Prozesse für die Durchführung von Veranstaltungen, automatische Nachverfolgung und Kommunikation, detaillierte Kostenaufschlüsselung, Angebotsanalyse und Vergabevorschläge.

Supplier Collaboration

Etablieren Sie geschlossene Prozesse mit Lieferanten samt Zusammenarbeit mit denjenigen, die sich außerhalb Ihrer PLM-Umgebung befinden. Stellen Sie ein intuitives Internetportal für Lieferanten zur Zusammenarbeit und für das Programmmanagement bereit.

Supplier Integration with PLM

Autorisieren und schützen Sie die standortübergreifende Zusammenarbeit mit Lieferanten. Ermöglichen Sie es ihnen, an den PLM-Prozessen der OEMs teilzunehmen und ausschließlich mit Daten zu arbeiten, auf die ihnen Zugriff gewährt wird.

Supplier Program Management

Nehmen Sie das Planen und Ausführen von Lieferantenprojekten im Rahmen eines Gesamtprogramms vor. So haben Sie jederzeit den Überblick über getätigte Bestellungen und ausstehende Lieferungen und können so Ihre Zykluszeiten und die Markteinführungszeit verkürzen.

Vendor Management

Verwalten Sie Lieferanten sowie deren Daten, Berichte und Zulieferteile in Ihrer PLM-Umgebung. Aggregieren Sie die gelieferten Teile in der Produktstruktur der Anlage bzw. des Betriebs.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang
Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich