Pressemeldung

Köln, October 14, 2013

NX 9 von Siemens: Produktentwicklung in allen Branchen bis zu fünfmal produktiver

Technologische Weiterentwicklungen bringen mehr Flexibilität und Produktivität bei der Arbeit mit 2D-Daten und großen Baugruppen

Neue Funktionen vergrößern Vorsprung von NX bei Freiformkonstruktion, PLM-Integration und Entscheidungsfindung im Entwicklungsprozess

Köln, 14. Oktober, 2013 – Die aktuelle Version der NX Software von Siemens (NX 9) bringt neue Funktionen und weiterentwickelte Technologien für mehr Flexibilität bei der Produktentwicklung. Darüber hinaus profitieren verschiedene Branchen von bis zu fünfmal höherer Produktivität. Innovative Werkzeuge, wie zum Beispiel Synchronous Technology für 2D, erleichtern die Bearbeitung von 2D-Daten erheblich. Die neu eingeführte Fourth Generation Design (4GD) Technologie macht die Konstruktion großer Baugruppen noch produktiver. Mit der NX Applikation Realize Shape steht jetzt außerdem ein neuer Technologieansatz für die Freiformkonstruktion zur Verfügung, der optimal in den Entwicklungsprozess integriert ist. NX 9 ist über die Active Workspace-Umgebung von Siemens noch besser in das Product Lifecycle Management (PLM) eingebunden. Insgesamt hat die integrierte Lösung für Computer Aided Design, Manufacturing und Engineering (CAD/CAM/CAE) zahlreiche weitere Verbesserungen in allen Bereichen erfahren. Sie alle gehen auf Herausforderungen verschiedener Branchen wie dem Automobilbau, der Luftfahrtindustrie, dem Schiffbau, der Konsumgütersparte oder dem Maschinenbau ein und schaffen dadurch Mehrwert.

"NX 9 ist ein wichtiger Schritt nach vorne - für Siemens, unsere Kunden und für die Produktentwicklung ganz allgemein", sagt Jim Rusk, Senior Vice President Product Engineering Software bei Siemens PLM Software. "Mit Weiterentwicklungen wie Synchronous Technology für 2D, 4GD und NX Realize Shape verschaffen wir unseren Kunden hohe Flexibilität bei der Konstruktion. Gleichzeitig wird ihre Produktentwicklung deutlich leistungsfähiger. Und durch den Einsatz unserer erfolgreichen Lösung Active Workspace verbessern wir die High-Definition-Anwendererfahrung noch weiter. So treffen unsere Kunden fundierte Entscheidungen und stellen im Ergebnis bessere Produkte her."

Weltweit ist die Modellierung in 3D die bevorzugte Konstruktionsmethode. Allerdings sind in nahezu allen Branchen weiterhin auch 2D-Zeichnungen und Produktdaten in 2D in einer Vielzahl digitaler Formate im Einsatz, zumindest in einigen Bereichen der Produktentwicklung. Inkompatible Datenstrukturen und uneinheitliche CAD-Technologien gestalten die Arbeit mit diesen 2D-Dateien aber üblicherweise zäh und zeitaufwändig. Synchronous Technology für 2D reichert die 2D-Daten mit intelligenten Informationen an und löst so diese Probleme. Eine Umwandlung ist dabei nicht nötig, Anwender bearbeiten Multi-CAD Dateien in 2D auf diese Weise bis zu fünfmal schneller. Das ist besonders für Branchen mit besonders hohem Altbestand an 2D-Produktdaten hilfreich, wie etwa die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt oder den Maschinenbau.

"Synchronous Technology für 2D von Siemens ist ein hochentwickeltes 2D-Werkzeug. Es hilft dabei, Fallstricke beim Zeichnen und Skizzieren zu umgehen", sagt Chad Jackson, Principal Analyst bei Lifecycle Insights, einem Forschungs- und Beratungshaus für PLM. "Die Software ,versteht' die geometrischen Zusammenhänge innerhalb der 2D-Zeichnungen und setzt bei der Umwandlung auf Annahmen, die der Anwender kontrolliert. Das Ergebnis sind intelligente Änderungen. Diese Annahmen werden außerdem lokal angewendet und nicht umfassend. Das sorgt für mehr Geschwindigkeit und Leistung."

NX Realize Shape, jetzt neu in NX 9, bietet eine einzigartige Umgebung für Freiformkonstruktion. Auf dieser Basis entstehen Produkte mit anspruchsvollen Formen oder komplexen Oberflächen. Die Lösung integriert erstmals in der Branche hochentwickelte, einfach bedienbare und flexible Werkzeuge in eine umfassende CAD/CAM/CAE-Software. Dadurch fallen zahlreiche Schritte weg, die beim Einsatz separater Anwendungen für Freiformkonstruktion und technische Entwicklung nötig sind. Im Ergebnis können Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie, aber auch aus der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und dem Schiffbau ihre Produktentwicklung deutlich verkürzen.

NX 9 enthält zahlreiche weitere Verbesserungen in fast allen Bereichen von CAD, CAM und CAE. Mit 4GD wird ein neues Paradigma für die Datenverwaltung eingeführt, das vielfältige und effiziente Methoden für die Zusammenarbeit und die Konstruktion im Baugruppenzusammenhang (Design in Context) ermöglicht. Damit lassen sich komplexe, großformatige Produkte mit Millionen von Bauteilen schneller konstruieren. NX 9 ist darüber hinaus in Active Workspace 2.0 eingebunden, die Schnittstelle zur Teamcenter Software von Siemens. Anwender finden relevante Informationen zu Bauteilen, Aufgaben, Arbeitsabläufen, Anforderungen und Spezifikationen sehr schnell - selbst dann, wenn diese auf verschiedene externe Datenquellen verteilt sind.

NX enthält innovative CAE-Werkzeuge für bessere Temperatursimulationen an Flugzeugmotoren. Damit lassen sich komplexe Randbedingungen um bis zu 75 Prozent schneller erstellen. Ein neuer paralleler Temperatur-Solver für NX CAE verbessert die Leistungsfähigkeit bei großen Modellen. Ergebnisse liegen damit schneller vor. NX Nastran, der FEM-Solver für optimale Leistungsfähigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bei Berechnungen, wurde ebenfalls verbessert. Simulationen von Geräusch, Vibration und Schwingungen (Noise, Vibration and Harshness - NVH) sind jetzt in der Hälfte der Zeit möglich.

Neue Funktionen bei NX für die Fertigung lassen bessere Kontrolle zu und ermöglichen damit schnellere und flexiblere CAM- und CMM-Programmierung. Die aktuelle Management-Funktion für bereits abgetragene Bereiche, die bei der Verarbeitung im Formenbau zum Einsatz kommt, lässt sich über eine grafische Oberfläche effizienter programmieren. Das beschleunigt den Prozess bei einigen komplexen Teilen um bis zu 40 Prozent. Außerdem lässt sich die Verarbeitung dadurch sehr präzise steuern. Mit einer Funktion für die Programmierung mehrerer Bauteile können Programmierer Verarbeitungsschritte bei einer beliebigen Anzahl ähnlicher Bauteile in einer Anordnung wiederverwenden. So lässt sich beispielsweise eine Anordnung mit sechs identischen Bauteilen bis zu viermal schneller programmieren. Die neue Funktion MRL Connect für NX verbindet NX CAM direkt mit der Manufacturing Resource Library (MRL) in Teamcenter. Dadurch können Programmierer einfach auf eine integrierte Bibliothek mit Standardwerkzeugen, Halterungen und Vorlagen zugreifen. Die Möglichkeiten für CMM Inspection Programming wurden ebenfalls erweitert und unterstützen jetzt neben massiven Bauteilen auch solche aus Blech. Damit steht Herstellern aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, High-Tech-Elektronik sowie Automobilbau eine hochautomatisierte Lösung bereit, um Prüfprogramme zu erstellen.

NX 9 ist ab sofort verfügbar. Umfangreiche Informationen zu den neuen Funktionen gibt es unter www.siemens.com/plm/nx9.

Über Siemens PLM Software
Siemens PLM Software, eine Business Unit der Siemens-Division Industry Automation, ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Product Lifecycle Management (PLM)-Software und zugehörigen Dienstleistungen mit 7 Millionen lizenzierten Anwendern und mehr als 71.000 Kunden in aller Welt. Siemens PLM Software mit Hauptsitz in Plano, Texas, entwickelt unter Berücksichtigung der Kundenwünsche offene Lösungen, die zu fundierteren Entscheidungen und besseren Produkten führen.
Weitere Informationen über die Produkte und Leistungen von Siemens PLM Software unter www.siemens.com/plm.

Über Siemens Industry Automation
Die Siemens Industry Automation Division, Nürnberg, unterstützt ihre Industriekunden entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette - vom Produktdesign bis zur Produktion und dem Service - mit einer konkurrenzlosen Kombination von Automatisierungstechnologie, industrieller Steuerungstechnik und Industriesoftware. Mit ihren Softwarelösungen reduziert die Division die Einführungszeit für neue Produkte um bis zu 50 Prozent. Industry Automation umfasst fünf Geschäftsbereiche: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software sowie Water Technologies.
Weitere Informationen gibt es unter www.siemens.com/industryautomation.

Note: Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. NX, NX Realize Shape and Teamcenter are trademarks or registered trademarks of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. NASTRAN is a registered trademark of the National Aeronautics and Space Administration. All other trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.

Ansprechpartner

Claudia Lanzinger
+49 (0) 69 480052-404
claudia.lanzinger@siemens.com

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs