发电业 PLM 解决方案

PLM for Power Generation - Main

发电业 PLM

PLM 为包括燃气、蒸汽和风力发电机开发、功能性能工程和制造在内的发电工程项目提供企业技术。

附带信息和流程管理功能的燃气、蒸汽和风力发电机设计与制造软件助力交付新一代电力资产

在未来 20 年内,全球能源需求预计将增加一倍。为满足如此庞大的需求,各能源企业必须在传统能源和可再生能源领域不断创新的同时,始终遵循严苛的质量和监管标准。 我们认为,如今各能源企业需要推行“工程能源”,以此应对当今的严峻挑战并促进创新。 这一战略的核心在于,各企业必须采用新技术,在整个企业范围内实现通信和信息整合。

Siemens 推出的发电业产品生命周期管理 (PLM) 解决方案使全球各企业能够像一个团队一样高效工作,在设计、生产、支持和淘汰产品与资产的同时,捕获最佳实践和经验教训。 PLM 能够帮助企业将分散的企业工具中的信息整合至一个整体管理系统中,从而制定统一一致的信息管理战略。

信息和流程管理

若要制定以业务和流程为中心的企业信息管理战略,必须采用可控的配置管理系统来整合所有关键业务的工程系统,这一点至关重要。 这是 PLM 的核心所在。 这样一来,您可在从概念到生产、再到安装和操作在内的整个生命周期内,无缝跟踪与业务创新相关的所有各类企业信息。 我们的发电业 PLM 解决方案能够帮助企业执行知识型实用程序的工程与维护。 我们提供了一个全球协作平台,支持设计、许可、调试、维护和改进发电资本项目与资产。 许多全球领先的拥有者/经营者、公共事业 AEC/EPC 公司和设备制造商使用我们的 PLM 平台开展协作、推行创新并管理信息。

3D CAD 和 CAE

燃气与蒸汽发电机在发电业广泛使用,且规格多样化,适用于各种机械应用场景。 制造商必须生产在燃油消耗和碳排放均表现出众的设备。 大力推动叶片设计、发电机热效率和整体资产性能的创新,这是燃气与蒸汽发电机设计和制造公司的主要目标。 Siemens PLM Software 为叶片设计提供了世界一流的 3D 计算机辅助设计 (CAD) 和计算机辅助工程 (CAE),其中包括适用于复合风力叶片设计以及机械和流体系统工程(燃料和气体进给和润滑)的专用软件。 我们提供一个现代化的多学科 CAE 环境,其中包括结构、热的、流程、运动和仿真数据管理。 无论是在流程的早期阶段,还是在设计不断完善的发展中阶段,您均可验证设计意图,同时捕获易于重用的设计知识。

功能性能工程

如今,发电业正在向模型驱动的配置环境中迁移。使用这一环境,各企业可以虚拟方式验证发电机的系统性能,甚至在发电机尚未开始构建时亦可验证。 这要求在设计流程中采用协作方法。在这一过程中,1D 和 3D 性能验证工具与控制模型和集成模型互为补充完善,旨在全方位评估相关的系统性能。 发电业 PLM 提供集仿真软件、移动和实验室测试系统以及工程服务于一体的独特组合,能够协助发电机制造商和供应商应对严峻的功能性能工程挑战。 在设计阶段初期,1D 多域系统仿真技术可帮助您使用一款集冷却、润滑、燃油喷射、轴、齿轮等于一体的完整解决方案,设计和优化集成系统以及组件。3D 虚拟仿真可以执行真实的性能分析,并针对动态运动、结构完整性以及疲劳、振动和声学等方面优化系统或组件。 此外,我们还成立了专家团队,能够积极为企业的功能性能工程项目提供强有力的支持。

数字化制造

如今,制造商正采用各种新技术管理含燃气、蒸汽和风力发电机的大型复杂电力机械。 数字化制造技术将制造工程与设计和测试工程生命周期紧密联系在一起,使企业能够快速高效地设置发电机制造流程。 发电业 PLM 提供了一款综合全面的“一体化”发电机制造解决方案,其中包括:

  • 零件准备工装和夹具,可协助完成加工和流程定义,从而验证工艺性
  • 模具设计和验证,包括模流/填充分析和工具设计验证,有助于快速完成工具设计流程
  • 工具和铸造加工,支持高速加工硬质钢工具、基于特征的自动化加工和先进的五轴编程和仿真
  • CMM(坐标测量机)编程,支持多个输入源,可为 CMM 检验设备创建输出文件

供应链管理

通过使用 JT 数据格式,制造商可支持多种 CAD 软件格式的交换和可视化。 发电业 PLM 为管理主文档列表和传输过程提供了一个灵活的流程,支持与供应商、合作伙伴及客户以灵活可靠的方式交换数据。

员工健康与安全的仿真与培训

严格遵守能源及公共事业行业的职业健康与安全要求,这是一个十分重要的行业驱动因素。 发电业 PLM 解决方案为核电站提供人类工程学的 3D 仿真,以及 ALARA(合理抑低)软件。

Siemens 是发电业的全球领导者。 凭借广泛的资源、丰富的知识和远大的战略愿景,Siemens PLM Software 推出了一款综合全面的解决方案,旨在支持发电业的工程。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs