北京 - 2012年 6月26日- 西門子工業自動化事業部旗下機構、全球領先的產品生命週期管理(PLM)軟體和服務提供者-Siemens PLM Software今天發佈了Insight™ XT™設計資料管理解決方案,用於管理Solid Edge®軟體CAD檔和相關設計資料。通過更好的資料組織和處理能力,基於微軟SharePoint®軟體的Insight XT能夠説明Solid Edge使用者大大簡化其日常設計工作並提高效率。製造企業可以根據自身需求在Insight XT內添加新的部件、產品和專案結構,但標準SharePoint檔庫中不具備這些功能。
該產品是在2012年Solid Edge大學專案中發佈的,這是一項全球性使用者活動,出席者能夠親身體驗Insight XT如何對Solid Edge起到補充作用。此外,公司還發佈了Solid Edge ST5,包括1300多個以客戶為主導、提高其生產力的增強功能。 (查看新聞)
Siemens PLM Software的主流工程副總裁Karsten Newbury表示, 「隨著產品複雜性的增加,相關的設計資料量也不斷增加。主流製造商面臨著巨大的壓力,他們希望以更低成本管理這些日益增加的資料,卻往往面臨複雜的資料管理解決方案。Insight XT是一個簡單、直觀、易用的解決方案,有助於提高工作效率,並使主流廠商能夠完全控制他們的資料和智慧財產權。Insight XT是我們十餘年的技術領先地位以及與微軟SharePoint軟體建立的成功客戶關係所取得的成果。”
Insight XT為Solid Edge檔和相關設計資料提供輕鬆加密和檢索,以新的方法來管理部件、產品、專案結構以及與之相關的檔,從而實現自動化並簡化複雜的容易出錯的過程,如從新產品引進、發佈到生產製造。新的內容和關係瀏覽器介面所提供了一個動態的視覺化方式來顯示資料之間的關係和相關的任務,使使用者能夠快速理解複雜的設計資料和設計變更所帶來的影響。此外,Insight XT提供了一種管理設計資料的直接方法,有助於使用者把花在搜索上的時間轉為與資料進行交互,簡化他們的設計。
最近,在獨立研究機構Tech-Clarity 的支援下,Siemens PLM Software對來自全球製造企業的2,000多位代表進行了一項調查,結果發現大部分受訪者仍在使用Windows®應用程式資料夾和網路磁碟機來管理他們的設計資料,而不是任何特定類型的資料管理軟體。這些使用者正面臨「找到工程變更的資料」和「跟蹤過程」方面的重大挑戰。調查顯示,約有25%的企業將超過20%的時間用於非增值的資料管理工作上,相當於每週花去一個工作日。
那些產品開發績效排名靠前的企業受訪者更有30%的可能性來使用特定的資料管理解決方案,並在一些關鍵領域顯著地提高效率,如發現和共用資料以及管理他們的設計專案。如需查閱《設計資料管理的最佳實踐》的完整報告,請登陸: www.siemens.com/plm/bestpractices.
Tech-Clarity總裁Jim Brown表示,「調查發現,與公司規模相比,產品的複雜性是資料管理問題中更大的驅動力,這意味著不同規模的公司均享有提高資料管理性能方面的重要機會。也許最重要的是,產品開發性能方面排名世界前列的公司,將比其它公司在非生產資料管理工作上少花費25%的時間。”
基於微軟SharePoint的Insight XT是一個易用的通用業務生產力解決方案,為所有的資訊和協作任務提供了一個熟悉的環境。
微軟全球離散製造業創新及產品生命週期管理解決方案主管Simon Floyd表示:「全球有越來越多的製造公司使用微軟SharePoint 2010,以確保正確的人在正確的時間獲取正確的資訊,作出更明智的決策,並在最短的時間內完成專案目標等需求。Siemens PLM Software的追蹤記錄給我們留下了非常深刻的印象,它將基於SharePoint的高附加值解決方案投入市場,用於設計資料管理和協作。Insight XT代表著設計資料管理領域的一次重要飛躍,使全球製造商能夠同時利用SharePoint2010提供的關鍵業務資料和流程。”
全球產品生命週期管理諮詢和研究公司CIMdata總裁Peter Bilello表示,「多年來,Siemens PLM Software業已證明,為Solid Edge提供的基於SharePoint的Insight資料和流程管理解決方案,為使用者帶來了重要的價值。隨著Insight XT的引進,Siemens PLM Software將繼續利用微軟在SharePoint的大力開發投資及自身豐富的經驗,説明各行業領域的製造企業進行產品開發管理。 Insight XT增加了製造商所需的關鍵性能,如產品結構管理以及能夠使複雜的資料關係易於理解的工具。 CIMdata公司強烈建議使用Solid Edge並關注資料管理成本和複雜性的製造商考慮使用Insight XT。”
利用SharePoint平臺,Insight XT為需要管理Solid Edge檔和相關設計檔的公司提供了一個強大的易用的設計資料管理解決方案。需要PLM能力(包括多CAD和工程流程資料管理)的企業可以繼續利用世界上應用最廣泛的PLM系統-Siemens PLM Software的Teamcenter®平臺。
Insight XT預計將在今年夏季上市。如需瞭解更多資訊,請登陸www.siemens.com/plm/insightxt.
西門子工業自動化業務部旗下機構Siemens PLM Software是全球領先的產品生命週期管理(PLM)軟體與服務提供者,在全球擁有71,000個客戶,近700萬裝機量,總部位於美國德克薩斯州的普萊諾市。Siemens PLM Software以開放式的解決方案與企業協同工作,説明他們制訂更明智的決策、製造更出色的產品。欲詳細瞭解Siemens PLM Software的產品和服務,敬請訪問: www.siemens.com/plm.
西門子工業自動化業務部(德國紐倫堡)支援行業客戶的整個價值鏈-從產品設計到生產、服務,將自動化技術、產業控制技術和工業軟體無與倫比地結合在一起。運用先進的軟體解決方案,該業務部能夠説明企業縮短50%以上的新產品上市時間。工業自動化業務部由五個業務單位組成:工業自動化系統部,部件控制和系統工程部,感應器和通訊部,西門子產品生命週期管理軟體部,以及水技術部。欲瞭解更多資訊,請登錄:www.siemens.com/industryautomation
注:Siemens和Siemens徽標是西門子股份公司(Siemens AG)的注冊商標。NX, Teamcenter 和Tecnomatix是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美國和其它國家的子公司的商標或注冊商標。本文中提到的所有其它商標、注冊商標或服務標記均屬於它們各自的持有人。
Rahimi Salim
+1 972-987-3206
salim.rahimi@siemens.com
台北市內湖區洲子街63號9樓 11493
(v): 00801 232363