我们的宗旨是成为您可以信赖的合作伙伴,并以PLM为您创造商业价值。我们经验丰富的全球业务团队将与您合作,将人员、流程和技术联系在一起,转变您的创新流程。
Siemens PLM Software 全球服务已成功帮助许多客户转变自身创新流程。
Siemens PLM Software 全球服务提供以下服务来支持您的整个产品生命周期:
CIMdata 评价 PLM 是“可以让产品占据市场领先地位的最有效投资。”AMR Research 表示“致力于在产品创新方面加速实现价值的企业如果缺少坚实的 PLM 基础,必然无法获得成功。”
但是,PLM 对于您的企业意味着什么?是否必须一次性完成整个 PLM 部署?能否分阶段进行部署?应当如何入手?如何安排 PLM 投资的优先次序?如何以行业最佳实践为基准评测创新流程?如何确保 PLM 将带来所期望的业务结果?如何最大限度地降低投资风险?
我们拥有经验丰富的 PLM 咨询团队,使用一种基于闭环指标的框架帮您作出以上 PLM 投资决策。我们通过可重复的系统化方法为客户提供以下服务:
借助自身的实施经验和最佳实践,Siemens PLM 全球服务提供满足企业直接业务目标的PLM 解决方案。
我们可以在您 PLM 投入的所有方面提供帮助。
人员
流程
技术
Siemens PLM 全球服务使用可重复的交付流程和检查点方法来确保您的 PLM 解决方案能满足您的要求并快速实现价值。这种方法能以最小的项目风险为您带来实在的业务价值。Siemens PLM Software 拥有经过验证的简易的交付方法,具有:
使用称为 PLM VDM 的可重复服务交付流程和检查点方法来确保您的 PLM 解决方案能满足您的要求并快速实现价值。这种方法能以最小的项目风险为您带来实实在在的业务价值。Siemens PLM Software 拥有经过验证的简易交付方法,具有明确的目标、明确的规划流程、专业的项目管理、经过验证的技术交付工作流以及一致认可的成功标准。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.