Siemens PLM 应用指导系列丛书采用全球通用的、最优秀的学员指导教材为基础,组织国内优秀的培训教员与应用工程师编译和审校,最后由清华大学出版社北京清大金地科技有限公司组织出版。本系列丛书的读者对象为:
目前新版的丛书清单如下:
| ISBN | 书名 | 定价 | 作者 | 出版日期 |
| 9787302188100 | UG NX6 CAD 快速入门指导 | 56 | 洪如瑾 | 2008 年 12 月 |
| 9787302187141 | UG NX6 同步建模技术培训教程 | 35 | 洪如瑾 | 2008 年 10 月 |
| 9787302200277 | UG NX6 CAD 进阶培训教程 | 49 | 洪如瑾 | 2009 年 4 月 |
| 9787302216872 | UG NX6 CAD 应用最佳指导 | 48 | 洪如瑾 | 2010 年 1 月 |
| 9787302194545 | UG NX6 大装配技术培训教程 | 40 | 戴春祥 | 2009 年 8 月 |
| 9787302218913 | UG NX6 注塑模具设计培训教程 | 48 | 李明辉 | 2010 年 4 月 |
| 9787302198277 | UG NX6 铣制造基础培训教程 | 36 | 杨 洁 | 2009 年 3 月 |
| 9787302224129 | UG NX6 固定轴与多轴铣培训教程 | 36 | 姜厚文 | 2010 年 6 月 |
| 9787302206668 | UG NX6 后处理技术培训教程 | 46 | 张 磊 | 2009 年 3 月 |
| 9787302206637 | UG NX6 运动仿真培训教程 | 48 | 胡小康 | 2009 年 3 月 |
| 9787302212379 | Femap&NX Nastran 基础及高级应用 | 55 | 罗 旭 | 2009 年 1 月 |
| 9787302192046 | Solid Edge 同步建模技术快速入门 | 48 | 张剑澄 | 2009 年 9 月 |
| 9787302202127 | Solid Edge 零件设计 | 49 | 张剑澄 | 2009 年 6 月 |
| 9787302191605 | Solid Edge 钣金设计 | 39 | 张剑澄 | 2009 年 10 月 |
| 9787302198307 | Solid Edge 装配设计 | 58 | 阮文华 | 2009 年 7 月 |
| 9787302192039 | Solid Edge 图纸设计 | 42 | 阮文华 | 2009 年 8 月 |
以上丛书可以在当当网或卓越网上购买。也可以按以下方式邮购:
汇款方式: 邮局汇款
收款人: 金地公司
地址: 北京市海淀区清华大学校内白楼 金地公司
邮编: 100084
联系电话: 010-62788951-266
汇款金额: 书价+邮费(书价的15%)
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.