Teamcenter™ Express的强大功能提供了协同设计管理功能,帮助您的工程团队管理设计数据,并且在组织内外进行沟通。利用Teamcenter Express,您能够使产品开发以及其它支持工程的流程的效率最大化,以比竞争者更快的速度提供更新的、更加创新的产品,同时把成本降到最低并提高组织的生产力。
通过Teamcenter Express,中型制造企业可以在日常工程任务与流程中应用最佳实践,从而改善创新过程。Teamcenter Express 会给企业带来以下收益:
高水平的功能性 –Teamcenter Express提供了中型企业需要的关键功能,比如产品结构管理工具、BOM 创建与编辑、工作流管理等等。这些功能对于其他cPDM 软件来说,常常是需要单独付费的附加模块。
实施与维护所需的IT资源极少 - Teamcenter Express建立在Windows 2003和SQL Server等微软标准的基础上。Teamcenter Express有一个专门设计的安装程序,包括自动创建一个根据行业最佳实践预配置的TeamcenterSQL数据库实例。Teamcenter Express的网络应用软件、文件库、全文本搜索功能、管理器客户软件和许可证服务器等都可以在单一的安装进程中完成。客户端安装同样既简单又快速,并且与CAD软件的集成是自动安装的。
安装完成后,您就获得了一个包含了用户组、用户角色、标准搜索、工作流过程、标准报告、数据集类型、数据集表单、BOM格式以及值列表等配置的cPDM环境。通过这个预配置的环境,您能够快速实现在生产中充分利用TeamcenterExpress的目标。
学习时间短,只需少量培训 – Teamcenter Express提供了专门开发的、面向过程的培训资料,告诉用户如何最高效地完成典型的工作流程。
预配置的行业最佳实践流程 –Teamcenter Express预先配置了关键的设计发布与工程变更流程。这些工作流经过精心设计,能够帮助您快速实施经过证明的行业最佳实践流程以管理您自己的工程数据。
多CAD支持 – 中型企业一般需要管理多CAD格式数据。这些数据可以是来自客户和供应商的数据,来自历史系统的数据,或者来自一家被收购但使用一个不同CAD系统的公司的数据。TeamcenterExpress提供了出色的多CAD功能,不仅能与最常用的CAD系统集成,而且还能把来自多个CAD系统的数据集成到一个能够作为一个完整装配来查看和管理的单一产品结构中。
最好的可视化功能 –,Teamcenter Express内嵌了TeamcenterVisualization模块,从而提供了业界最好的二维与三维文档查看、标注与分析功能。设计团队能够直接从可视化模块中访问所有产品配置与产品知识。
标准报告功能 – 通过Teamcenter Express 提供的预配置报告,工程经理与其他用户能够输出设计部门日常运行中必需的各种标准报告。
ERP集成 – TeamcenterExpress提供了与市场上的各种主要ERP系统之间的预配置集成,并且用标准工作流来管理向ERP系统传递数据的过程。
多站点选项 – Teamcenter Express提供了一个经过证明的多站点选项,从而可以在地理上相距遥远的站点之间复制数据。如果一家中型企业的设计团队分散在各个不同的地方,而这些设计团队需要使用保留在两个或更多数据库中的同步产品信息,那么多站点协同对这样的企业就特别有价值。
可扩展性 – Teamcenter Express是Teamcenter的一个预配置。Teamcenter是Siemens PLMSoftware的经过实践验证的数字化生命周期管理解决方案,并且这些解决方案建立在一个开放的PLM基础上。Teamcenter是PLM事实上的标准,并且由Siemens PLMSoftware在交付方面的领导地位提供支持。通过利用Teamcenter全面的产品线组合和它在性能和全球实施方面的经过验证的可扩展性,Teamcenter Express用户可以很容易地扩展cPDM实施的范围。
请进行注册以获取CIMData发表的Teamcenter Express产品评论白皮书。这份独立评论将对Teamcenter Express的各个功能进行详细评估。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.