Femap 是一种先进的工程仿真软件程序,用以创建复杂工程产品和系统的有限元分析模型,并显示解决方案的结果。事实上, Femap 能够创建部件、装配件或系统模型,并确定某一给定操作系统的行为反应。
您可以利用 Femap 的数字化仿真功能:
Femap 是一套独立于 CAD 系统的程序,可存取来源于所有主流 CAD 系统的图形数据,包括 CATIA , Pro/Engineer , NX , Solid Edge , SolidWorks 以及 AutoCAD 。一旦图形导入,您就可以准备模型进行分析,利用图形定位器识别和显示潜在的故障个体,比如裂片,然后利用图形清理工具将它们移除或禁用。 Femap 还提供了很多创建和修改图形的功能,这样就可以在创建有限元模型时对模型做一些必要的变更。
完整的有限元模型以及基础数据均可通过 Femap 揭示出来,您可以直接查看、创建或修改个体。创建和设置有限元模型时, Femap 的分组、分层以及可视化工具可帮助您管理模型显示视图。
Femap 还有专用于帮助您完成建模任务的功能,包括:
Femap 的三维立体网格生成器和平面网格生成器用以生成高质量的网格,提供正确定形的元件以确保结果的精确性。 Femap 使您能够完全掌控所有的网格生成参数,包括:网格尺寸测定、微小部分的网格划分、生长系数以及短边压缩等。若有复杂图形,则经常需要修改那些对精度有更高要求的区域内的网格。在这种情况下,您可以利用 Femap 的 Meshing Toolbox 与计算机进行交互,通过这种方式修改基础图形的网格尺寸测定参数,并自动查看网格更新。您还可以在修改网格的同时,即时查看元件质量反馈,以确保创建高质量的有限元模型。
带有 NX Nastran 的 Femap 支持装配建模,包括自动接触探测以确定最初的接触部件。接触区域可简单设置为接触(有摩擦或没有摩擦)或粘连。由 NX Nastran 完成的接触计算是迭代式计算,并在解算过程中保持更新,其中考虑了在最终结果中表示真实接触条件的变形变更。
同时还支持其它类型的部件装配建模工具,包括点焊、扣件元件、以及带有可选预负荷的螺栓接合点。
除立体和壳体元件模型之外, Femap 还支持梁建模和网格划分。若遇到由细长部件构成的模型(若采用立体网格划分方法创建这种模型,那么创建的模型可能很大且难以使用),则可采用这种技术利用一维元件和相关的属性来表示这种模型。
对于梁建模来说,模型的可视化尤为关键。有了 Femap ,就可以将这些元件作为立体部件进行查看,还可查看偏移量。 Femap 有一个截面属性编辑器,其中包含有标准横截面形状库,这也是 Femap 的一个特征。您还可以定义自己的截面,内置的截面属性计算器会自动确定所需的属性。
同时, Femap 还有完整的梁可视化和结果显示选项,包括切变和弯曲力矩图。
近年来,复合材料在设计中使用得越来越多, Femap 可帮助您为复合结构建模,并对结果进行后处理。您可以利用 Femap 的层压制件编辑器和浏览器实现与计算机的交互,在创建和修改层压制件中的板层时,更新层压制件的属性。
您还可以利用 Femap 的总复合层特征,对复合层压制件结果进行后处理。通过 Femap 的总复合层特征,可以查看整个结构模型中连续板层的结果。
Femap 全面支持多种解算器,包括市场上所有主流商业解算器的预处理和后处理,包括 NX Nastran , Ansys , LS-DYNA , Abaqus 以及 TMG 。利用 Femap 全面的建模和分析支持,您可以充分利用这些解算器的先进分析功能,尤其是动态分析、几何分析以及材料非线性分析、热传递分析和液体流量分析。
大量的可视化功能有助于您查看和解释结果,以便快速地了解模型的性能。您可以找到查看和解释输出数据所需的任何信息,包括:
通过 Data Table 框,您可以访问完整的结果数据,以收集、整理和控制可视数据的数量和种类,编制分析报告。
Velocity Series CAE 产品为设计工程师提供了可扩展的解决方案,包括嵌装入 CAD 系统的 Solid Edge Simulation 程序和为 CAE 分析员提供的带有 NX Nastran 的 Femap 。
带有 NX Nastran 的 Femap 系列产品本身就具有可扩展功能,从基本模块中的通用仿真功能,到附加模块中一些更为高级的应用程序,包括动态仿真、最优化仿真、高级非线性仿真、转子动力仿真、热传递仿真以及液体流量仿真等。
Femap 具有开放式的用户化功能,通过 OLE/COM 面向对象的 Application Programming Interface (API) (应用程序编程界面),利用非专利性标准编程语言,您可以全面访问 Femap 的所有功能。通过用户界面中的开发环境即可访问 API ,在这里,您可以进行自定义程序开发,实现工作流程和工艺流程的自动化,并可实现与第三方程序(比如 Microsoft® Word 和 Excel )的交互和数据交换。
Femap 是 Windows® 自带的一种直观应用程序。 Femap 支持多种制图窗口和专用的窗格,比如 Model Info Tree 和 Data Table ,可全面访问有限元模型和结果数据,并帮助推进高效的工作流程。您可以按照自己的要求修改界面的外观,包括重新布置窗格的位置、修改功能的显示水平以及完整的工具栏和图标自定义。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.