基于项目的学习已得到广泛认可,这是培养学生各种能力的有效教学方法。基于项目的学习还可以培养高层次的调查和问题解决技巧,有助于学生在实践中全面深入了解所应用的方法中蕴含的科学和数学原理。某些基于项目的学习活动中还加入了竞赛要素,可以为教学过程提供重要的辅助手段。在正确的环境中,竞争机制的运用可以激发学生的创造力,而这是任何工程师或产品设计师都必须具备的重要条件。
Siemens PLM Software 和 Solid Edge 教育计划支持开展许多公认的工程和设计学术项目、竞赛和挑战项目。

Greenpower(绿色动力)致力于促进工程和技术职业生涯规划,面向年龄在 9 至 25 岁的学生,涵盖任何形式的全日制或在职教育。此目标通过独特的动手项目实现,即举行电动车设计、制作和赛车活动。该工程挑战赛目前仅在英国举行,但是 Siemens PLM Software 和 Greenpower(绿色动力)正在全球范围内积极地推广这个优秀的项目。

F1 in Schools(一级方程式赛车校际比赛)是一项涉及多学科的挑战赛,参赛学生年龄在 9 至 19 岁之间,各个学生参赛队使用 CAD/CAM 软件设计、分析、制造和测试赛车,然后驾驶微型气动轻木赛车进行比赛。Siemens 为在德国开展的一级方程式赛车校际比赛活动提供直接支持。

FIRST Robotics(FIRST 机器人竞赛)是一项国际高中机器人竞赛,创始于 1989 年,旨在激发学生在工程和技术领域的能力。每年,各个学生参赛队伍使用诸如 Solid Edge 等工具构建最重达 120 磅的机器人,并让机器人完成每年各不相同的参赛任务。2011 年,预计将有 2,080 支队伍参加在美国、加拿大和以色列举行的比赛。
可从下列网站了解有关 FIRST 机器人竞赛的更多信息:

高中与美国宇航局联合开发硬件(The High Schools United with NASA to Create Hardware,HUNCH)项目通过提供实践经验来激发高中生投身于科学和工程领域的热情。HUNCH 是由美国宇航局太空操作和探索系统任务管理处、马歇尔太空飞行中心教务处、培训处和机组人员操作处以及 Ares 项目办公室合作开展的一项活动。他们让学生参与 ARES I 数字样机中使用的多个产品的设计、制造和快速样机成型工作,为学生提供“现场实践”经验。亨茨维尔技术中心的学生们喜欢使用 Solid Edge CAD 软件,因为该软件采取用户友好型设计。“当我将建模教学引入课程中时,学生们表现出浓厚的兴趣,一个个都很兴奋。”制图设计讲师 Mike Evans 说。

谷歌月球 X 大奖赛是由 X 大奖赛基金会组织,由 Google 赞助的一项空间竞赛。这项挑战赛鼓励私人资助的航天队伍参赛,目标是成功发射月球机器人、在月球表面登陆和进行太空行走,同时还包括向地球发送回特定的图像和其他数据。学生们使用诸如 Solid Edge 等能够处理大型装配体的 CAD 程序创建完成任务所需的一切,亲自进行编程,然后演示设计以供评判。
了解有关谷歌月球 X 大奖赛的更多信息:
新闻稿 - Siemens PLM Software 与世界一流的团队合作参与奖金额高达 3 千万美金的谷歌月球 X 大奖赛
谷歌月球 X 大奖赛网站
Rocket City Space Pioneers Team(火箭城市太空先锋团队)

SkillsUSA 提供各种职业技能和领导能力方面的学生竞赛活动。它鼓励各种水平的技能和个人成就竞赛。领导能力竞赛包括公开演讲、议会程序、安全、开幕式和闭幕式以及求职面试等内容。职业技能竞赛包括建筑行业、医疗保健行业、汽车技术、电气/电子行业以及个人服务业。Solid Edge 在竞赛的技能和科技部分发挥着不可或缺的作用,包括技术制图、机器人和自动化技术以及钣金和焊接制造。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.