高级机床是一笔可观的投资,需要充分加以利用,以最大限度地发挥对企业的价值。任何时候,只要机床没有切割金属,那就是在浪费其价值。例如,复杂的作业可能需要数个小时进行设置准备,在此期间,机床并没有用于生产。使用机床进行操作人员培训是生产效率低下或生产效率流失的另一个例子。
机床在运行时,务必确保完全不会出现任何问题(如碰撞),而且程序要尽可能地高效运行。如果在车间编辑零件程序,要在实际机床上对其进行逐步检查可能非常费时。
假如有一个完整的机床模型,其操作和运行与真正的机床完全相同,而且全部都在软件中进行,那该多好。虚拟机床是使用软件元素工具包构建的,包括机床的三维模型、加工仿真软件、软件内核和控制器的人机界面 (HMI) 软件(适用于采用 Siemens SINUMERIK 控制器的机床)。虚拟机床可以用于设置准备、操作人员培训和零件加工程序验证,可以将实际机床占用时间降至最低。
虚拟机床能减少机床的非生产性时间。虚拟机床的成本仅相当于实际机床的零头,但非常逼真,可以用于减少实际机床的非生产性时间。
虚拟机床通常由机床制造商使用 Siemens 工具包构建。
功能
益处
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.