当您审视现有桌面时,请想像将 Teamcenter 嵌入您最常使用的任何一款 Microsoft Office 应用程序时的情景。Teamcenter 8 将 PLM 功能无缝地集成到您的日常操作和应用程序中,让一套全新且功能强大的用户界面集触手可及。
Teamcenter 8 独有的 MS Office 用户界面提供与 MS Word、Excel、Outlook 和 PowerPoint 之间的突破性集成。Teamcenter 8 为 MS Office 应用程序的工具栏添加“带状”工具条,用户可以更轻松地与 MS Office 文档和电子表格中描述的产品信息进行交互。您可以使用 MS Office 应用程序中那些熟悉的搜索和组织工具来处理任何类型的数据。
以下是通过 MS Word、MS Excel 和 PowerPoint 提供的 Teamcenter 8 功能:
可以从 Teamcenter 8 熟悉的 MS Office 用户界面中轻松地选择所有这些功能。这意味着贵公司的人员几乎不需要培训就可以轻松地使用 Teamcenter,从而节约时间和资金。
除 MS Office 2007 用户界面外,Teamcenter 8 还提供与 MS Word 和 MS Excel 的更丰富的集成,将用户带入全新的数据整合和操控级别,同时保持与 Teamcenter 中的关联数据的动态链接。
借助 Teamcenter 8,可以通过已习惯使用的、熟悉的桌面应用程序编辑 Teamcenter 信息,而不需要切换到单独的 Teamcenter 客户端。而且,产生的 MS Word 文档和 MS Excel 电子表格是最新且可靠的。
就像当今的大多数计算机用户那样,您可能每天都要在 Microsoft Outlook 中花费大量时间。借助 Teamcenter 8 的 MS Outlook 集成功能,可以在 MS Outlook 任务内的“Teamcenter 待办事项”列表中直接访问您的 Teamcenter 计划任务、工作流程任务和变更任务。
Teamcenter 8 通过在您每天使用的应用程序中显示 Teamcenter 任务,可以让您更轻松地完成它们。无论您的角色是管理、工程、采购,还是企业中的任何其他职能,您都可以通过已经熟悉的用户界面与您的任务进行交互。
Teamcenter 8 与 NX 计算机辅助设计 (CAD) 软件的集成将设计效率提升至新高度。您可以增强 NX 环境以管理和加快任何规模的工程团队的设计协同,从而缩短产品开发周期。
Teamcenter 为 NX 数据提供无缝的管理、控制和安全性。不必退出 NX 环境,您就可以快速搜索设计,并且管理数据修订、产品配置,以及单站点或多站点部署中的那些产品配置变更。Teamcenter 还允许您通过 NX 会话动态地访问和搜索 Teamcenter 的分类层次结构,从而允许您即时访问可重用设计。
除专门的 NX 集成外,Teamcenter 还提供与其他 MCAD 工具的集成,其中包括 AutoCAD、Inventor、Catia、NX I-deas Series、Pro/Engineer、Solid Edge 和 SolidWorks。
Teamcenter 8 引入了一系列全面的 ECAD 工具集成,将 Teamcenter 菜单嵌入您的本机 ECAD 应用程序,包括 Mentor Graphics Board Station、Mentor Graphics PADS、Cadence Allegro、Cadence OrCAD、Mentor Graphics.Expedition、Altium Designer 和 Intercept Pantheon。当嵌入式菜单不适用时,Teamcenter 8 还提供与其他 ECAD 工具集成的接口。
Teamcenter ECAD 集成允许您收集在本机 ECAD 应用程序中创建的 PCB 设计数据(示意图、物理布局、BOM、加工、装配和可视化数据),并在 Teamcenter 中存储/管理该信息。Teamcenter 为整个电子产品生命周期提供全面的解决方案,涉及从最初构想到创建、分析、制造、服务和报废处置的各个阶段。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
See how Teamcenter 8 drives productivity throughout the lifecycle.
Take a look at Teamcenter 8 collateral, including all the new Teamcenter 8 solution fact sheets, at a glance!
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.