企业必须不断缩短上市时间并提高创新能力,同时还要严格控制产品开发成本。因此,仿真已经成为一项关键产品开发活动。
不过,在某些情况下,仿真也成了一个过程瓶颈,并没有提供预期的效率和生产力收益。造成这种情况的原因如下:独立的CAE工具是专门为专家设计的,因此限制了更广泛的采用;企业使用多种设计和仿真系统,因此需要进行大量数据转换,而在转换过程中容易出错;不同的工作组独立准备模型,做重复的工作,因此难以理解折衷设计方案;仿真环境与产品生命周期的剩余部分(包括需求、工程工作流和制造)脱节。
利用Siemens PLM Software的NX仿真解决方案,企业能够克服这些障碍并且在整个产品生命周期中使用仿真。NX提供了同类中最好的技术来创建分析用的几何体,从而把模型的总体建造时间减少了70%。NX Nastran以及集成流和热解算器优先考虑的是高效地解算大型仿真模型。通过运动与控件的联合仿真、测试关联、装配有限元分析等新功能,工程师能够更好地在开发过程早期理解系统影响。最后,Siemens PLM Software充分利用自己对数据管理与工程仿真的深入理解,把新解决方案引入市场,帮助较大的产品开发社区从仿真投资的价值中受益。
解决方案的功能
解决方案带来的收益
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Additional Information
相关链接
查看更多资讯,获取更多信息。
Collateral
Read about the technical capabilities of this NX solution.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.